Arrow Electronic Components Online

Abrazando la revolución tecnológica: Cómo 5G crea oportunidades infinitas para la conectividad

IoT25 may 2021
Una persona sostiene un smartphone mientras está de pie frente a un vibrante paisaje urbano nocturno.
Ver todos los artículos

 La última generación de conectividad celular irrumpió en el mercado con la introducción del 5G en 2019. Con ella, los fabricantes de teléfonos inteligentes lanzaron nuevos dispositivos que ofrecían la promesa de un acceso a internet más rápido que nunca y la funcionalidad más avanzada. 

De hecho, el 5G ha experimentado la adopción más rápida de cualquier red móvil en un momento en que millones de nosotros nos vemos obligados a trabajar de forma remota. La comunicación inalámbrica de alta velocidad ofrecida por el 5G ha llegado en el momento perfecto.

Sin embargo, aunque la introducción de las telecomunicaciones inalámbricas 5G ha dado a los consumidores acceso a la última generación de teléfonos móviles, esto puede distraer a muchos del verdadero impacto de la tecnología 5G. Por muy poderosa que sea como herramienta para los consumidores, el 5G promete tener un impacto mucho mayor en el mundo de la industria que cualquiera de las redes anteriores.  Por primera vez, las velocidades de datos ofrecidas por la comunicación inalámbrica 5G rivalizan con las de las tecnologías cableadas más tradicionales, liberando de repente a los dispositivos de las cadenas de una red físicamente cableada.

5G en la fábrica

Industrial robot with operator in factory

Uno de los desarrollos más interesantes de la última década ha sido el auge del Internet de las Cosas (IoT).  En el corazón del IoT está la comunicación máquina a máquina, que permite a los dispositivos electrónicos compartir información sin la necesidad de intervención humana. Al igual que con la introducción de la tecnología 5G, los ejemplos obvios de esta tecnología se observaron primero en el hogar. Desde la medición de energía hasta las compras de comestibles, las máquinas están desempeñando un papel más importante en la vida cotidiana.

Sin embargo, el uso del IoT en el hogar del mañana es solo un pequeño ejemplo de la funcionalidad que el IoT está proporcionando a los diseñadores. En el mundo de la fabricación, el Internet Industrial de las Cosas (IIoT) ha permitido la creación de la fábrica inteligente. Dentro de una fábrica tradicional, las máquinas realizan sus propias tareas, aisladas de sus vecinas. El IIoT, o Industria 4.0 como a veces se le conoce, conecta estas máquinas en una red que funciona como una sola entidad. Las máquinas comparten datos, lo que permite gestionar no solo la producción, sino también la cadena de suministro, el mantenimiento y los aspectos logísticos de la operación.

La introducción de las comunicaciones 5G en el entorno industrial permitirá una integración adicional de dispositivos en la red de fábricas inteligentes. Los fabricantes pueden instalar una celda privada 5G que cubrirá la totalidad de sus instalaciones y permitirá la transferencia de datos a alta velocidad desde todas las partes de la operación, desde los sensores más pequeños hasta las máquinas más grandes. El uso de una red inalámbrica proporcionará niveles de flexibilidad sin precedentes, permitiendo a los fabricantes reorganizar fácilmente sus líneas de producción en respuesta a nuevas demandas del mercado.

Tecnología de vehículos y dispositivos médicos

Woman initializing a smart bra of the medicine of the future

Fuera del entorno de la fábrica, otras industrias podrán emplear comunicaciones 5G. La industria automotriz se encuentra en medio de una gran revolución, ya que la demanda de vehículos eléctricos está creciendo y los autos autónomos o de conducción automática están destinados a convertirse en algo común. Esto ha llevado al surgimiento de un nuevo acrónimo que describe cómo los automóviles se comunicarán con otros usuarios de la carretera: V2X (de Vehicle-to-X). En un entorno donde las fracciones de segundo son vitales para la seguridad, la comunicación de alta velocidad y baja latencia proporcionada por la red 5G será fundamental para el funcionamiento fluido de los vehículos en las carreteras del mañana y en sus ciudades.

A un nivel más personal, el 5G está comenzando a desempeñar un papel clave en la provisión de atención médica. A medida que los dispositivos médicos se hacen más pequeños y permiten el desarrollo de tecnología portátil, la red 5G permitirá que la atención médica se brinde de forma remota. La última generación de dispositivos MedTech se conectará de forma remota a través de 5G con los proveedores de atención médica del paciente. Los pacientes ya no necesitarán visitar un hospital para ver a un médico, ya que pueden ser monitoreados e incluso recibir tratamiento de forma remota, lo que les permitirá continuar con sus vidas diarias.

Aún mayor potencial

Aún ahora, el potencial completo de la revolución 5G está por descubrirse. Con aplicaciones en la industria, la medicina y el transporte, ya estamos viendo el impacto que las comunicaciones inalámbricas de alta velocidad pueden tener en la vida cotidiana. En los próximos años, veremos desarrollarse posibilidades aún más emocionantes. Los diseñadores necesitarán acceso a la última tecnología de componentes que ofrezca alta velocidad y alta confiabilidad para este nuevo sector exigente.

Molex ofrece una gama completa de soluciones de conectividad de alto rendimiento para las exigencias del 5G. Las antenas serán fundamentales para permitir que los dispositivos formen parte de la red 5G, y Molex ofrece una gama de productos de antenas de perfil bajo ideales para dispositivos miniaturizados. Molex también es líder en el mercado en la producción de conectores de alta velocidad necesarios tanto para dispositivos como para infraestructuras dentro de la red 5G. Estos incluyen conectores montados en placas de circuitos impresos (PCB) de perfil bajo, como la serie Mirror Mezz Connector, que es capaz de tasas de datos de hasta 56 Gbps. También incluye los últimos conectores de radiofrecuencia (RF) de alta velocidad para la última generación de estaciones base celulares.

La tecnología 5G revolucionará muchos aspectos de nuestra vida diaria. El diseño para esta nueva tecnología dependerá de los componentes adecuados para aprovechar todo su potencial.

Soluciones de Antenas

Soluciones RF

Conectores I/O

Etiquetas de artículo

EMEA
5G
Médico y Atención sanitaria
Internet de las cosas (IoT)
Automotriz
Conectores

Contenido relacionado