RJ45 o conectores 8P8C? Encontrar el verdadero estándar de ethernet.
¿RJ45 o 8P8C conector? Si estás involucrado en redes de computadoras, sin duda has escuchado ambos términos utilizados indistintamente al referirse a los conectores en el extremo de tus cables Ethernet. Pero, ¿los términos son realmente intercambiables, y si no lo son, cómo llegó a ser esta práctica tan común? Eso es lo que exploraremos hoy.
Orígenes del RJ45
Comencemos con RJ45, quizás el término más utilizado hoy en día para referirse a los cables Ethernet. RJ significa “jack registrado”, y el verdadero conector RJ45 fue desarrollado originalmente como parte de la interfaz de red de telecomunicaciones estandarizada con el propósito de conectar redes telefónicas. Los conectores de la plataforma RJ se desarrollaron como reemplazos mucho más pequeños y económicos a los métodos de instalación telefónica más antiguos de cables fijos o enchufes voluminosos.
Con el advenimiento de las redes informáticas, se desarrolló un conector nuevo pero muy similar para llevar a cabo la transferencia de datos: 8P8C.
Confusión 8P8C
8P8C se refiere a la disposición de los pines, de ahí el nombre Ocho Posiciones, Ocho Contactos. En los conectores 8P8C, cada enchufe tiene ocho posiciones que están espaciadas aproximadamente 1 mm una de otra. Luego, los cables individuales se insertan en estas posiciones. Hay una variedad de conectores 8P8C disponibles, siendo el conector RJ45 Ethernet moderno el más prevalente.
Como resultado de las similitudes cercanas, "RJ45" se convirtió en el término informal designado para cualquier conector de ocho pines (conector modular 8P8C) utilizado en redes informáticas (Ethernet).
Las diferencias entre los conectores 8P8C y los conectores RJ45 se muestran en el siguiente diagrama:
Los conectores no son completamente compatibles entre sí debido a la codificación utilizada en RJ45; los conectores 8P8C pueden insertarse en receptáculos RJ45, pero no ocurre lo contrario. Sin embargo, como los conectores se parecen mucho en apariencia, los grupos y las personas que pasaron de las redes telefónicas a las redes informáticas comenzaron a llamar erróneamente “RJ45” a los conectores 8P8C sin codificación, y esta terminología se popularizó rápidamente.
Por lo tanto, lo que la mayor parte de la industria denomina conectores RJ45 son en realidad conectores modulares 8P8C.
Hoy en día, casi todos los equipos electrónicos que utilizan conectores 8P8C muestran en su documentación el término RJ45, lo cual es técnicamente incorrecto. Este uso erróneo de la terminología está muy extendido en toda la industria y, aunque es poco probable que cambie pronto, realmente no hay mucho motivo de preocupación; casi todo el mundo está cometiendo el mismo error de forma colectiva, y quienes lo saben, la mayoría de las veces simplemente utilizan RJ45 para evitar confusión o discusiones.
Un ejemplo de esto es claramente visible en los conectores Ethernet “RJ45”. Existen dos esquemas de pines RJ45 (T568A y T568B) y, aunque técnicamente son conectores 8P8C, es muy probable que se les denomine simplemente como conectores RJ45, y toda la documentación relacionada utilice la misma terminología. Por lo tanto, por motivos de claridad, nos referiremos a ellos como conectores RJ45 modernos.
Ahora bien, los esquemas de pines T568A y T568B mencionados anteriormente definen la disposición de los ocho cables individuales dentro del conector. Estos esquemas de cableado tienen cada uno su propia convención de colores, y seguir dicha convención es importante para garantizar la compatibilidad eléctrica. Con el tiempo, T568B se ha vuelto más popular. Las diferencias en las convenciones de colores se muestran en la tabla siguiente.
Distribuciones de pines T568A y T568B de conectores RJ45.
Pocas personas son conscientes de las importantes diferencias entre RJ45 y 8P8C, pero comprender la historia de estos dos conectores y cómo formaron la base para la conectividad Ethernet será fundamental para reconocer cómo será la próxima tendencia de conectividad generalizada.
¿Quiere saber más sobre las tendencias actuales de conectores? Estos artículos pueden ayudar.
Etiquetas de artículo