Arduino Uno vs. Mega vs. Micro
Las placas Arduino se han convertido en uno de los microcontroladores más populares del mercado con una gran variedad de placas. Algunas placas Arduino son más adecuadas para ciertas aplicaciones. Comparemos algunas de las placas más populares que Arduino ha creado: la Uno, Micro, y Mega 2560 – y veamos cuál es la mejor para tu próximo proyecto de prototipos, IoT o bricolaje, o proyecto escolar de robótica.
Comparación de Tamaño y Precio de la Placa Arduino
El Micro tiene dimensiones de 0.7” x 1.9”, siendo fiel a su nombre, lo que lo convierte en una de las placas de microcontroladores más pequeñas disponibles. En el lado opuesto del espectro, las dimensiones de la placa Arduino Mega 2560 son aproximadamente 4” x 2.1”, haciéndola alrededor de 6 veces más grande que el Micro en términos de tamaño de área. Las dimensiones del Arduino Uno de 2.7” x 2.1” se encuentran entre el Micro y el Mega 2560. El precio del Micro suele estar entre $19-25 (puede ser difícil encontrar stock) mientras que el Uno cuesta alrededor de $20-23, y el Mega 2560 entre $36 - $39.
Conectividad
Para conectarse a su computadora y comenzar a programar, tanto el Uno como el Mega 2560 pueden conectarse fácilmente con un cable USB Estándar A/B, mientras que el Micro necesitará un cable Micro-USB.
Cada uno de estos Arduinos tiene un número diferente de pines de I/O. La placa con más pines es la Mega 2560, que cuenta con 54 pines de I/O Digitales (de los cuales 15 tienen PWM) y tiene 16 pines de Entrada Analógica. Sorprendentemente, el Micro tiene el segundo mayor número de pines de los tres, teniendo 20 pines de I/O Digitales (de los cuales 7 tienen PWM) y 12 pines de Entrada Analógica. En último lugar está el Uno, que tiene 14 pines de I/O Digitales (de los cuales 6 tienen PWM) y 6 pines de Entrada Analógica.
También es bueno tener en cuenta que tanto el Uno como el Mega 2560 suelen ser de orificio pasante, mientras que la disposición de pines del encabezado de I/O's del Micro le permite encajar en cualquier placa de pruebas o sistema. Esto significa que la mayoría de Shields son compatibles con el Uno y el Mega 2560, pero el Micro no tendrá esa suerte.
Puede ver algunos de los Shields de Arduino más útiles e interesantes, incluyendo el 1Sheeld+ (utiliza su smartphone como sensores) o un Relay Shield:
Potencia de procesamiento
Los tres placas Arduino tienen su propio nivel de potencia de procesamiento, así que hablemos de su frecuencia/velocidad de reloj. La frecuencia/velocidad de reloj en estas placas significa simplemente qué tan rápido puede ejecutar comandos. Fue una agradable sorpresa ver que todas tienen la misma velocidad de reloj de 16 MHz.
La memoria Flash en el Uno y Micro es la misma, de 32 kB, mientras que el Mega 2560 tiene 256 kB, ¡dándole 8 veces más espacio de memoria! La memoria Flash simplemente significa qué tan grande de un sketch/código puedes subir a tu Arduino, por lo tanto, si tienes un código pesado, el Mega 2560 es el camino a seguir.
Las placas Arduino usan SRAM (Memoria de Acceso Aleatorio Estático). El Mega 2560 tiene el mayor espacio SRAM con 8 kB, que es 4 veces más que el Uno, y 3.2 veces más que el Micro. Con más espacio SRAM, el Arduino tiene más espacio para crear y manipular variables cuando se ejecuta.
Conclusión
La tabla comparativa de Arduino a continuación muestra una comparación lado a lado del Uno, Mega 2560 y Micro.
Figura 1: Comparación de Arduino Uno, Mega 2560 y Micro.
Para saber qué placa deberías usar, se resume así:
- ¿Cuál es la mejor placa Arduino para tu proyecto?
- Si te preocupa la compacidad de tu proyecto, no te preocupan demasiado el número de pines de I/O, no te importa gastar un poco más del precio habitual (puede ser difícil de encontrar), y no quieres añadir ningún Shield, elige el Arduino Micro.
- Si estás escribiendo un código grande, necesitas muchos pines de I/O para tu proyecto, y quieres que tenga un Shield, entonces el Arduino Mega 2560 es para ti.
- Y, si solo quieres prototipar algo pequeño, quieres añadir un Shield, buscas una opción rentable o simplemente quieres divertirte aprendiendo a programar, el Arduino Uno es para ti.
Etiquetas de artículo