Arrow Electronic Components Online

Principales sensores compatibles con Arduino: Comparación de tipos de sensores Arduino

Sensores24 ene 2021
Imagen de los viajeros dentro de la estación Canary Wharf en Londres
Ver todos los artículos

Arduino se ha vuelto popular en las comunidades de aficionados y movimientos makers por ser una forma fácil y accesible de implementar hardware electrónico complejo en proyectos DIY. Sin embargo, muchos de los accesorios que se han integrado en el ecosistema de Arduino cuentan con componentes electrónicos de grado profesional y listos para producción, lo que convierte a Arduino en un conjunto de herramientas cada vez más valioso para la comunidad de ingeniería y diseño.   Por definición, cuando una máquina interactúa con un humano, se considera una interacción HMI; sin embargo, existe una gran variedad de formas diferentes en las que esta interacción puede ocurrir. En nuestra vida cotidiana, interactuamos con estos sensores más a menudo de lo que podríamos imaginar. Uno de los tipos más comunes de sensores que pasan prácticamente desapercibidos son los sensores de movimiento.

Sensores de movimiento (PIR) para Arduino

Ya sea que estés caminando por un pasillo de supermercado con iluminación automática o en una instalación de alta seguridad, es probable que estés siendo "visto" por un detector de movimiento. Si estás interesado en crear una aplicación de detección de movimiento o en implementar esta característica en tu diseño, podrías considerar este módulo PIR Motion Sensor para la creación de prototipos. Basado en un Sensor de Infrarrojo Pasivo (PIR), este sensor de movimiento compatible con Arduino es un módulo completamente plug-and-play que permite una creación de prototipos de diseño sencilla utilizando esta tecnología. Este sensor tiene un cono de sensibilidad de 120 grados y un rango de detección de hasta 7 metros (22 pies), lo que significa que puede usarse para una multitud de aplicaciones de detección de "largo" alcance siempre que tengas acceso a una fuente de energía de 5V-12V.

Cámara térmica Arduino: Soluciones de corto alcance

Si su aplicación requiere un nivel adicional de complejidad para asegurarse de que está detectando un objeto que está vivo, como un humano o un animal, una cámara térmica es una excelente solución siempre y cuando esté a una distancia relativamente cercana. Este Thermal Camera Breakout Board cuenta con la AMG8833 Thermal Camera de Panasonic, que es popular para aplicaciones que requieren mediciones de temperatura en un área. Este sensor Grid-EYE de alto rendimiento tiene 64 píxeles y ha sido integrado en todo, desde abridores automáticos de puertas hasta hornos microondas. Pero lo mejor de todo es que es muy fácil de prototipar gracias al Breakout Board de Adafruit y a la facilidad de uso de Arduino.

Sensores ultrasónicos para Arduino: Soluciones más detalladas

Si tu diseño requiere saber más sobre un objeto que simplemente ‘si’ está allí, y necesitas saber ‘a qué distancia’ se encuentra de tu dispositivo, una solución extremadamente popular es un telémetro ultrasónico. Existen muchas configuraciones, capacidades y paquetes diferentes en telémetros ultrasónicos, pero si estás considerando prototipar con uno, te recomendamos echar un vistazo al Telémetro Ultrasónico de Salida Analógica/Digital de Adafruit. Los telémetros ultrasónicos simplemente miden el tiempo que tarda un ‘cono’ de sonido en rebotar al objeto de origen. La forma del ‘cono’ puede depender de la potencia y configuración del dispositivo, por lo que la distancia de detección y el costo pueden variar considerablemente. El sensor mencionado anteriormente puede detectar largas distancias de hasta 6,5 metros con una resolución de 2 cm, pero tiene baja resolución a distancias cortas <30 cm. Implementar este tipo de sensor ultrasónico en tu diseño también es bastante sencillo con Arduino.

Sensor de distancia infrarrojo para Arduino

Para la detección de distancias más cortas, considere usar un sensor de distancia IR. En lugar de usar sonidos ultrasónicos, los sensores de distancia IR utilizan un emisor de luz infrarroja y detectan la presencia de la luz infrarroja que se refleja de vuelta en el receptor IR. El sensor de distancia SHARP compatible con Arduino emite una señal analógica simple que varía el voltaje cuando un objeto está dentro de su rango de detección de 10 cm a 80 cm.

Sensor de 'Time of Flight' para Arduino

Para aplicaciones donde se requiere una resolución muy precisa, considere diseñar con un sensor de tiempo de vuelo (ToF). En lugar de utilizar sonido o luz infrarroja como variable de seguimiento, los sensores de tiempo de vuelo utilizan láseres. El principio de temporización es relativamente similar al ultrasónico y al IR, pero a diferencia de ambas tecnologías, un sensor de tiempo de vuelo usa un haz extremadamente estrecho en lugar de un cono. Por ejemplo, el Módulo ToF fácil de usar de Adafruit utiliza un sensor ToF especializado de STMicroelectronics que tiene un rango preciso de 5mm a 100mm con una tolerancia de 1mm. Existen otras configuraciones similares, algunas de las cuales son capaces de rangos de 50mm a 1500mm. Además, los sensores ToF no tienen problemas de linealidad como los sensores ultrasónicos, lo que hace que los sensores ToF sean extremadamente valiosos en algunas aplicaciones.

Etiquetas de artículo

Global
Artículo
Arduino S.r.l.
Adafruit Industries
Sensores
STMicroelectronics

Contenido relacionado