Arrow Electronic Components Online

Demostración de RECOM: Serie R-78

Reguladores24 ene 2021
Ver todos los artículos

Como alternativa a un regulador lineal tradicional, RECOM ha introducido una serie de reguladores conmutados de bajo costo y alto rendimiento con un diseño idéntico para una implementación directa. Específicamente, la serie R-78 es universal para cualquier aplicación e incluso está lista para su uso en el IoT, donde la pérdida de energía es una preocupación importante. Para obtener más información sobre las ventajas del regulador conmutado de RECOM, vea el video anterior que destaca las capacidades de la serie R-78.

Para evaluar la diferencia de la serie R-78 frente a la obsoleta serie de reguladores lineales LM78, esta demostración compara específicamente los voltajes y corrientes de entrada y salida entre los dos componentes diferentes, además de señalar algunas de las principales diferencias operativas. De inmediato, se puede observar que el número de componentes del LM78 incluye varios elementos como un disipador de calor, pasta térmica, tuercas y tornillos y, por supuesto, el trabajo adicional, mientras que la solución R-78 tiene un único número de parte.

Es importante entender qué está sucediendo aquí y cómo funciona realmente un regulador lineal. Un regulador lineal es simplemente un regulador de voltaje, por lo que la corriente de entrada y la corriente de salida siempre son iguales. Un regulador conmutado, por otro lado, es un convertidor de energía. Así que, a medida que aumenta el voltaje de entrada, la corriente de entrada disminuirá. Esto tiene la ventaja de reducir significativamente las pérdidas de energía, lo que resulta en un exceso de calor en la aplicación. Nuestros reguladores conmutados funcionan con eficiencias superiores al 90% independientemente del voltaje de entrada.

Echemos un vistazo a lo que eso realmente significa en la práctica. Si configuro el regulador lineal para producir 5V de salida, verás que la corriente de entrada y salida son las mismas, lo que significa que la pérdida de potencia es bastante alta. Puedes observar en las imágenes térmicas que esto resultará en una cantidad significativa de calor generado, reduciendo la vida útil de toda la aplicación. Al reemplazar el regulador lineal con uno de los reguladores conmutados R-78 de RECOM con la misma carga, puedes ver que el voltaje de entrada sigue siendo el mismo, pero la corriente de entrada consumida es mucho menor. Esto resulta en una mayor cantidad de energía transferida a la carga en lugar de disiparse como calor. Observando la imagen térmica, podemos ver que la solución opera con una temperatura mucho más baja.

En este caso, se debe considerar el Coste Total de Propiedad de un diseño. Aunque el BOM inicial del regulador lineal puede ser ligeramente más barato que un R-78, otros factores a lo largo de la vida útil influyen en el coste total. Se debe tener en cuenta la disipación de calor que reduce la vida útil de los componentes cercanos. Además, se reduce el número de piezas, lo que simplifica el abastecimiento y la gestión del BOM. Por último, dado que los módulos están pre-certificados y probados en EMC, el tiempo de comercialización mejora significativamente en comparación con la creación de una solución discreta con gestión térmica integrada.

Etiquetas de artículo

Potencia
Global
Gestión de energía
Artículo
RECOM Power GmbH

Contenido relacionado