Tipos de conectividad de alta velocidad

Publicado por

Ya no es tan exagerado decir que los conectores hacen funcionar al mundo.

Por ejemplo, en 2017, el automóvil promedio tenía 274 conectores dedicados, una cantidad que se esperaba aumentara en un 5 % cada año hasta 2022.

La mayoría de estos conectores cuentan con varios (si no docenas) de Ios específicos, que proporcionan funcionalidad e información esenciales para el funcionamiento de un automóvil. Sin embargo, las aplicaciones automotrices tienen muy pocos conectores relacionados con productos de carácter electrónico, como computadoras, servidores y equipos de comunicaciones.

A medida que el mundo sigue integrando estos sistemas eléctricos de gran complejidad, la importancia de estos conectores confiables de alta velocidad será más esencial que nunca.

En esta oportunidad, examinaremos algunos de los tipos más populares de conectores de alta velocidad que están en el mercado hoy en día, así como las maneras más comunes de usarlos.

Conectores de fibra óptica

Los conectores de fibra óptica son el modelo de referencia para la transferencia de datos a alta velocidad. Son capaces de lograr velocidades de transferencia de datos mayores que 1 petabit por segundo (125 terabytes/seg.), lo que equivale a las velocidades de transferencia de datos que se necesitan para transmitir de manera simultánea 10 millones de canales de contenido 8K.

Si bien esta velocidad es un récord mundial y no uno que se logre comúnmente, es un indicio de las velocidades alucinantes que los conectores de fibra óptica pueden alcanzar potencialmente.

Los conectores de fibra óptica son mucho más costosos que los conectores tradicionales fabricados a base de conductores (como el cobre). La velocidad de la fibra óptica sigue siendo incomparable: normalmente se usa en equipos de comunicación de alta gama, servidores computacionales, comunicaciones esenciales de larga distancia e incluso comunicación intercontinental submarina.

Obtenga más información sobre los diferentes tipos de conectores de fibra óptica.

Conectores Backplane

Los conectores Backplane se usan en aplicaciones de interconexión de alto rendimiento y alta densidad como las conexiones de placa a placa. Normalmente alcanzan velocidades de transferencia de datos muy por sobre los 10 Gbps.

Por ejemplo, el conector Backplane MULTIGIG RT 1410188-3 de TE Connectivity tiene la capacidad de lograr un rendimiento ultra alto para aplicaciones de interconexión de alta gama complejas. Puede lograr casi 25 Gbps en 112 contactos independientes, cumple con las normas de vibraciones VITA e incluso califica para usos aeronáuticos y de defensa militares.

Los conectores Backplane se usan normalmente en conjunto con aplicaciones de comunicaciones de alta velocidad basadas en señales, computación y conexiones de redes de alta gama donde la densidad y la velocidad son la prioridad para un ingeniero.

Conectores de telecomunicaciones y telefonía

Los conectores de telecomunicaciones y telefonía son conectores de alta velocidad diseñados para la industria de las comunicaciones. Normalmente emplean el uso de conectividad a base de fibra óptica y conductores.

Por ejemplo, el conector 2149152-1 de interconexión de E/S enchufable CXP de TE Connectivity puede alcanzar 12,5 Gbps, por canal, con un ancho de banda total de 150 Gpbs. Cumple con las normas InfiniBand CXP 12x QDR y IEEE 100 Gbps Ethernet.

Estos conectores están diseñados para entornos de datos a alta velocidad, lo que significa que normalmente emplean una gran cantidad de medidas de prevención de EMI, disipadores de calor y con un mínimo impacto.

Internet de alta velocidad: conector Ethernet RJ45

Aunque son un subconjunto de conectores de telecomunicaciones y telefonía, los conectores RJ-45 son sinónimo de "conectores de Internet de alta velocidad/Ethernet". Tienen la capacidad de alcanzar velocidades de hasta 40 Gbps.

Los conectores RJ-45 son limitados en cuanto a velocidad por las normas de cableado Ethernet IEEE, en donde la Categoría 8.2 alcanza una velocidad de transferencia de datos máxima de 40 Gpbs. Los conectores Ethernet de alta velocidad modernos más comunes son compatibles con la Categoría a (Cat6a), lo que significa que logran velocidades cercanas a los 10 Gbps.

Por ejemplo, PX0893 de Bulgin Limited, es un acoplador RJ-45 blindado que cumple con Cat6a que se usa para aplicaciones de conexión de panel montado en PCB directas.

Conectores de alta velocidad

Los conectores de alta velocidad se usan en prácticamente todas las aplicaciones electrónicas que existen en el planeta. Ya sea que los conectores se usen para conectar su computadora a Internet o conectar cables de fibra óptica submarinos con centros de datos, juegan un papel fundamental en nuestra vida moderna. Los conectores de alta velocidad normalmente funcionan a tensiones bajas, y usan conductores y medios de transferencia de datos de alta calidad. Esto significa que normalmente son costosos, pero su importancia es nuestro estilo de vida no tiene precio.


Ver Productos relacionados

1410188-3

TE Connectivity Blackplane del conector Ver

Ver Productos relacionados

2149152-1

TE Connectivity Telecomunicaciones y teléfono del conector Ver

Ver Productos relacionados

PX0893

Bulgin Components PLC Telecomunicaciones y teléfono del conector Ver

ArrowPerks-Loyalty-Program-Signup-banner-ES


Artículos informativos relacionados

Últimas noticias

Lo sentimos, pero su selección de filtros no devolvió resultados.

Hemos actualizado nuestra política de privacidad. Por favor tome un momento para revisar estos cambios. Al hacer clic en Acepto, usted está de acuerdo con la Politica de Privacidad de Arrow Electronics y sus condiciones de uso.

Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió