毫不夸张地说,连接器让世界转动起来。
例如,2017 年,平均每辆汽车就有 274 个专用连接器,在 2022 年前,预计这一比例每年增长 5%。
在这些连接器中,大多数都有几个(就算没有几十个)的特定 Io,为汽车的运行提供关键的功能和信息。但是,相对于面向电子产品的连接器,例如计算机、服务器和通信设备,连接器的汽车应用非常少。
随着这些高度复杂的电气系统的不断整合,这些高速、可靠的连接器将变得比以往任何时候都更加重要。
在这里,我们将了解当今市场上一些最流行的高速连接器类型,以及最常见的使用方法。
光纤连接器
光纤连接器是高速数据传输的黄金标准。它们能够实现每秒 1 千万亿位以上的数据传输速度(125 兆兆字节/秒),相当于同时广播 1000 万个 8K 内容频道所需的数据传输速度。
虽然这一速度创下世界纪录,但并不能够普遍实现,但它表明了光纤连接器可能达到令人难以置信的速度。
光纤连接器比传统的导体连接器(例如铜)贵得多。光纤速度仍然无与伦比,经常用于高端通信设备、计算机服务器、关键的长距离通信,甚至水下跨洲通信。
详细了解不同类型的光纤连接器。
背板连接器
背板连接器用于高性能、高密度的互连应用,例如板对板连接。它们的数据传输速率通常超过 10 Gbps。
例如,TE Connectivity 的 MULTIGIG RT 背板连接器 1410188-3 能够为复杂的高端互连应用提供超高性能。该连接器可以在 112 个独立触点上实现近 25 Gbps 的速度,符合 VITA 振动标准,甚至符合军用航空电子和国防应用的要求。
在工程师最优先考虑密度和速度的高端应用中,背板连接器通常与高速、信号通信、计算和网络结合使用。
电信和电话连接器
电信和电话连接器是专为通信行业打造的高速连接器。它们经常使用光纤和基于导线的连接。
例如,TE Connectivity 的 CXP 可插拔 I/O 互连 2149152-1 连接器可实现每通道 12.5 Gbps,总带宽为 150 Gpbs。它符合 InfiniBand CXP 12x QDR 和 IEEE 100 Gbps 以太网标准。
这些连接器专为高速数据环境而设计,这意味着它们通常采用多种 EMI 防护措施、散热器以及最小化的尺寸。
高速互联网 - RJ45 以太网连接器
虽然 RJ-45 连接器是电信和电话连接器的一部分,但它们是“高速互联网/以太网”连接器的同义词。它们能够达到高达 40Gbps 的速度。
RJ-45 连接器的速度受到 IEEE 以太网布线标准的限制,而 8.2 类连接器的最大数据传输速率为 40Gpbs。最常见的现代高速以太网连接器兼容 6a 类 (Cat6a),这意味着它们可以实现大约 10Gbps 的速度。
例如,Bulgin Limited 的 PX0893 是一种符合 Cat6a 标准的屏蔽 RJ-45 耦合器,用于直接 PCB 安装面板连接应用。
高速连接器
全球几乎所有的电子应用都使用高速连接器。无论是连接器将您的计算机连接到互联网,还是将海底光缆连接到数据中心,它们都在我们的现代生活中发挥着至关重要的作用。高速连接器通常只能使用低电压工作,并且使用高质量的导体和数据传输介质。这意味着它们通常会相当昂贵,但它们在我们生活方式中的重要性不可估量。