TE Connectivity-Lösungen für das Zeitalter des „Smart Everything“
In Industrieanlagen auf der ganzen Welt nehmen kühne Visionen zur Automatisierung und Integration komplexer Produktionsprozesse Gestalt an. Immer mehr Hersteller streben danach, digitale Technologien zu integrieren, die die Flexibilität erhöhen, die Effizienz verbessern, unerwartete Ausfälle verhindern und die Produktion beschleunigen. Dies leitet das Zeitalter der „intelligenten Fabrik“ ein.
Für die meisten Unternehmen ist dieses Maß an effizienter Produktion und Automatisierung eher ein Ziel als Realität. Was vielleicht am bedeutendsten ist, ist, dass es sich bei diesem Fall nur um einen kleinen Teil der Fähigkeiten handelt, die eine intelligente Fabrik leisten kann. In den digitalen Fabriken von morgen werden typische Abläufe vorausschauende Wartung, flexible Maschinenverwendung und -aufrüstbarkeit, Produktion, und der Rohstoff-Fußabdruck von Waren, das Verfolgen und Nachverfolgen von Waren in Produktionen mit Massenanpassung sowie Energieeffizienz umfassen.
Es gibt viele Möglichkeiten zur Wertschöpfung. Dazu gehört, Prozessdaten und Metadaten von Maschinen Planern und Technikern besser zugänglich und transparenter zu machen, bis hinunter zur feinsten Maschinenebene. Betrachtet man aktuelle Maschineninfrastrukturen, gibt es eine große Menge an Daten, die erstellt, jedoch nicht verfügbar sind. Die Herausforderung besteht darin, dass Maschinen eine hierarchische Steuerungsstruktur haben, die – in den meisten Aspekten – für eine schnelle und effiziente Maschinensteuerung optimiert ist. Die für diese Steuerungsstruktur relevanten Daten werden mit sehr niedriger Latenz übertragen, wobei das Steuerungssystem Zykluszeiten im Millisekundenbereich benötigt. Dies erhöht die Belastung der Maschinensteuerung, die zusätzliche Daten verarbeiten muss, die nicht latenzrelevant sind. Um diese Art von Herausforderung zu lösen, betrachtet TE Connectivity die kritischen Themen aus drei Perspektiven: Geräte, Konnektivität und Inhalt.
Smart-Geräte: Bestimmung der Komponenten, die die Datenerstellung ermöglichen, beginnend mit Smart-Relais über zusätzliche Sensoren und Steckverbinder, die als Smart-Geräte fungieren, indem sie beispielsweise Informationen über den Energieverbrauch sammeln oder den Zustand überwachen.
Physische Konnektivität: Die Platzierung von mehr intelligenten Geräten in einer Maschine schafft zusätzliche Verbindungen, die mehr zu übertragende Daten erzeugen und gleichzeitig die Größe und die Kosten der Knoten reduzieren; dies führt zu einem Bedarf an alternativen Konnektivitätslösungen, einschließlich wellengeführter Datenübertragung und drahtloser Lösungen.
Inhalte verbinden: Verwaltung eines Datenpfads für Mehrwertdaten; die Konnektivitätslösung muss Daten verwalten, aggregieren, puffern und verarbeiten sowie einen sicheren Pfad öffnen, um Daten an das IT-System auf Unternehmensebene zu übertragen.
TE bietet eine große Bandbreite an Produktlösungen, um Ihnen bei der Bewältigung des "smart everything" zu helfen, das die Zukunft mit sich bringt, wie zum Beispiel:
Was meinen wir, wenn wir sagen, „alles smart“ und wie gilt das für intelligente Fabriken? Wir sprechen von Anwendungen wie: Automatisierungssteuerungen, die speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMIs), verteilte Steuerungen und Ein-/Ausgabegeräte umfassen; Industrieroboter und Kollaborationsroboter; Servomotoren und -antriebe, Steuerungsschränke, Lagerautomatisierung und mehr.
Mit dem Einzug der Konnektivität in Fabriken haben sowohl Verbraucher als auch Hersteller Vorteile. Verbraucher profitieren von innovativen Produkten, die schneller auf den Markt kommen. Und Hersteller profitieren von höherer Effizienz und größerer Kontrolle über Produktionsqualität, Wartung und die Lieferkette.
TE wandelt das Konzept der Smart Factory in operative Realität um, indem es leistungsstarke Informations- und Kommunikationstechnologien einführt – Produkte, die Computer, Informationssysteme, Sensoren, Relais, Robotik, Werkzeuge, Gebäude, Materialien und Produkte miteinander verbinden.
Artikel tags