Die Verbindung zur intelligenten Fabrik herstellen
Das Internet der Dinge (IoT) hat die Art und Weise verändert, wie wir Technologie nutzen. Maschinen sammeln Informationen über sich selbst und ihre Umgebung und teilen diese miteinander, um ein Netzwerk autonomer Geräte zu schaffen. Diese Geräte nutzen Daten, um Entscheidungen ohne menschliches Eingreifen zu treffen.
Viele von uns sind bereits mit dem IoT vertraut und nutzen Smartphones, um alles von der Beleuchtung und den Türen in unseren Häusern bis hin zu Haushaltsgeräten und Temperatursystemen zu steuern. Doch das wahre Potenzial des Internets der Dinge findet sich in der industriellen Umgebung. Das industrielle Internet der Dinge (IIoT) revolutioniert die Fabrik.
Die intelligente Fabrik
Der Zweck des IIoT (Industrielles Internet der Dinge) besteht darin, alle Elemente des Herstellungsprozesses zusammenzuführen, sodass sie als eine einzige Einheit, bekannt als die smarte Fabrik, funktionieren. In der traditionellen Fabrik war jeder Teil des Herstellungsprozesses getrennt – vom Eingang der Rohmaterialien über die Produktion bis hin zum Versand der fertigen Waren. Jede Maschine in der Produktionslinie war unabhängig, und der Prozess wurde auf einer übergeordneten Ebene verwaltet. Die Fabrik war darauf ausgelegt, eine Aufgabe sehr effizient auszuführen, jedoch nicht flexibel genug, um Änderungen leicht anzupassen.
Die intelligente Fabrik bietet die Flexibilität, die traditionelle Fabriken nicht bieten können. Das IIoT ermöglicht es jeder Maschine, Daten über ihre eigene Funktion und ihren Status zu sammeln, die anschließend mit dem gesamten Netzwerk geteilt werden. Diese Informationsweitergabe ermöglicht nicht nur den effizienten Betrieb der Fabrik, sondern auch die Identifizierung potenzieller Probleme, sodass Maßnahmen ergriffen werden können, um Unterbrechungen zu minimieren.
Mit dem Aufkommen des IIoT sind alle Maschinen in der Fabrik miteinander verbunden und teilen Daten sowohl untereinander als auch mit dem größeren Netzwerk. Informationen sind zu einem entscheidenden Rohstoff innerhalb der intelligenten Fabrik geworden.
Industrieautomation und das IIoT
Die industrielle Automatisierung ist für die moderne Produktionslinie unerlässlich. Von einfachen Motoren bis hin zu komplexen Robotern nutzen viele Fertigungsprozesse die neueste Technologie, um den Bedarf an menschlichem Eingreifen zu reduzieren. Diese Automatisierungstechnik ist in der Smart Factory noch wichtiger geworden.
Diese neueste Generation von Industrieautomatisierungsgeräten spielt eine aktive Rolle dabei, wie das IIoT die Fertigungsumgebung verändert hat. Das IIoT ist auf Rückmeldungen von den Sensoren angewiesen, die ihre Leistung überwachen. Diese Informationen werden mit der Steuerungsebene geteilt, um zu verstehen, wie die Maschine funktioniert.
Die Überwachung der Leistung einzelner Maschinen bringt auch Vorteile, wenn es an der Zeit ist, Wartungsarbeiten an der Produktionslinie durchzuführen. Mit einer Vielzahl von aufgezeichneten Parametern, einschließlich Temperatur und Energieverbrauch, liefert die Datenverfolgung frühzeitige Hinweise auf bevorstehende Wartungsanforderungen.
Die intelligente Fabrik wird eine verbesserte Flexibilität und die Fähigkeit bieten, schnell auf Veränderungen der Nachfrage zu reagieren. Die Analyse von Leistungsdaten ermöglicht eine verstärkte Betonung der vorbeugenden Wartung, um Ausfallzeiten zu reduzieren. Diese Funktionen werden Herstellern eine verkürzte Markteinführungszeit und einen echten Wettbewerbsvorteil verschaffen.
Harte Bedingungen
Die Werkhalle ist eine anspruchsvolle Umgebung. Fabriken sind Schauplatz von gefährlichen Atmosphären, aggressiven Chemikalien und Abfallprodukten. Selbst Branchen wie die Lebensmittelzubereitung und der Pharmasektor, die auf sterile Umgebungen angewiesen sind, nutzen Maschinen, die während ihrer Arbeit Wärme und Vibration erzeugen und zudem regelmäßige Reinigungen benötigen.
Selbst unter diesen harten Bedingungen ist die Datenerfassung von Maschinen ein wesentlicher Bestandteil des IIoT. Die intelligente Fabrik ist auf das Feedback angewiesen, das von der Vielzahl an Sensoren bereitgestellt wird, die Teil jeder IIoT-Installation sind. Jeder dieser Sensoren benötigt Strom, um zu funktionieren, sowie eine Verbindung zum Netzwerk, damit sie Informationen teilen können. Das bedeutet, dass die Anzahl der erforderlichen Verbindungen innerhalb der Fabrik zunehmen wird.
Das enorm wachsende Datenvolumen in der intelligenten Fabrik hat zu neuen Lösungen geführt. Eine der interessantesten ist Edge Computing. Angesichts der Vielzahl von Antrieben, Steuerungen und Sensoren in der modernen Fabrik wird die Zeit, die für die Übertragung und Verarbeitung von Daten benötigt wird, zu einem echten Problem. Um die Latenzzeit zu minimieren, bringt Edge Computing Intelligenz an den Rand des Netzwerks und näher an den eigentlichen Bedarf heran. Dieser Trend wird dazu führen, dass immer ausgefeiltere Geräte auf oder rund um Maschinen installiert werden, um die kürzestmögliche Verzögerung zu erreichen. Diese Geräte müssen vor den rauen Bedingungen in der Fabrik geschützt werden, während sie gleichzeitig die schnellen und sicheren Kommunikationsmöglichkeiten bereitstellen, die ihre Integration in das übrige Netzwerk ermöglichen.
Die Zunahme der Anzahl von Geräten, zusammen mit dem Einsatz von hochentwickelten Computeranlagen auf der Fabrikhalle, hat dazu geführt, dass mehr Anschlüsse benötigt werden als je zuvor. Diese Anschlüsse müssen eine überlegene Leistung bieten – sei es bei der Versorgung energieintensiver Prozesse mit Strom oder bei der Bereitstellung sicherer Hochgeschwindigkeitskommunikation für intelligente Automatisierungsgeräte. Diese Anschlüsse müssen robust und abgedichtet sein, um den rauen Umgebungen in modernen Fabrikhallen standzuhalten.
Die Bedeutung von Verbindern
Datensteckverbinder müssen in der Lage sein, über bekannte Methoden wie RJ45 und USB mit bestehenden Computernetzwerken zu kommunizieren. Die Menge an Verbindungen, die für die Vielzahl von Sensoren, Antrieben und Steuerungen in der Smart Factory erforderlich ist, bedeutet, dass die Steckverbinder zudem klein und kompakt sein sollten.
Das IIoT bietet Herstellern eine enorme Chance, sich an neue Arbeitsweisen anzupassen. Der Markt für intelligente Fabriken wächst, wobei Reuters eine jährliche Beschleunigung von 10 % für die absehbare Zukunft prognostiziert. Neben neuen intelligenten Fabriken werden bestehende Nutzer ihre Anlagen modernisieren, um von den neuesten IIoT-Lösungen zu profitieren. Steckverbinder werden ein wichtiger Bestandteil dieser Revolution sein. Arrow und Molex arbeiten zusammen, um Steckverbinder bereitzustellen, die den Herausforderungen der neuen industriellen Umgebung gewachsen sind, damit Sie aus den Daten, die Ihren zukünftigen Erfolg prägen, einen beispiellosen Mehrwert ziehen können.
Artikel tags