Arrow Electronic Components Online

Zollunterstützung

Bei Arrow Electronics erkennen wir, dass der globale Handel eine sich ständig wandelnde Landschaft ist - eine, die Agilität und Innovation erfordert. Die Gewährleistung höchster Sicherheits- und Compliance-Standards in der Lieferkette ist nicht nur eine Verpflichtung; es ist die Grundlage, wie wir eine intelligentere und widerstandsfähigere Zukunft gestalten. Wir werden weiterhin nicht nur das liefern, was heute benötigt wird, sondern auch das, was morgen möglich ist.

Zollübersicht

Wie wir Angebote erstellen

Zunächst versuchen wir, das Herkunftsland (COO) des von Ihnen angefragten Teils zu bestimmen. Basierend auf dem erwarteten Herkunftsland (COO) des betreffenden Teils enthält das Angebot den voraussichtlich zugehörigen Zollsatz, der dem entsprechenden COO zugeordnet wird. Unser Versprechen an Sie ist, dass Ihnen nur der Zollsatz berechnet wird, der gemäß den Regeln der US-Zollbehörden mit dem tatsächlichen COO übereinstimmt. Falls sich das erwartete COO ändert oder neue Zölle hinzugefügt, geändert oder entfernt werden, wird unsere Rechnung entsprechend an diese Änderungen angepasst.

Wie wir berechnen

Es gibt viele Variablen, die bei der Festlegung der Grundlage für eine Zollgebühr eine Rolle spielen. Diese kann je nach Lieferant variieren. Sie kann vom Importeur der Ware abhängen. Sie kann spezifisch für den HTS-Code oder einen abgeleiteten Wert des Geräts sein. Es gibt übergeordnete Logik in Bezug auf sich überschneidende Zölle. Unser systematischer Prozess berücksichtigt diese Variablen.

Obwohl es unsere Methode komplizierter erscheinen lassen kann, haben wir uns dafür entschieden, unsere Gebühren auf die Kosten zu stützen, da dies sicherstellt, dass Sie den geringstmöglichen Zoll zahlen.

Wie wir gering halten

Wir minimieren unsere Gebühren so gut wie möglich. Das könnte die Nutzung von Möglichkeiten innerhalb der Zollbestimmungen bedeuten, wie beispielsweise Rückerstattungen oder Abgleiche, um Gebühren für Sie zu reduzieren oder ganz zu vermeiden. Es könnte auch der Vorteil unserer Lagerstrategien sein.

Zugehörige Fähigkeiten

Silicon Expert, unsere eigene Echtzeit-Datenbank für elektronische Bauteile, ist die größte der Welt. Sie kann ebenfalls dabei helfen, Entscheidungen zu treffen, wenn Kunden ihre Produkte entwerfen und für die Produktion vorbereiten.

Globale Zollaktualisierungen

Arrow verlässt sich auf offizielle Mitteilungen der jeweiligen Regulierungsbehörden, um informiert zu bleiben. Wir haben vertrauenswürdige Quellen zu Zöllen unten verlinkt.

US-Zoll-Update:

IEEPA

232-Zölle

301-Zölle

Zolltarif-NameLinkVerhängendes Land
301China Sektion 301 – Zollmaßnahmen und AusschlussverfahrenUSA
232 Stahl und AluminiumAnpassung der Stahlimporte in die Vereinigten StaatenAnpassung der Aluminiumimporte in die Vereinigten StaatenUSA
232 AutozölleAnpassung der Importe von Automobilen und Autoteilen in die Vereinigten StaatenUSA
Venezolanische ÖlimporteureEinführung von Zöllen auf Länder, die venezolanisches Öl importierenUSA
Reziproke ZölleRegulierung von Importen mit einem reziproken Zoll zur Korrektur von Handelspraktiken, die zu großen und anhaltenden jährlichen Handelsdefiziten der Vereinigten Staaten führenUSA
IEEPAUmsetzung zusätzlicher Zölle auf Produkte der Volksrepublik China gemäß der Präsidialverordnung vom 1. Februar 2025 zur Bekämpfung der synthetischen Opioid-Lieferkette in der Volksrepublik China

Einführung von Zöllen zur Eindämmung des Flusses illegaler Drogen über unsere nördliche Grenze

Fortschritt zur Situation an unserer nördlichen Grenze

Einführung von Zöllen zur Eindämmung der Situation an unserer südlichen Grenze

Einführung von Zöllen zur Bekämpfung der synthetischen Opioid-Lieferkette in der Volksrepublik China

Geänderte Bekanntmachung der Umsetzung zusätzlicher Zölle auf Produkte der Volksrepublik China gemäß der Präsidialverordnung vom 1. Februar 2025

Bekanntmachung der Umsetzung zusätzlicher Zölle auf Produkte aus Kanada gemäß der Präsidialverordnung 14193

Bekanntmachung der Umsetzung zusätzlicher Zölle auf Produkte aus Mexiko gemäß der Präsidialverordnung 14194

Weitere geänderte Bekanntmachung der Umsetzung zusätzlicher Zölle auf Produkte der Volksrepublik China gemäß der Präsidialverordnung 14195

Änderung zu Zöllen zur Eindämmung des Flusses illegaler Drogen an unserer nördlichen Grenze

Änderung zu Zöllen zur Bewältigung der Situation an unserer südlichen Grenze

Weitere Änderung zu Zöllen zur Bekämpfung der synthetischen Opioid-Lieferkette in der Volksrepublik China

Weitere Änderung zu Zöllen zur Bekämpfung der synthetischen Opioid-Lieferkette in der Volksrepublik China bei Einfuhren geringwertiger Güter
USA
U.S. Surtax Order 2025-1Zollbekanntmachung 25-10: Vereinigte Staaten – Zusatzsteuerverordnung (2025-1)Kanada
Kanada Antwort Stahl & AluminiumZollbekanntmachung 25-11: Vereinigte Staaten – Zusatzsteuerverordnung (Stahl und Aluminium 2025)Kanada

Kundenkommunikation

Um frühere Mitteilungen zu diesen neuen Tarifen herunterzuladen, klicken Sie bitte auf die untenstehenden Links:

Arrow Kontakt zu Zöllen

Wenn Sie Fragen zu den Auswirkungen der aktuellen Zölle haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arrow-Ansprechpartner, um dies zu besprechen, oder kontaktieren Sie unser Kundenserviceteam.