Arrow Electronics Components Online

机器人手术系统:在微创手术中实现精确性、安全性和自动化

机器人手术系统19 1月 2026
这间先进的手术室以最先进的MRI设备为焦点。
查看所有文章

机器人手术时代已经到来。趋势显示,在某些病人群体中,2010年至2018年间,机器人技术在外科手术中的使用增加了近三十倍,且近期仍呈现类似的增长。硬件和软件的最新进展有望提供前所未有的精确度,从而带来更好的患者治疗效果。了解最新的解决方案如何开启下一代机器人手术系统。

介绍

机器人手术系统代表了医疗技术中的一项革命性进步,使外科医生能够以无与伦比的精确性、灵活性和操控性执行复杂的手术操作。通过无缝集成高清3D可视化、多关节机器人手臂、AI增强软件和符合人体工学的外科医生控制台,这些系统大幅减少了手术创伤,降低了并发症发生率,并改善了患者的恢复时间。   广泛应用于泌尿外科、妇科、心胸外科、骨科和普通外科等多个专科领域,机器人手术系统已经革新了住院和门诊护理的标准。现代系统以模块化和可扩展平台为基础,将机器人技术、实时成像和数据分析结合起来,从根本上改变了外科医生规划、执行和学习手术操作的方式。

关键功能

  • 亚毫米级仪器控制
  • 高清3D视觉系统
  • AI增强的手术辅助
  • 先进的触觉反馈和运动缩放
  • 实时连接与数据分析

机器人手术系统的类型

A visual chart categorizes various robotic surgery systems, including endoluminal, single-port, neurosurgical, and catheter systems.

系统框图概述

现代机器人手术系统包括三个主要子系统,即外科医生控制台(输入和输出)、机械臂控制台和视觉控制台,以及电源管理、嵌入式计算传感器和连接模块。外科医生控制台是控制中心,外科医生在此操作,利用符合人体工学的主控手柄、脚踏板和高清立体3D显示屏,以亚毫米级精度和低于50毫秒的反应时间操作机械臂,这对于敏感的手术操作至关重要。   机械臂控制台位于手术台旁,包含多关节机械臂、末端执行器和集成传感器,用于执行外科医生的指令。这些机械臂配备快速更换器械接口、高扭矩致动器和安全联锁装置,以确保在患者体内安全且精确地操作工具。   视觉控制台是一个成像和处理中心,集成了3D内窥镜摄像头、照明系统、视频处理器和记录设备。它向外科医生控制台提供实时、高分辨率的画面,并可整合诸如近红外荧光等特殊成像模式,以增强组织分辨能力。   这三个子系统通过实时控制网络协同工作,确保精确的运动控制、可靠的成像以及外科医生与系统的无缝交互,并符合IEC 60601-1、ISO 13485和IEC 62304标准。

电源管理

电源单元(PSU)确保所有模块的安全和不间断运行。它接受交流输入(100–240 VAC),并通过隔离式AC/DC转换器和非隔离式DC/DC转换器提供稳定输出,支持12V、24V和48V电压轨。输入保护电路可防止浪涌、过电流和热故障。PMIC(电源管理IC)负责关键子系统(如MPU、控制器和视觉单元)的电源时序和电压监控。

输入控制台

输入控制台作为外科医生的主要控制界面。它通过多种输入设备接收手动和基于运动的指令,包括操纵杆控制、脚踏板和触控面板。控制台内嵌光学头部跟踪传感器、握持检测模块、加速度计、陀螺仪以及飞行时间(TOF)接近传感器,用于直观的运动跟踪和位置感应。本地电子元件包括触控控制器、接触检测电路(CDC)和用于实时输入转换的微控制器接口。   控制台还内置触觉反馈驱动器(ERM/LRA),可生成与外科工具交互相对应的触觉振动。数据和控制信号通过I²C、SPI、UART和PWM接口传输至MPU/GPU,而LVDS和MIPI-CSI通道处理高速视频或图形数据。无线模块(Wi-Fi/Bluetooth)和USB接口支持配置、更新和日志记录的连接功能。

输出控制台

输出控制台为外科医生提供实时可视化和感官反馈。它集成了前后高分辨率显示屏(通常分辨率≥1920×1080),由显示驱动IC、背光控制单元以及用于高速视频传输的LVDS串行器/解串器对驱动。DAC和音频放大器提供听觉提示或警报,而触觉驱动器则通过机器人手臂传感器再现触觉反馈。   系统仪表板通过Wi-Fi/Ethernet连接到医院网络,实现与医疗记录系统或云分析仪表板的数据传输。安全状态LED、系统警报和紧急通知通过MPU/GPU的专用GPIO和故障反馈线进行管理。

中央处理器 (MPU/GPU)

系统的核心是MPU/GPU模块,它作为实时协调器和AI处理中心。该模块管理运动控制、图像处理、通信和安全监督,覆盖所有子系统。它直接连接至输入和输出控制台,以进行指令解析和显示同步,并连接至Arm & Vision控制台以实现驱动和成像功能。   MPU通过来自机械臂的传感器数据处理运动规划、避障和力反馈计算。配备多核ARM处理器和GPU加速,它支持高速视频渲染、基于AI的图像分割以及反馈控制循环。该模块运行在由电源管理系统提供的独立电压轨(VMCU、VARM、VSYS)上,并通过CAN、SPI和冗余串行总线与外设控制器通信以确保可靠性。集成的看门狗和同步定时器能够保持确定性操作,反应时间低于50毫秒。

机器人手术系统框图

This image displays a detailed block diagram of a multimedia processing unit, showing various input and output connections.

Arm 和 Vision Console

Arm & Vision 控制台代表了患者侧子系统,结合了机器人驱动与视觉反馈。每个机械臂都配备了驱动BLDC电机的本地控制器,同时配有保持制动器和电机编码器,以确保亚毫米级精度和稳定运动。嵌入式传感器提供全面的实时监控,包括关节力矩传感器、光学编码器(18-22位分辨率,±0.005°精度)以及六轴力/力矩传感器(±150 N, ±8 Nm),为外科医生提供触觉反馈。   压力和流量传感器、温度和振动传感器、接近传感器、插入传感器以及湿度/颗粒传感器被纳入以确保环境安全。这些信号通过隔离的通信通道(CAN、SPI、PWM 和模拟感应线)进行调节、数字化并传输到 MPU/GPU。惯性测量单元(±16 g, ±2000°/s)和接近传感器(0.5–30 cm)提升了运动跟踪和防碰撞功能,而电机电流传感器则用于检测意外阻力。   末端执行器,例如针驱动器(8–12 N 闭合力)、单极/双极剪刀(300 W, 500 kHz),以及超声波器械,设计有快速连接接口以提高效率和便捷消毒。视觉系统采用双通道3D内窥镜(1080p–4K分辨率,80°–120°视场角,30–60 fps),配备LED/光纤照明(150–300流明)、摄像单元、NIR/荧光探测器、TOF传感器以及用于通过 MIPI-CSI 或 LVDS 传输三维立体视频的图像反序/序列化电路。这些模块共同形成一个闭环反馈系统,在实时同步视觉与运动的基础上,使外科医生能够以绝对精度完成精细操作。

传感器和安全机制

在机器人手术系统中,传感器网络被架构为一个集成的安全层,为运动控制和安全子系统提供实时反馈。所有关键传感器,包括位置、力、运动和接近传感器,都通过冗余通信通道(例如双CAN总线或RS-485链接)连接至主运动控制器和独立的安全处理器。每个传感器节点都包括板载信号调理、抗混叠滤波器和隔离,以防止噪声或电气故障影响其他子系统。   安全机制在多个层面上实施。硬件紧急停止电路在收到故障信号后直接在<50毫秒内切断致动器电源,绕过软件控制。每个致动器驱动器中的过流和过压保护电路可防止热或电气过载。看门狗处理器持续监控来自运动控制器的心跳信号,如果控制回路失效,将停止所有运动。通过冗余单元之间的数据交叉验证(例如每个关节的双编码器),检测不匹配或漂移。符合IEC 60601-1(电气安全)、IEC 61508(功能安全)和ISO 10218(机器人安全)的要求,推动了容错设计实践的实施。   此外,在系统启动时运行内置自检(BIST)例程,以验证传感器校准、致动器扭矩限制和通信完整性,然后启用手术模式。

无线通信与连接

现代系统集成了连接模块,例如 Wi-Fi (IEEE 802.11ac/ax)、Bluetooth 5.x 和医院以太网,用于与电子病历 (EMRs)、PACS 成像系统和远程监控工具的交互。高级型号支持基于云的仪表板,可以实现实时手术指标、预测性维护和术后分析。安全协议符合 HIPAA 和 IEC 80001-1 的要求,确保数据加密和访问控制。一些系统还探索了 5G/6G 通信技术,用于远程指导和远程手术,其延迟目标低于 100 毫秒以保持自然的控制响应。

现代机器人系统的高级功能

最近的创新集成了由AI驱动的功能,例如解剖标志识别、自动摄像头跟踪和预测运动辅助。闭环系统基于术中成像和力反馈动态调整器械运动。机器学习模型分析历史手术数据以建议下一步操作,从而提高安全性和效率。增强现实叠加帮助外科医生可视化关键结构,而单孔平台通过减少切口降低创伤。新兴原型结合软机器人和磁控胶囊,用于微创的内部探索。

eInfochips,Arrow Electronics 的子公司,是一家领先的工程服务提供商,专注于端到端医疗产品/软件开发生命周期(PDLC/SDLC),并拥有内部 ISO 13485 认证和符合 FDA 21 CFR 820 标准的质量管理系统(QMS)。eInfochips 在 IoT/IoMT、AI/ML、安全、传感器、硅技术、无线技术、云技术和电源设计方面具有深厚的技术专长。欢迎联系我们,探讨如何加速您的产品开发和上市时间。

文章标签

机器人技术
医疗保健
电源管理
传感器

相关内容