生物监测技术的演变与解决方案
随着人工智能、物联网和传感技术的快速进步,生物监测解决方案正在从传统的接触式和间歇测量过渡到更智能、连续和不显眼的健康监测模式。从医院跟踪生命体征到智能家居、远程医疗和公共安全场景,生物监测不仅在提高医疗效率和准确性方面发挥着关键作用,还在预防保健、慢性病管理和突发健康事件的预警系统中表现出巨大价值。本文介绍了Ballistocardiography (BCG) 和压电薄膜传感生物监测解决方案的应用和发展,以及Murata提供的相关解决方案。
通过检测微小心脏振动进行无接触生理监测
BCG技术是一种非接触式生理监测方法,通过检测由心脏收缩和血液排出引起的微小机械振动,间接获取心脏活动信息。它不需要电极贴片或可穿戴设备,可以在舒适的环境中持续跟踪生命体征。近年来,它在非接触式生物监测中得到越来越广泛的应用。
Murata的BCG(心搏图)传感器通过检测人体内心跳和血流产生的微小振动和运动来工作。以下是其工作原理的简化说明:
感知微小的身体运动:当心脏跳动时,它会引起身体的细微运动和振动。这些运动非常微小,通常在微米范围内。
微机电系统 (MEMS) 技术:Murata 的 BCG 传感器使用 MEMS 技术,该技术涉及与电子电路集成的微小机械结构。这些结构对振动和运动非常敏感。
检测机制: 传感器通过将这些物理运动转换为电信号来检测心跳引起的机械振动。
信号处理: 电信号经过处理,以提取有关心率、心律及其他心血管参数的有意义信息。
非侵入式监测:由于它能够外部感测身体振动,BCG传感器允许进行非接触或最小侵扰的心脏监测,适用于睡眠监测、可穿戴设备和医疗保健等应用。
总之,Murata的BCG传感器使用灵敏的MEMS组件捕获心脏引起的身体振动,并将其转换为用于健康监测的电信号。
BCG可以应用于医院病房和重症监护室(ICU)、智能家居和睡眠监测、老年人跌倒和健康警报以及远程健康管理。例如,在医院病房和ICU中,它可以持续监测心率、心搏间隔变异性(HRV)和每搏输出量,减少与接触式传感器相关的皮肤刺激和感染风险。当应用于智能家居和睡眠监测时,它可以分析睡眠期间的心率、呼吸、身体运动和睡眠阶段。它可以隐藏在床垫、枕头或床架中,实现隐蔽监测。
此外,在老年人跌倒和健康警报中,BCG可以监测心脏功能的长期变化,结合异常模式检测来预防心脏事件,而无需用户合作,使其适用于老年人群。BCG还可以用于远程健康管理,通过连接物联网平台,将BCG数据上传至云端进行分析和医学评估,支持多用户同时监测和数据比较。
BCG完全是非接触式的,能够通过床垫、座椅甚至地板进行监测,而不会影响用户活动或睡眠。它支持长期连续监测,非常适合需要全天候监测的高风险患者或老年人。它可以获取多个参数,包括心率、呼吸频率、HRV和血流动力学指标。它提供高度舒适性和隐私性,因为用户不需要佩戴任何设备,也不存在与摄像头相关的隐私担忧。
然而,BCG 技术也面临着诸如信号噪声干扰等挑战。身体运动、床垫弹性差异和外部振动等因素会影响数据准确性。算法的精度和标准化也需要关注,必须增强 AI 和信号处理模型,以提高在不同体型和姿势下的稳定性。此外,进入临床诊断领域需要严格的医疗设备认证和大规模临床验证。未来,BCG 将与毫米波雷达、光学 PPG 等技术相结合,以提高检测准确性和环境适应性。

下一代高性能无接触生物监测解决方案
村田推出了改进的第二代BCG解决方案,为监测医院和家中睡眠个体的状态开启了新的可能性。它可以检测诸如脉搏、呼吸频率和呼吸持续时间等生物信号,以确定床铺占用情况并分析睡眠状态。
Murata的解决方案包括一个预编程的微控制器(BCGMCU-D01),配备算法,并集成在客户的PCB设计中的低噪声SCL3300-D01倾斜仪,构成一个面向软件解决方案提供商、服务提供商和OEM系统集成商的零部件级解决方案,使得BCG测量可以集成到各种医疗产品中。
这款新的床式传感器利用BCG原理。当心跳时,由于身体的运动,床会产生微妙的振动。这些微弱的信号被超灵敏加速度计捕获,并通过嵌入微控制器的算法处理,以提取生物信号,例如脉搏。通过BCG产品,传感器节点可以检测包括脉搏、呼吸频率、心率变异性(与压力相关)、搏出量以及床占用状态在内的各种生物信号。
BCGMCU 采用非接触式测量,实现连续无干扰的监测。它提供了广泛的集成选项的参考设计方法,具有几乎无限寿命的低功耗 MEMS 加速度计。它兼容常见的制造工艺,并包括易于使用的串行 UART 接口。它输出每个心跳的时间,用于计算各种心率和心率变异性指标。目标应用包括医院、养老院和辅助生活设施,实现心跳检测、呼吸率监测、床位占用监测、睡眠质量测量,以及压力和放松分析。Murata 的 BCGMCU-D01 支持 3.3V DC 输出电压,静态电流小于 6.7 mA,输出数据率 (ODR) 为 1 Hz,脉冲检测范围为 40-120 bpm。

高性能耐用型三轴倾斜仪
村田的 SCL3300 是一款高性能的三轴倾斜仪,可在倾斜测量中提供卓越的性能。其紧凑尺寸为 7.6 × 8.6 × 3.3 mm (宽 × 长 × 高),支持四种用户可选的测量模式,可根据具体应用和需求进行定制。它具有超低噪声密度和高分辨率 (0.001°/√Hz),配备 SPI 数字接口,优越的机械阻尼特性,工作温度范围为 -40 至 125°C,电流消耗为 1.2 mA (在 3.0–3.6V 供电电压下)。它采用成熟的电容式 3D-MEMS 技术,提供高性能和坚固的设计,适用于要求在恶劣环境中稳定性的应用,如水平测量、倾斜补偿、机器控制、结构健康监测、惯性测量单元 (IMUs)、机器人技术以及定位和导航系统。
Murata还提供SCL3300 SERIES PCB,这是一个数字加速度计/倾斜仪传感器板。该芯片载体PCB配备了MEMS数字倾斜仪SCL3300系列,以便于产品评估和设计。此外,Murata提供CA10H-SAL睡眠分析库,输出瞬时和累计的整夜应用数据。它利用检测到的高频和低频心率变异性、呼吸深度和呼吸变异性进行整夜恢复分析。它自动评分清醒、REM、浅睡和深睡阶段,并支持基于检测到的恢复、REM、浅睡和深睡评分以及总睡眠时间的睡眠质量指数。目前支持的操作系统包括Ubuntu 18.04及更新版本,以及CentOS 6.0和7。

用于检测生物信号如脉搏和呼吸的压电薄膜传感器
Murata推出了压电膜传感器 (Picoleaf™),这是一种使用Murata专有压电技术开发的柔性薄传感器。它能够高灵敏度地检测弯曲、扭曲、压力和振动。与传统传感器相比,它节省安装空间,提高了薄度、组装性能和耐用性。
此外,Picoleaf使用的压电薄膜由聚乳酸制成,该材料是通过从植物中提取淀粉并发酵成乳酸来合成的。植物从大气中吸收二氧化碳来生产淀粉,使得这种材料实现碳中性,并为减少全球变暖做出贡献。
Picoleaf检测电路由I/V转换器和放大器电路组成。当压电薄膜由于压力或形变而弯曲时,会产生与弯曲程度成正比的极化。生成的电荷通过I/V转换器转化为电压,并作为模拟信号输出。转换后的电压信号被放大并根据需要进行调整,以供通用AD转换器或CPU处理。
Picoleaf的压电特性使其能够检测"位移方向"和"位移速度"。对于“山折”变形,位移方向输出到Picoleaf参考电压的正端;对于“谷折”变形,输出到负端。除位移方向外,位移速度可以从峰值电压计算,峰值电压随位移速度成比例增加。此外,通过利用Picoleaf传感器的输出反转特性,推拉动作可以在用户界面中作为无缝开关。如果Picoleaf附着在有周期振动的物体上,它可以检测这些振动,作为状态检测传感器。
Picoleaf超薄(0.2毫米或更小)且紧凑(2 × 10毫米),即使与显示屏或触摸面板结合也节省空间。它还可以安装在设计精巧设备的曲面上,包括圆柱形状。Picoleaf能够检测到微小至1微米的位移,单个传感器可以测量整个大显示屏表面的压力。它可以检测无意识的肌肉运动,如震颤、握持和脉搏。由于它是非热释电的,因此避免了因热量(例如体温、阳光或半导体)引起的漂移,从而降低噪音,便于算法开发。此外,传感器本身零功耗,放大器电路可以设计为低功耗(约10 µA)。
Picoleaf 的透光率超过 90%,可安装在需要透明度的显示面板区域。结合触控面板的用户界面功能与 Picoleaf 的压力检测能力,可以实现与传统触控面板不同的人机界面,更符合人体行为原则。Picoleaf 的轻薄、短小和灵活设计使其在保持设计完整性的同时引入新功能。其安装灵活性轻松解决了空间极小和曲面等挑战,使其适用于可穿戴设备以检测脉搏和呼吸等生物信号。
结论
生物监测解决方案正在迅速向更高精度、多参数分析、实时操作和智能化方向发展,在医疗诊断、健康管理、运动监测和公共安全中发挥着越来越重要的作用。Murata 的 BCG 解决方案和 Picoleaf 压电薄膜传感器能够实现 24/7 不显眼的生命体征监测,同时提供异常情况实时警报,提高整体安全性和健康管理效率。这些创新实现了全场景、全天候的生命体征跟踪和健康评估,为个人和社会提供更准确、高效、可持续的健康管理解决方案,推动医疗行业进入智能化的新纪元。
文章标签