Arrow Electronics Components Online

AI数据中心供电:电源的作用

电源供应器11 9月 2025
一个人坐在装有笔记本电脑和显示器的工作站上,正在服务器机房环境中积极工作。环境中设有多个服务器机架和网络设备。
查看所有文章

从对手机说“Hey Siri”到手机自动整理照片中的面孔,这些看似简单的AI功能依赖于幕后数千台服务器的快速计算。这些服务器集中在一个地方:数据中心。您可以将AI数据中心视为一个“智能工厂”,不断处理来自世界各地的数据。而要保持这个工厂的运转,它最需要的就是稳定而强大的电力供应。

AI模型变得越来越复杂,它们的计算能力不断增强,对电力的需求也随之增长。单个AI数据中心的能耗可能相当于整个社区的能耗!因此,稳定、智能和节能的电力系统变得至关重要。

但即使电力充足,也不能直接使用。就像家用电器不能直接连接到高压电一样,服务器也需要经过转换和电压调节才能安全运行。这就是电源单元 (PSU) 的作用所在,它像变压器一样,将电网的电力转换成适合服务器使用的形式。此外,AI 数据中心不能承受突然停电——停电可能导致数据丢失或系统崩溃。这要求配备不间断电源系统 (UPS) 和备份电源,以确保即便在外部电力故障时也能无缝运行。

另一方面,能源效率也是优先事项。必须最大限度地减少浪费。高效能电源转换技术可以减少能源浪费和热量产生,从而提高整体冷却效率。对于AI数据中心来说,这是节约能源和环境可持续性的双赢。

此外,电力可以变得“智能化”。现代数据中心不仅需要“按需供电”;他们还需要实时监控电源状态,自动负载分配调整以减少单点压力,并与太阳能和电池储存等可再生能源集成以实现绿色电源供应。所有这些都由智能电源管理系统(PMS)实现。这就像有一个细心的管家,确保整个AI中心强大、高效地运作。

AI可以进行快速计算、理解语言、识别图像,甚至预测未来。但是这一切的背后是稳定电源供应的基础。电力是AI数据中心的“生命线”,不仅提供能量,还肩负着可持续性、安全性和智能化的责任。

This image shows a detailed view of several industrial battery storage modules arranged in vertical racks. The units feature metallic casings with visible orange power connectors and a prominent blue horizontal panel.

用于AI数据中心的电源系统:电源转换和智能互连

在人工智能领域,数据是燃料,而电力是生命线。为了使人工智能高速运行,其背后的数据中心需要强大、稳定和高效的电源系统。在这方面的两项关键技术是电力转换和智能互连。

数据中心从电网接收高压交流电 (AC),但服务器、存储设备和网络设备实际上需要低压直流电 (DC)。这类似于我们的手机充电器的工作原理——它们不能直接插入高压电源,而必须先将其转换成安全可用的形式。

在AI数据中心,电力转换的任务包括将输入电网电压变换成不同设备所需的电压和格式。同时,它还涉及提高转换效率以减少能量损失和多余热量的产生,以及与电池储存系统和UPS集成,以确保在停电期间不间断供电。随着AI计算的规模扩大和服务器密度的增加,电力转换不仅仅是“供电”,而是“精确供电”——每一瓦特都必须被合理、安全和智能地使用。

另一方面,传统电力系统是单向的——“输送电力后即完成任务。” 但是 AI 数据中心无法如此简单地运行。这些服务器全天候运行,电力需求始终在变化。因此,电力供应系统也必须具备实时感知和响应能力。通过智能连接,电力系统可以监测和报告不同区域的电力消耗,自动调整负载以避免局部过载或浪费,并与其他系统(如制冷、蓄电池存储和能源管理平台)协作,提供有助于工程团队优化运作和提高能源效率的可视化数据。

简而言之,智能互连使电源系统“连接”且“智能”。它不仅仅提供电力,还能根据数据中心的节奏进行调整和预测,实现真正智能的能源基础设施。无论是训练大型语言模型、执行实时图像识别,还是处理海量的全球数据,AI的每一项任务都依赖于可靠的电源系统。电力转换和智能互连是使电力稳定和智能的两项关键技术。构建下一代AI数据中心不仅是速度竞赛——也是能效和智能运营的挑战。从电力开始,我们可以让AI更快、更稳定、更可持续。

用于稳定AI数据中心运行的电源解决方案

Arrow Electronics及其合作伙伴致力于使AI数据中心的运作更加稳定并提高能源效率。他们推出了众多电源解决方案。下面,我们将按照应用类型介绍这些解决方案,包括AC-DC电源转换、DC-DC电源转换、AI处理单元的电源转换以及智能互连。

Diagram illustrates the stepwise conversion of electrical power from AC to 48VDC, then to 12VDC, and finally to GPU power. Visual icons represent each stage, including a power line, voltage warning, power button, and a GPU chip. Numeric values 48VDC and 12VDC are explicitly shown in the process.

1. AC-DC 电源转换

在AI数据中心,来自电网的电力是交流电(AC),但服务器和计算设备实际上需要直流电(DC)。这就是交流-直流电源转换的作用,它充当“电源桥”。其功能包括将高压交流电转换为安全稳定的直流电以供设备使用,确保转换过程高效且低能耗以减少热量产生,并支持多样的输出电压需求,以灵活地为各种服务器架构提供电力。通过高效的交流-直流解决方案,AI数据中心可以实现稳定的电力供应和节能运行,使其成为整体能源基础设施不可或缺的基石。

The image shows a Bourns electronic circuit board placed on a wooden surface. Several internal components are labeled with red tags, each displaying a unique identifier such as MAG-3002008, MAG-3002130, and others. The board features capacitors, resistors, and a visible STMicroelectronics chip. The Bourns logo is clearly visible below the circuit board.

#Part #DescriptionQtyRemarks
1MAG-3002012PQ40 变压器1DC-DC, LLC
2MAG-3002193ATQ23 变压器1 
3MAG-3002213驱动变压器3 
4MAG-3002008驱动变压器2 
5MAG-3002009CMC 扼流圈2EMI 抑制
6MAG-3002010PQ40 PFC 电感器1PFC
7MAG-3002011PQ26 电感器1 
#符合 ORV3 标准
1功率密度:尽可能高(> 65W/英寸3)
2输出电压为 48-54 V(典型值为 48-50 V)
3输入电压范围:180 V AC 至 305 V AC
4峰值效率:使用风扇测得 97.5%
5浪涌功率为额定输出功率的 1.5 倍
6现场固件升级能力(带引导程序)
7在下垂的基础上进行主动电流共享
8热插拔
9整流器应能够在 PMBus(最高 100kbps)和 ModBus(最高 115kbps)上通信。
10内部控制的可变速风扇
11最大 ST BOM

Arrow-ST-Bourns 5.5kW AI 服务器电源 — 该电源符合 ORV3 标准,功率密度高达 65W/In³。输出电压范围为 48-54V(典型值:48-50V),输入电压范围为 180V AC 至 305V AC。最大效率达到 97.5%,浪涌功率为额定输出功率的 1.5 倍。支持现场固件升级(使用引导程序)、在下垂基础上进行主动电流共享和热插拔。整流器可通过 PMBus(最高 100kbps)和 ModBus(最高 115kbps)进行通信,并具有内部控制的变速风扇。材料清单(BOM)主要使用 ST 组件。

The image shows an Infineon-branded electronic power supply unit encased in a transparent cover. Visible inside are several large capacitors, coils, and other electronic components. The Infineon logo is clearly displayed on the top of the casing.

3.3kW 54V 双向 DC-DC — 由 Infineon 推出的 EVAL_3K3W_BIDI_PSFB 是一款3300W 54V双向移相全桥(PSFB)评估板,采用 600V CoolMOS™ CFD7 和 XMC™。该转换器在降压模式下效率高达 98%,在升压模式下高达 97%。EVAL_3K3W_BIDI_PSFB 板是一个具有电信级输出的 DC-DC 级,使用具有双向功能的移相全桥(PSFB)拓扑模块实现。该板采用完全 SMD 解决方案中的 CoolMOS™ CFD7 和 OptiMOS™ 5,并结合了创新的冷却概念。

This image displays a labeled circuit board featuring distinct sections: Hold-Up Circuit, AUX Supply, Three-Phase Totem Pole PFC, and Three-Phase LLC DC-DC Converter. The board is populated with capacitors, inductors, and various electronic components. Each section is clearly marked with colored outlines and text, highlighting the functional areas of the power supply system.

onsemi AI 服务器电源供应—onsemi 的集成解决方案利用互补产品,包括用于电源开关的尖端 Si、SiC 和 GaN 技术。它还集成了栅极驱动器、多相控制器、48V 控制器、智能功率模块 (SPS)、智能保险丝和负载点 (PoL) 降压转换器进行电源管理。这提供了针对数据中心量身定制的综合电源解决方案(范围从 3kW 到 25-30kW 高压直流传输),涵盖从电网到 GPU 的一切。该产品组合提高了系统效率和功率密度,减少了系统占用空间。

650V EliteSiC M3S 和 PowerTrench® T10 MOSFET 赋能 AI 数据中心

赋能AI数据中心 - 行业领先的PowerTrench T10 MOSFETs

This image shows a slim rackmount server unit viewed from the front, featuring four visible cooling fans with blue accents. Network ports and power connections are also visible.

数据中心和开放计算的电源解决方案——村田一直致力于开发和制造一系列模块化、可扩展且高密度的钛级产品,包括用于各种应用的交流-直流电源和直流-直流转换器。近年来,村田专注于新兴数据中心市场使用的电力分配子系统。其最新产品包括支持Open Compute V2和V3电源架规范的机架系统。虽然典型的OCP电源架仅支持三相交流输入,但村田的电源架支持单相交流、三相交流和高压直流(HVDC)(200-400Vdc) 输入,以创建领先、高效的数据中心。

This image shows the internal layout of an electronic circuit board, featuring multiple capacitors, coils, and a large heat sink. The setting appears to be a technical or repair environment, with a clear view of the board's components and wiring.

Arrow-onsemi 碳化硅 (SiC) 基3kW Totem Pole PFC 和 LLC 电源模块——该电源模块的输入电压范围为85VAC到230VAC,输出电压为48V,输出电流为62.5A。其尺寸为280mm x 110mm x 38mm,采用四层铜内嵌PCB结构,重量为2kg。关键组件包括NTB045N065SC1、NVB055N60S5F 和NTBLS1D1N08H MOSFET,它们减少了应用中的组件数量,从而提高了性能和可靠性。这使其成为AI数据中心服务器的理想电源。

This image shows the internal components of an electronic power supply circuit board. The board features large capacitors, copper coils, heat sinks, and various colored wires and connectors. Visible text includes '450V 330uF' on the capacitors and 'T2.5AH 250V' on a fuse.

3kW服务器电源 — 此电源模块,零件编号为REF_3K3W_TP_SIC_TOLL,是由Infineon推出的3300W CCM图腾柱。它采用650V CoolSiC™和XMC™在TOLL封装中,并使用Real2pin封装。这是一个基于Infineon碳化硅沟槽栅(CoolSiC™)和超结(CoolMOS™)功率半导体、驱动器和微控制器的系统解决方案。适用于工作在连续导通模式(CCM)的无桥图腾柱功率因数校正(PFC)转换器。凭借其高效率和功率密度,适用于对空间和效率有高要求的应用场合,如高端服务器和电信设备。

A close-up image of a rectangular electronic circuit board featuring various components such as capacitors, coils, resistors, and transformers. The board is photographed from above, showcasing the intricate arrangement of parts and wiring.

3kW服务器电源 — 由Infineon推出的评估板EVAL_3KW_50V_PSU,是一款适用于服务器和数据中心的3kW 50V电源。其尺寸为520mm x 40mm x 73.5mm,频率范围为45kHz至160kHz。支持交流输入,输出电流范围为0A至60A,输出电压为48V至50V。供电电压范围从178V到275V,输出功率为3000W。支持PFC、LLC、隔离、半桥和连续导通模式(CCM)等拓扑结构。使用CoolSiC™、CoolMOS™、OptiMOS™和EiceDRIVER™等产品系列,适用于服务器、通信、开关电源、电源和工业电源等应用。

This image shows a long, rectangular metal enclosure with a vented panel at one end. The enclosure appears to be designed for housing electronic or electrical components, with visible cutouts and mounting features.

5.5kW ORV3合规电源模块——Murata推出的这款MWOCP67-5500-B-RM 67mm电源模块,是一个高效(峰值效率97.5%)、ORV3合规的5,500W前端电源模块,具有50.0Vdc的主输出。在Murata的Open Compute合规机架中使用时,50.0V的主输出提供主动电流分配和输出电压下垂控制,最高可提供33.0kW(N+1配置时为27.5kW)。该电源模块支持热插拔、过温故障恢复、硬件状态LED指示灯和信号。具备PMBus™ 1.2数字通信功能,采用低调1U格式,功率密度为52.6W/in³,这款电源和机架解决方案非常适合在OCP Open Rack架构或独立应用中提供可靠电力。

This image shows a rectangular black power distribution unit featuring several power outlets and connectors on its top surface. The unit is labeled with a visible sticker that includes the text 'Phoenix Contact' and other technical details.

机架式电源分配单元 — 由Murata推出的这款MWOC-PDU-A-3电源分配单元,配备三个C13交流电源插座,为网络交换机等外围设备供电。每个插座都配有15A CC级保险丝。PDU(电源分配单元)是没有交流电源插座的电源架的附件,具有用于输入的Positronic 7针连接器。输入配置支持三相四线三角形、三相五线星形和单相。它使用螺钉或螺栓安装到PDU主体或附带的安装支架上,尺寸为43.8(宽) x 424(长) x 60(高)mm。

A rectangular metal power supply unit is shown, featuring a visible cooling fan, a black power socket, and a teal handle for easy removal. The top surface displays a detailed white label with technical specifications and warning symbols.

3.3kW 服务器电源供应 — 这款由 Murata 推出的 D1U74T-W-3200-12-HB4C 是一款 73.5mm M-CRPS-185 1U 前端 AC-DC 电源模块。它是一个紧凑的 3200W 高效前端电源模块,具有 12Vdc 主输出和 12Vdc 待机输出。该模块具有主动电流共享、多功能状态 LED、硬件逻辑信号和符合 PMBus™ 1.2 的数字通信总线。该产品符合 Open Compute Project M-CRPS 标准,并向后兼容 Intel CRPS,出厂设置为 CRPS 模式。其低外形、超高功率密度 (97.8W/In³) 的形式因素使其成为为服务器、工作站、存储网络系统、高性能计算和其他 12V 分布式电源架构提供可靠高效电源的理想选择。

2. DC-DC 电源转换

在AI数据中心,服务器和各种计算模块有多样的电压需求。DC-DC电源转换的作用是将直流电在不同级别之间转换,提供更精细和精确的电源控制。DC-DC电源转换的核心功能包括将主电源的直流电压转换为不同模块所需的电压,为CPU、GPU和内存等高性能组件提供稳定的电源,并提高转换效率以减少损耗和热量产生。DC-DC解决方案就像“精密电力分配器”,确保AI计算系统中的每个组件都获得恰到好处的电力。这是推动高密度、高性能计算的关键元素。

A blue printed circuit board features multiple metallic heat sinks and several cylindrical connectors along one edge. The board displays intricate circuitry and gold contact points, with visible text including 'Analog Devices' and 'ADP1055'.

48V转12V DC 1600W模块 — 这款由Infineon推出的REF_IBC_1600W_GAN是一款可扩展的48V到12V稳压中间总线转换器,采用100V CoolGaN™功率晶体管。它使用Infineon的CoolGaN™ 100V IGC033S10S1,尺寸为3mm x 5mm 的PQFN封装,典型的RDS(on)为2.4 mΩ,并支持双面散热。此外,它包括Infineon的EiceDRIVER™ 1EDN7136U,这是一款尺寸为1.8mm x 1.8mm的GaN优化栅极驱动器IC,具有真正的差分输入,以及Infineon的XDPP1148-100B控制器,这是一款4mm x 4mm的数字电源控制器,带有固件和配置GUI。与Vishay IHLP7575电感器配对,电感器高度为7mm,并具有板载3.3V和5V内部电源,便于评估。

3. AI处理单元的电源转换

AI数据中心的核心计算能力来自GPU、TPU和其他AI处理单元。这些单元不仅需要高功率输出,还需要极高的稳定性和快速响应能力。这就需要专门为AI处理器设计的电源转换解决方案。AI处理单元的电源转换主要作用包括提供低电压高电流的精密供电、满足AI计算的瞬时负载变化、支持高速切换和低噪声设计以确保处理器稳定运行、并优化能效以减少热量产生和冷却压力。这些电源解决方案是AI处理单元“能够平稳全功率运作”的关键,确保每个深度学习训练和推理任务能够快速且稳定地完成。

This image shows a detailed view of an electronic circuit board with a large processor chip. The board features various electronic components and connectors, with a visible QR code and numeric label.

MPQ1500-12V125-L48系列1500W DC-DC转换器 — MPQ1500-12V125-L48是一款高效率、1.5kW、数字控制、隔离的中间总线转换器,可将40-60Vdc(名义值:54V)输入转换为隔离、半稳压的12Vdc输出,全面防止过电流、过温和过电压。它采用行业标准的四分之一砖形封装,支持可选PMBus™接口。该DC-DC转换器峰值效率高达97.2%,支持500Vdc输入/输出隔离,支持三台或更多单元并联,并具有远程开/关控制功能。符合RoHS标准。

4. 智能互连

在AI数据中心,智能互连将整个电力系统从“电源供应”提升到“智能管理”。其角色包括连接电源模块、传感器和管理平台,实现实时监控和数据反馈,协助检测异常和负载变化,以防止停电或过热,并与能源管理和冷却系统协作,提高整体效率和稳定性。通过智能互连,电源供应变得可见、可控,更为智能,为AI计算提供更可靠的基础。

A bundle of various computer power supply cable connectors is shown in close-up. The image features multiple colored wires and different connector types, including black, white, orange, green, and blue plastic housings. The connectors are tightly grouped, highlighting the complexity and variety of modern computer hardware wiring.

电源和信号电缆组件 — Molex 提供标准电缆组件作为现货解决方案,包括种类繁多的连接器和多种电缆长度,以促进原型开发和全球生产。Molex 的电源和信号电缆组件产品线非常广泛,覆盖了独立电线、大功率电缆、过模电缆组件和插头适配器、密封解决方案、传感器电缆组件、带状电缆组件等。Molex 的 PicoBlade、Micro-Fit、Mini-Fit Jr. 和 Ultra-Fit 电源连接器提供高级的外壳特点,可防止错误连接、减少端子松脱,并缓解组装操作员的疲劳。

A close-up image of a black electrical connector featuring multiple pin slots and a visible metal mounting tab.

PowerPlane母线组件——Molex的PowerPlane母线组件是中型、直角、螺钉安装的组件,母线厚度为3.00mm和3.18mm。它们支持每个触点最大电流200.0A,最大电压1000V,耐久性高达200次连接循环。母线由铜合金制成,连接表面镀银,端子触点镀锡。外壳由液晶聚合物(LCP)树脂制成,包装在托盘中。推荐的PCB厚度为4.80mm,工作温度范围为-40°C到+125°C。

A single yellow fiber optic patch cable is coiled on a white background, featuring green connectors at both ends. The cable is designed for high-speed data transmission and is commonly used in networking or telecommunications setups.

MMC母对母光纤跳线——Molex的106292系列是MMC母对母光纤跳线。它是一种单模、16芯BIF Plenum光纤电缆组件,具有黄色、5.0米长的电缆,直径为2.50mm。光纤(芯/包层)为9/125µm,净重1.000g。符合欧盟RoHS指令、REACH高度关注物质(SVHC)和低卤素标准。其紧凑设计符合超小型外形(VSFF)标准,提供更高的端口密度和低损耗性能,同时减少布线复杂性。

This image shows a detailed view of an electronic connector, likely a board-to-board or card edge connector. The component features multiple gold-plated pins and a metallic housing.

Mini Cool Edge (MCIO) 连接器 — Molex 推出的这款 Mini Cool Edge 连接器是一个垂直的、16x PCIe Gen5、124电路的连接器。其特点是0.75µm镀金(Au)接触点、1.50mm焊盘长度,以及带拾放盖子的1.27µm镀镍外壳。它是一个线对板插座,每个接触点的最大电流为1.1A,最大电压为30V 交流电 (RMS)/直流电。数据速率可达32.0 Gbps,工作温度范围为-40°C 至 +85°C。它采用表面贴装端子接口,并符合欧盟RoHS指令、REACH SVHC(高关注物质)和低卤素标准。

结论

随着人工智能迅速迈向未来,每个计算指令都依赖于稳定高效的电力支持。从电源转换到智能互连,从精密电源供应到智能监控,电力系统不仅仅是基础设施——它们是AI数据中心可靠运行的核心推动力。稳定的电力是AI世界持续进步的心跳。在未来,我们将以更智能、更节能的电力架构点亮人工智能的每一次飞跃。

文章标签

智能工厂
电源供应器
人工智能 (AI)
数据中心

相关新闻文章

查看所有