Arrow Electronics Components Online

交流转直流转换公式:如何将交流电转换为直流电

交流转直流08 8月 2024
一款紧凑型数字电源设备,配备清晰的LED显示屏,可显示电压和电流读数。
查看所有文章

了解交流电转换为直流电的数学原理,以及如何从交流电源为直流设备供电。 

将交流电转换为直流电

将交流电 (AC) 转换为直流电 (DC) 的过程在物理上涉及几个步骤,并需要一个称为整流器的设备。幸运的是,计算数学上的转换过程相对简单。

一般来说,我们将直流电压表示为交流有效值电压。RMS 代表均方根值,指的是集合中所有值的平方的平均值(算术平均值)的平方根。在典型的正弦交流波形的情况下,全时间的 RMS 等于单周期波的 RMS。这之所以可能,是因为我们假设每个周期的波形都是相同的。

对于标准的交流波形,RMS 等于峰值电压除以根号二,如以下 RMS 转换为直流公式所示:

交流到直流转换的RMS公式:

The image displays the RMS formula, showcasing the relationship between peak voltage (Vp) and the square root of 2.

如果我们知道交流电的峰值电压,我们可以很快算出所需的直流电压。将峰值电压除以√2(平方根2),即可得出均方根(RMS)电压,这相当于所需的直流电压。需要注意的是,这确定的是基于交流电峰值电压的理论直流电压等效值,而不是任何现实转换后产生的精确直流电压。不幸的是,只有假设性的转换才能保持100%的效率。

将理论付诸实践

我们可以使用上述RMS方程来确定并允许将交流电(AC)转换为直流电(DC)设备的功率。作为一个理论示例,一个白炽灯泡在141V交流电(峰值电压)和100V直流电下会同样明亮,因为我们将141V峰值的RMS表示为:

Mathematical equation with square root

这个方程也使我们能够从设备的角度反推,已知其直流(DC)功率需求,来计算所需的输入交流电(AC)。有了这些信息,我们可以将电网提供的交流电转换为适当的电压以为设备供电。当然,请记住,在实际应用中,您需要考虑转换过程中的效率损耗。这个方程可以为实际应用提供一个良好的起点。

将交流电(AC)转换为直流电(DC)在数学上相当简单,并为理解必要的转换奠定了基础,以便能够通过电力分配网的标准交流电源成功为直流设备供电。

文章标签

全球
AC to DC电源供应器
电源供应器
文章

相关内容