Arrow Electronics Components Online

为医院创建更智能、更以人为本的医疗体验

医疗和保健10 9月 2025
alt-image
查看所有文章

随着医疗技术的迅速发展,医院正在经历由人工智能、物联网、大数据和自动化推动的智能化转型。面对复杂多变的患者病情,传统的监测和管理方法已不足以应对。为提高诊断效率、减少人为错误、改善患者护理质量,智能解决方案正在医疗环境中被广泛采用。本文探讨了ADI提供的医疗应用解决方案及其如何为医疗团队和患者提供前所未有的支持。

全面的糖尿病监测和诊断健康解决方案

ADI 致力于推动医疗行业的发展并提供创新解决方案,切实改善患者的生活质量。凭借深厚的专业知识和强大的技术组合,ADI 提供尖端解决方案以提升医疗效果并满足未来医疗需求。以下是 ADI 的医疗解决方案介绍。

糖尿病监测和诊断解决方案帮助患者管理他们的病情并过上正常生活。ADI支持持续血糖监测仪(CGM)、血糖仪(BGM)以及用于调节血糖水平的胰岛素泵组件。ADI还提供一系列具有低功耗、低噪声和多通道功能的离散和集成信号链产品,以及各种为这些设备供电的PMIC。

为了确保可穿戴生命拯救设备的长电池寿命,ADI的CGM解决方案采用紧凑、低功耗电子设备、多功能PMIC和高精度温度传感器,提供符合医疗技术标准的经济实惠、舒适且灵活的解决方案,并提供额外的安全功能。

ADI 的 BGM 解决方案通过提供优化测量精度、低功耗、低噪声和多通道功能的 DAC、ADC、电流-电压转换放大器和 PMIC 来简化血糖监测,使其成为电池供电设备的理想选择。

ADI的胰岛素泵解决方案提供了一系列全面的分立和集成模拟前端(AFE)、数据转换器、温度传感器和电源解决方案,以增强实时连接,集成安全功能,低功耗操作功能延长电池寿命并减少充电时间。

This diagram illustrates the architecture of a BLE microcontroller-based medical device system. It shows connections between primary and rechargeable batteries, power management modules, and various sensors including glucose and temperature sensors.

用于疾病和感染检测的先进体外诊断解决方案

体外诊断 (IVD) 涉及测试从人体采集的样本。这些测试可检测疾病或感染,或评估整体患者健康状况,为医生和医疗机构提供准确的见解。ADI 的 IVD 解决方案分为中央实验室诊断系统和床旁诊断 (PoC) 解决方案。

中央实验室诊断设备是一类用于临床实验室或中心诊断设施的专业医疗设备和仪器。ADI广泛的分立和集成精密传感、数据转换和电源解决方案组合帮助客户设计先进的下一代诊断实验室设备。ADI的高性能微控制器、运动控制和耗材认证接口解决方案增强了实时连接、安全功能和实验室自动化,简化了精密实验室自动化过程。

即时护理 (PoC) 诊断技术使感染性疾病、性传播感染等进行分散测试成为可能。ADI 的 PoC 诊断解决方案提供灵活的平台,为未来解决方案提供保障,确保高灵敏度和快速结果,同时防止重复使用一次性墨盒。

This diagram illustrates the workflow of an integrated analog data acquisition system (ADAS) used in medical imaging devices, such as CT or MRI scanners. The image shows the process from collimator and detector input through analog and digital processing, followed by FPGA and communication modules.

医疗影像解决方案提高图像质量并改善患者结果

医学影像解决方案包括用于计算机断层扫描 (CT)、数字X射线、内窥镜、磁共振成像 (MRI)、PET 和超声波的技术。ADI 提供先进的医学影像技术,能够改善图像质量,同时减少扫描时间、辐射剂量、功耗和成本,从而最终提升患者的治疗效果。ADI 提供多种精密高速信号链和电源产品,为优化设计奠定坚实基础。

计算机断层扫描 (CT) 是关键的医学成像方式之一。利用ADI在精密信号链方面的核心专业知识,ADI的CT探测器电子元件高度集成、低噪音、低功耗,有助于减少辐射暴露、提高图像质量,并提供用户友好的解决方案,加快产品上市时间。

数字X射线系统是现代筛查和诊断成像中的重要工具。ADI提供用于静态和动态平板探测器的广泛组件和解决方案,包括模拟前端、电源管理、时钟、监控和数据接口,确保高图像质量、最小化患者辐射暴露,并加快产品开发。

ADI 提供完整的超声波系统电路产品组合,提供高性能的发射、接收、电源和时钟解决方案,确保传统和先进成像模式的卓越性能,以及用于紧凑型系统和数字探针的高度集成超声波收发器。

This diagram illustrates the internal architecture of a medical device, featuring a microcontroller and DSP/FPGA at its core. Various sensors, including pressure and temperature, feed data through ADCs and DACs, while outputs are managed via display, audio, and actuator controls.

为重症护理和慢性病患者提供治疗设备解决方案

治疗设备为重症护理和慢性病患者提供支持和治疗。这些设备必须安全、准确地运行,同时为患者和医院工作人员提供便捷的解决方案。治疗设备包括家用护理产品,如持续气道正压通气机,以及大型临床设备,如透析机、呼吸机和输液泵。ADI提供集成的电源管理、高性能信号链、以及防护和消耗品认证解决方案,使设备更紧凑、高效、安全,同时延长电池寿命。

输液泵技术能够在患者循环系统中实现流体、药物和营养的控制输送。ADI广泛的离散和集成精密传感、马达控制、安全性和电源解决方案确保在输液泵中准确输送流体和药物,减少错误并提高治疗精度。这些解决方案支持高效、个性化的护理,并提供实时监测和连接。

现代呼吸机是电机机械系统,旨在以指定的压力和体积实现空气-氧气混合物的无缝且精确的调节,从而提供完全或部分呼吸辅助。ADI提供创新的离散和集成精密传感、电源解决方案及高性能电机控制,以确保精确的空气-氧气混合物传感及控制,增强安全功能,简化重症护理服务,并提供以患者为中心的解决方案。

This diagram illustrates the architecture of a wearable health monitoring device, highlighting interconnected modules such as BLE microcontroller, sensor hub, and various analog front ends. Key components include energy harvesting, rechargeable cell PMIC, clinical grade temperature sensor, and optical AFE. The flow shows data acquisition from sensors.

可用于便携式、可穿戴和床旁系统的生命体征监测解决方案

ADI 的生命体征监测解决方案基于集成和离散传感器及信号调理技术,适用于便携式、可穿戴及床旁监测系统。凭借多年的集成解决方案经验,ADI 与客户合作,创造更安全、更小、更高效的治疗设备。

为活动跟踪和跌倒检测,ADI提供了全面的离散和集成AFE、数据转换器、温度传感器和电源解决方案,以帮助客户设计具有跌倒检测能力的先进下一代可穿戴设备,提供增强的实时连接性和集成的安全功能。

身体成分分析包括体脂百分比和先进的核心体液含量测量。ADI 提供一系列分立和集成的 AFE、BioZ 数据转换器和电源解决方案,以帮助客户设计用于身体成分测量的先进下一代可穿戴设备,提供增强的实时连接和集成的安全功能。

ADI 的温度测量解决方案在整个体温范围内提供高精度,设计紧凑,适用于狭小空间,并且每次转换的功耗低,从而延长电池寿命,实现实时皮肤温度捕获。

对于脑电图 (EEG) 测量,ADI 提供一系列分立和集成的AFE、数据转换器和电源解决方案,帮助客户设计先进的下一代可穿戴式EEG设备。此外,ADI 提供高性能微处理器、运动控制和可消耗身份验证RF接口解决方案,以增强实时连接并整合安全功能。

对于心电图(ECG)测量解决方案,ADI 提供高度集成的低功耗解决方案,适用于健身和可穿戴应用,配备紧凑型 AFE,适合电池供电的使用场景。对于临床应用,ADI 提供多导联 AFE,具有诊断级性能,在各种使用场景下为 ECG 测量提供卓越的信号处理能力。

对于无创血压 (NIBP) 解决方案,ADI 提供一系列离散和集成 AFE、数据转换器和电源解决方案,以帮助客户设计先进的下一代可穿戴设备,用于身体成分测量,支持更新的无袖带和连续解决方案,具有增强的实时连接性并符合医疗安全标准。

对于氧饱和度 (SpO2) 测量,ADI 提供一系列离散和集成的 AFE 和电源解决方案,帮助客户设计先进的下一代可穿戴 SpO2 设备,提供卓越的信噪比,支持高性能临床使用案例,并增强可编程性。

对于呼吸频率测量,ADI 的集成 AFE 和电源解决方案帮助客户设计下一代可穿戴呼吸设备,基于系统考虑优化测量,增强实时连接,并支持内置安全功能。

对于可穿戴健康监测器,ADI的光学、阻抗、生物电势和温度技术提供最高的灵敏度,以准确捕捉最弱的信号。ADI的传感和运动传感器技术以及电源管理解决方案可最大限度地减少功耗以延长电池寿命,并集成了燃料计量、电源顺序和触觉反馈以简化系统设计。

结论

随着科技和医疗的不断融合,智慧医院的发展不仅仅是设备升级,而是重塑和提升整体医疗体验。通过智能诊断流程、个性化健康管理和实时精确的信息整合,医院可以提高运营效率,提供更加符合患者需求的医疗服务。本文介绍的ADI解决方案将有助于创建一个高效且富有同情心的智能医疗环境,成为改善医疗质量和提高患者满意度的关键驱动力。

文章标签

智慧医院
Arrow Times
医疗保健
ADI Electronics
物联网 (IoT)
自动化

相关新闻文章

查看所有