Arrow Electronics Components Online

了解扬声器规格和选择技术

扬声器 / 演讲者03 3月 2025
一幅充满活力的插图展示了三个不同的电子元件,背景为洋红色。
查看所有文章

扬声器是我们听觉体验中不可或缺的一部分,它将电信号转化为我们感知的生动声音。广泛应用于各种产生声音的电子设备中,扬声器虽常见,但却是不可或缺的组件。然而,尽管扬声器的设计看似简单,要真正理解其工作原理及其对声音产生的影响,则需要深入了解其底层机制和关键部件。这篇文章全面概述了扬声器在音频设计中的应用,涵盖其基本工作原理、关键规格、设计考量、振膜和磁体类型,以及Same Sky提供的扬声器产品的特点。

扬声器的工作原理和技术规格

扬声器中声音的产生涉及电磁作用与机械运动之间的精确配合。它始于一个电信号,该信号代表我们想要听到的音频。这些信号可以来源于多种设备,例如智能手机、笔记本电脑或任何其他能够生成声音的音频设备。   扬声器内部的关键组件随之开始运行。核心部件是音圈和永磁体。音圈由导线制成,并连接到一个柔性锥体或振膜上。这个音圈包围着一个坚固的永磁体,构成了声音生成的基础。当电信号通过扬声器的导线时,它会使音圈带电,从而触发一系列电磁控制的动作。这种电能在音圈周围产生了一个磁场,其极性随着电信号的变化而变化。   扬声器运行的核心在于这些磁场之间的相互作用。随着磁场的波动,它们交替互相排斥和吸引,导致音圈及其附连的锥体迅速振动。这种振动与周围空气分子相互作用,使空气分子与锥体的运动同步振动。这些振动的空气分子产生了压力波,这些波在空气中传播,最终以声音形式到达我们的耳朵。   在介绍扬声器运行原理与结构之前,我们首先需要了解在设计和选择扬声器时必须考虑的各种关键规格与性能标准。   首先,声压级(Sound Pressure Level,SPL)以分贝(dB)为单位,用来测量空气中声波的强度,以确定声音的响度。声压级受到如声源距离及环境条件等因素的影响。它也是评估各种场所如工业环境及住宅区域噪声水平的重要参数,为噪声控制与监管提供宝贵的信息。   最大输入功率(以瓦特W为单位)表示扬声器在极短时间内能够承受的最高功率而不会受到永久性损害。额定输入功率也是以瓦特为单位,指扬声器在较长时间内能够安全承受的功率。   阻抗以欧姆(Ω)为单位,用来表示来自放大器的电流流动的阻力。较低的阻抗值意味着扬声器消耗更多的功率。将扬声器的阻抗与兼容的放大器阻抗匹配至关重要,这可以确保最佳性能并避免设备潜在的损坏。阻抗匹配还能实现高效的功率传输并保持音频重放的保真度。   共振频率指扬声器以最高效率振动的频率,以赫兹(Hz)为单位。共振频率的规格提供了不同扬声器在低频响应方面的近似比较。此外,扬声器的频率范围由其尺寸决定;较小的扬声器更适合高频,较大的扬声器在低频范围表现更佳。低频用于渲染深沉的低音,而中频对人声重现至关重要。   总品质因数(Total Q Factor)与Thiele-Small参数相关,为确定理想箱体类型提供了广泛的参考。当总品质因数为0.4或更低时,扬声器更适合通风式箱体。如果总品质因数在0.4到0.7之间,建议使用密封箱体。而总品质因数为0.7或更高则表明扬声器适用于自由空间、半开放式或无限障板(Infinite Baffle)设置。然而,这些只是指导性规则,也存在例外情况,因此需要全面评估所有相关参数。

Illustration showcasing the internal mechanics of a speaker, including sound wave patterns and magnetic field interactions.

扬声器的尺寸、形状、安装和测试注意事项

通常情况下,具有较大表面积的扬声器在相同驱动信号下可以产生更高的声音级别,并具有更好的低频响应。利用DSP预失真技术能够显著提升小型扬声器的性能,这种技术通常用于手机和笔记本电脑的设计中。此外,通过设计扬声器后部的外壳,也可以稍微提升性能表现。
 
扬声器锥体的形状通常由可用的安装空间决定。椭圆形扬声器锥体可以在非方形空间中提供更大的锥体表面积。应检查扬声器的频率响应曲线,以确定尺寸或形状是否对扬声器的性能预期产生负面影响。
 
在连接配置方面,根据应用需求,扬声器可以提供不同的选项,包括导线接头、通孔和焊盘。此外,某些扬声器配备了防护等级(IP等级),以应对恶劣环境中的潮湿和污染物。另一方面,扬声器没有特定的寿命评级,因为在额定规格内操作时,它们能够在多年间保持可靠性能。
 
在根据上述关键规格选择扬声器后,可以进行额外的测量和测试,以确保扬声器能够正确集成到设计中并满足所需的规格要求。
 
其中一个基本测试是频率响应测量,它可以直观显示音频组件如何重现可听声音范围。阶梯频率扫描测试类似于频率响应测试,但专为检测混叠频率而设计,以提供更全面的响应分析。
 
此外,测试级别和增益也十分关键。级别决定设备的能量输出,而增益则是设备输出级别与输入级别的比值。此外,还需要测量总谐波失真加噪声(THD+N)。谐波失真是指在音频信号中增加了不需要的新音调。THD+N是广泛理解和接受的一项单一性能指标。
 
相位测量描述了周期波形的一个周期内,相对于参考波形的正或负时间偏移。两种最常见的测量是设备输入/输出相位和多扬声器系统的通道间相位测试。摩擦和嗡嗡声测试用于检测在响应低频刺激时产生的高频谐波产品。
 
Thiele-Small参数捕捉被测试扬声器的复杂阻抗,并提供计算出的电机性能参数,用以定义扬声器单元的低频性能。这些参数(包括总Q值)可以精确描述扬声器与外壳的互动,对于扬声器系统设计和生产测试至关重要。
 
扬声器阻抗测量的是扬声器对交流(AC)信号(例如来自放大器的音频信号)的电阻。阻抗以欧姆(Ω)表示,表示扬声器对电信号的电阻度。
 
最后,频率响应曲线在评估扬声器时至关重要。“响应”一词指的是扬声器对输入频率的准确重现能力。将数据绘制成图表时,会形成一条频率响应曲线,从视觉上显示振幅和频率之间的关系。纵轴表示声音级别,单位为分贝(dB),横轴表示频率,单位为赫兹(Hz)。

A frequency response graph showcasing audio performance across a range of frequencies.

选择理想的扬声器锥体和磁体材料

扬声器锥体所使用的材料类型以及其他因素会影响音质。通过聆听和试验来评估比仅依赖数字和数据更为准确。常见锥体材料的耐用性也是一个需要考虑的重要因素。一般来说,塑料最为耐用,其次是纸张和布料,再到泡沫材料。然而,扬声器的实际寿命取决于湿度、环境和应用具体情况等因素。   由于塑料的耐用性及其对灰尘和水等环境因素的抗性,塑料制扬声器锥体非常受欢迎。塑料扬声器锥体生产方便,制造精度高,有助于降低失真并提升音质表现。塑料振膜能够快速吸收并散逸机械能,表现出类似传统纸锥体的良好阻尼特性。虽然通常被称为塑料,这些材料实际上包括各种复合材料,其成本因厚度、压制技术、尺寸和耐温性不同而有所差异。   纸质和布质锥体以其出色的音质和自阻尼特性而闻名,但可能受到湿度的影响。它们由不同的木纤维制成,并混入棉、羊毛等添加剂以实现特定的音效特性。这种混合物可以增强强度并弥补缺陷,从而产生多样化的音质。由于其轻重量,主要用于大型扬声器。   泡沫材料很少单独用作振膜材料,通常与其他材料如金属、塑料或纸制成复合振膜。在复合振膜中,泡沫材料会被添加到内层中。它们的主要作用是增强内部损耗,这是扬声器的一个关键物理特性。   高内部损耗有助于减少原材料固有的声音特性。例如,金属振膜的内部损耗较低,容易导致金属音效。而纸锥体的内部损耗较高,声音更自然,原材料的嗓音因素影响较小。   扬声器结构和性能的另一个关键组成部分是所使用磁铁的类型。首先是铁氧体磁铁,也称为陶瓷磁铁,是一种低成本选项,其磁力保持性能良好。它们比较重,因此通常不用于要求便携性的用途。带有铁氧体磁铁的扬声器在接近其最大功率处理能力时音质表现更好。铁氧体磁铁还非常适合潮湿环境的应用,因为它们具有天然的耐腐蚀性。   AlNiCo(铝-镍-钴)磁铁是扬声器中首先使用的磁铁类型,有助于产生顺滑的经典音调。使用AlNiCo磁铁的扬声器比基于铁氧体磁铁的扬声器更贵,但破损的可能性较小。虽然这些磁铁如今远不如钕铁硼(NdFeB)磁铁常见,但仍用于需要精确调音的高端应用中。   钕铁硼(NdFeB)磁铁,也被称为稀土磁铁,是所有已知永久磁铁中磁场强度最高的。使用钕铁硼磁铁制造的扬声器频率响应优秀、重量轻,而且比带有铁氧体或AlNiCo磁铁的扬声器小得多。这使它们成为要求高声压级的小型扬声器的理想磁铁。钕铁硼磁铁的主要缺点是更容易碎裂。   钐钴(SmCo)磁铁使用频率较低,原因是成本较高。它的主要优势是耐腐蚀性,即使在极端温度变化下也能保持稳定输出,非常适合恶劣环境。然而,它易碎,且其强度不如钕铁硼磁铁。不过,成本仍然是其最大缺点。

A collection of electronic components showcasing different connection types, including through hole, solder eyelets, and wire leads.

各种规格齐全的扬声器系列

Same Sky 的扬声器产品提供的框架尺寸范围从 10mm 到 205mm,声压级从 72 至 135 分贝,确保质量和便利性以满足客户的声音需求。Same Sky 的扬声器选择包括各种框架形状、磁铁类型及安装样式,使其能够快速适应客户设计。Same Sky 还可以通过多种机械和电气改造,定制扬声器以满足客户的特定需求。   Same Sky 提供的扬声器类型包括微型扬声器和标准扬声器。顺应小型化趋势,Same Sky 提供设计紧凑的微型扬声器,封装尺寸小至 10mm,厚度低至 2mm。Same Sky 的微型扬声器的声压级范围为 72 至 135 分贝,阻抗评级为 4、6、8、16、20、25、32 或 50 欧姆,具有高达 1700 Hz 的共振频率。   作为行业中的关键角色,Same Sky 的标准扬声器专为高功率输出和可靠性能而设计,封装尺寸范围从 41 到 205 mm。Same Sky 的标准扬声器的声压级范围为 78 至 107 分贝,共振频率为 50 至 3000 Hz,额定阻抗有 4、6、8、16 或 32 欧姆。   Same Sky 提供各种类型的扬声器,包括不同的锥盆类型、磁铁类型、框架形状和安装样式,方便客户找到符合其设计需求的扬声器。此外,他们还提供多种高音扬声器,以及符合 IEC 60601-1-8 法规标准的医疗扬声器,专为满足医疗报警信号需求而设计。Same Sky 还提供音频设计服务,协助工程师进行关键扬声器测量和测试。欢迎您访问以下网站,查找符合您需求的扬声器:https://www.arrow.com/en/manufacturers/cui-devices/audio-components/speakers。

结论

了解扬声器的工作原理能够使工程师创造出沉浸式的听觉体验。本文将介绍各种组件和规格,帮助客户选择合适的扬声器。然而,即使对扬声器的关键参数有了更深入的了解,也必须对最终设计中选定的扬声器进行适当的测试和测量。同天提供的全系列微型扬声器和标准扬声器可以满足客户多样化的需求,同时同天的音频设计服务也能为您提供额外的支持!

文章标签

文章
亚太地区

相关内容