Arrow Electronics Components Online

无线连接的无价便利

连接性17 3月 2023
一个人手持智能手机的特写镜头,正在与设备周围数字显示的智能家居图标互动。
查看所有文章

连通性让智慧数字生活成为现实

“无线技术最大的优势是便利性”这一说法再正确不过了。随着数十亿物联网(IoT)设备被部署到我们的家庭、车辆、办公楼、工厂、公共空间和智慧城市基础设施中,电子设备用户追求便利性的需求远远超过了对连接能力的需求,这一点并不令人惊讶。随着物联网(IoT)和万物互联(IoE)的推出,从智能家电和可穿戴设备到联网汽车和智慧城市等一切都需要连接,而与网络断连将意味着与社会的隔绝。在当今这一高度互联且我们赖以生存的世界中,有太多利益攸关。   无线连接可以实现从世界任何地方到处都能安全连接互联网这样简单的功能,但经过精心设计的解决方案能够使服务提供商交付良好的用户体验、跟踪性能数据和访问点的完整性,同时还能远程快速有效地执行操作或解决问题。精心设计的连接所带来的价值毋庸置疑,是无比巨大的。   Wi-Fi 网络由于其实施方便、轻松增加额外用户、控制基础设施成本、可扩展性和便携性而被广泛部署。走遍各地的旅客发现,在公共空间使用无线网络是一种保持连接的便捷方式,而5G和多输入多输出(MIMO*)技术的应用进一步增强了这种可能性。车载多媒体实时高清(HD)视频流的播放,现如今不仅仅是可能,而是已经成为现实。运行于物联网(IoT)或机器对机器(M2M)应用平台的工业路由器,能够通过LTE频段将高清(HD)视频流传输到显示系统,用于培训或通讯。潜力是无限的。   *MIMO技术广泛用于Wi-Fi网络和蜂窝第四代(4G)长期演进(LTE)及第五代(5G)技术,也可应用于无线局域网(WLANs)。所有支持IEEE 802.11n的无线产品均支持MIMO技术。这项技术帮助802.11n实现了高于不支持802.11n产品的速度。   在拥有良好的视天空条件下,全球导航卫星系统(GNSSs)能够以符合众多服务和应用需求的性能提供定位功能,无论是在车内还是户外。联网、导航和远程信息处理——无论是面向联网的商用车辆还是智能汽车,这些都是连接技术的应用案例,其中多功能天线如Molex Sunshade 5合1天线(5G MIMOx2/Wi-Fi MIMOx2/GNSS)都提供了完美的解决方案。

A vibrant illustration showcasing a smart city ecosystem with interconnected technologies.

无线技术在清洁绿色能源、智慧城市、智慧工业、智慧交通、智慧农业和智慧家庭领域的互联世界。   来源:Getty Images

一个解决方案,无限可能

Electronic antenna components with visible wiring

右上图片:Series 219264 Sunshade 5-in-1 Antenna Lite 包含 2 个 LTE 天线、2 个 Wi-Fi 天线和 1 个 GNSS 天线。它在一个由高品质塑料材料制成的紧凑型天线外壳内集成了 5G MIMO 和 Wi-Fi MIMO 天线系统,并配备背胶安装方式,适用于任何表面。此产品非常适合汽车远程信息处理、交通运输和远程监控应用,其馈线从天线外壳的底部引出。   右下图片:Series 220573 Sunshade 5-in-1 Antenna Pro 提供 2 个 5G/LTE 天线、2 个 Wi-Fi 天线和 1 个 GNSS 天线。它采用 5G/LTE MIMO 和 Wi-Fi MIMO 天线,并封装在一个紧凑、高质量的塑料外壳中,配有螺栓螺母安装配置。与 Series 219264 型号类似,此天线的馈线也从天线外壳的底部引出。   Molex Sunshade 5-in-1 Antenna 提供扩展的频率范围,以处理多种无线通信协议的组合,同时提供高辐射效率的长距离连接,满足市场对快速、轻松集成模块化连接的需求。应用范围包括商用车辆、无线 IT 基础设施、远程通信、网络系统或在恶劣操作环境下的设备。   Sunshade 5-in-1 Antenna 内置的蜂窝(LTE、5G)MIMOx2、Wi-Fi(三频段)x2 和 GNSS 功能,提供广泛的频段范围,帮助设计者克服天线选择的限制,这些限制可能导致天线只能适用某一特定环境。通过整合支持广泛工作频率范围的天线阵列,无线应用的设计者可以获得所需的连接,实现设备的最佳性能。   低剖面的 Sunshade 5-in-1 Antenna Pro 将 LTE/5G 全频段蜂窝、Wi-Fi 和 GNSS 天线封装在一个紧凑而坚固的外壳内,其设计支持高 IK10 级防冲击应用。额外的耐久性特性包括 IP67 级防护性能,以抵御恶劣的环境条件。此天线提供背胶或螺栓螺母安装两种配置,易于集成到诸如智能和专业车辆、T 盒、物联网和工业物联网以及远程信息处理系统等应用中。   各种电子设备与全球无线网络的集成为系统设计者带来了挑战。这些挑战可能包括在紧凑的占地面积和金属表面上满足高辐射效率的设计要求,或者解决电缆长度和连接器类型的限制问题。Sunshade 天线的 SMA (公头) 连接器支持可调节的电缆长度,并可与 FAKRA 和 HFM 连接器兼容。Molex Sunshade 5-in-1 Antenna Pro 在金属和非金属表面均具有出色表现。   两款 Sunshade 5-in-1 天线的尺寸均为 95 x 95 x 38mm,电缆长度为 1000mm,工作频率范围为:5G/LTE MIMO 的 698-960MHz/1710-2690MHz/3300-5000MHz;Wi-Fi MIMO 的 2400-2500MHz/5150-5850MHz/5925-7125MHz 和 GNSS 的 1561-1602MHz。天线为线性极化,工作温度范围为 -40 至 +85°C,匹配良好。   Sunshade 5-in-1 天线提供两种产品型号,包括 Sunshade 5-in-1 Antenna Pro (220573-1000) 和 Sunshade 5-in-1 Antenna Lite (219264-0001)。更多产品和应用规范信息可在 Molex.com 的 External Antennas 或 Combo Antenna 页面上查阅。

结论 

随着电子产品的持续微型化、多功能化和便携化,无线技术及其部署解决方案变得更加智能化且日益互联。物联网 (IoT)、万物互联 (IoE) 和车联网 (V2X) 等连接技术为无线技术发展的速度和形式注入了动力——天线依然是此类发展的关键所在——更不用说连接性和互联所带来的日益便利性。如果要用三个词来形容本文介绍的Molex的Sunshade 5合1天线,那就是多样化、多功能化和多用途化,这几乎在其结构、配置和对不断扩展的天线技术生态系统的贡献等各方面都是真实的。

文章标签

Molex
Wi-Fi®
Arrow Times
物联网 (IoT)
亚太地区
文章

相关内容