Arrow Electronics Components Online

USB连接器和电缆的全面概述

USB Type-C USB 类型-C17 3月 2023
一根 USB-C 电缆连接器的详细视图,旁边是智能手机的 USB-C 接口。整个布置放置在木质表面上,突出了设备的现代设计和功能。这张图片强调了连接性和技术的重要性。
查看所有文章

USB 是一种用于连接计算机和设备的串行总线标准,已广泛应用于信息通信产品,包括个人电脑、移动设备等。

该接口有着悠久的历史,随着标准的不断演变,它在技术通信标准中仍然十分常见。本文将为您简要介绍USB接口的发展历程、USB的未来方向,以及Same Sky所推出的USB Type-C连接器产品线。

USB 已成为当今主要的信号传输技术

USB 是 Universal Serial Bus(通用串行总线)的缩写。所谓的“总线”是一种用于系统内组件之间传输数据的电路排列或通信系统。在这种情况下,“串行”总线通过单根导线一次传输一位数据。然而,USB 接口不仅可以在组件之间传输数据,还可以传输电能,并且能够支持许多不同的硬件设备,从打印机和键盘到手机和闪存驱动器。

在USB协议发展之前,计算机使用串口和并口来完成数据传输,每种设备都使用各种专有的插头、连接器、电缆、扩展卡以及必要的驱动程序。数据传输速率非常慢;并口的运行速度约为每秒100 kB,而串口的运行速度为每秒115-450 kb。

USB 1.0 规格首次于1996年初问世。在由多个公司联合组成的联盟经过大量努力之后,它最初以1.5 Mbit/s的低速和12 Mbit/s的全速传输数据。随着2000年USB 2.0的发布,其速度达到了480 Mbit/s;而2008年推出的USB 3.0速度进一步提升至4.8 Gbps。之后,USB 3.2接替了3.1和3.0标准,其速度高达20 Gbps,这是目前最常用的标准。最新版本为USB4,于2019年发布,传输速度高达40 Gbps,并逐步被引入各种设备中。

多年来,USB标准一直由USB实施者论坛(USB-IF)组织指导和认证,该论坛拥有超过700家成员公司。这些年来,USB-IF的工作促成了一系列标准的发布,且规范的传输速度越来越快。通过小巧且成本低廉的USB接口,提高了速度和视频分辨率,使得USB连接器成为当今世界范围内占主导地位的信号传输技术。

多样化的USB物理形态以满足不同需求

USB 连接器有多种类型或物理规格,可用于各种应用,包括:

  • A型:最初始且最常见的USB连接器,也被称为USB标准A,用于将下游外围设备连接到主机设备。其扁平的矩形形状通过摩擦力固定,便于插拔。它通过一个引脚提供5V直流电源,并兼容所有类型的USB协议。

  • 类型B:类型B连接器最常用于连接USB计算机外设设备。这种连接器是方形的,顶部有略微斜角的边角。与类型A类似,它通过摩擦力固定在位。其设计目的是允许外设设备连接,而避免将两个主机计算机相互连接的风险。这种类型的连接器仍在使用,但微型版本更为常见。

  • USB Type C:这是最新的USB接口,具有可逆对称设计,可以正反插任意一面任意方向连接,任何USB-C设备都可以通过线缆的任意一端进行连接。它可以传输USB 3.2(之前的3.1和3.0)、2.0和1.1信号,传输数据的速度最高可达20 Gbps,并支持双向电力传输,功率最高为100 W(通过USB PD 3.1可扩展至240 W)。此外,Type C还能支持DisplayPort视频和四通道音频。Type C还兼容USB4和Thunderbolt,后者是一种硬件接口,可以将外围设备连接至电脑,其数据传输速度最高可达40 Gbps。

  • Micro 和 Mini A 和 B:这些是 Type A 和 Type B 接口的小型版本,它们在提供物理上更小尺寸连接的同时,仍保持高达 480 Mbps 的高速传输率以及即插即用 (OTG) 功能,使移动设备和其他外围设备能够充当 USB 主机。

  • AB 型:这种连接器允许 Micro A 和 Micro B 插头连接到此单一插座类型,从而提供更大的灵活性。

Illustration showcasing various USB connector types, including Type-A, Type-B, Type-C, Mini-A, Mini-B, Micro-A, and Micro-B. Each connector is labeled with pin configurations and functions, such as GND, VCC, and data lines. The image is presented on a grid background with clear text annotations for easy understanding.

各种类型的 USB 连接器只能与相应的公或母连接器匹配,无法交叉兼容。尽管连接器本身是标准化的,其外壳可以根据不同的应用显著改变,从而促成了 IP 等级(防护等级)USB 连接器的开发。这些连接器能为用于恶劣环境中的设备提供强大的固体或液体侵入保护。

大多数USB线缆组件的一端通常具有一种类型的连接器,而另一端则是不同类型的连接器。Type A到Type B或Type C的组合非常常见。由于Type C专为可互换性而设计,因此Type C在电缆两端的应用更加普遍。随着Type C端口的广泛采用,它的使用量正逐渐增加。USB 3.0 Micro B插头具有更宽的连接设计,以适应更高的数据传输速率,但它无法与USB 2.0 Micro B插座兼容。然而,带有USB 3.0 Micro B端口的设备可以与较旧的USB 2.0 Micro B公头插头连接。

Illustration of two connector types: Micro-B and USB 3.0 Micro-B. The connectors are displayed side by side on a grid background with labeled text beneath each. The image highlights the pin configurations and structural differences between the two connectors.

在将USB连接器融入设计中时,还需要注意,一些地区正在出台规定,要求新的电子设备使用USB Type C连接器作为充电线。例如,欧盟已宣布,从2024年起,移动设备的充电器必须基于USB Type C,并且笔记本电脑将在2026年开始采用。这意味着在欧盟销售的所有移动设备都将使用同一种类型的充电器,这不仅有利于环境,也能减少消费者的困扰。

不断发展的更快USB通信标准

USB 通信标准定义了设备之间的数据传输速度、握手协议和电源规范。多年来,该标准得到了极大的改进。数据传输速度从 USB 1.0 的 1.5 Mbit/s 提升到 USB 3.2 的 20 Gbps,如今又发展到 USB4 的 40 Gbps。每一代新版本都会推动新一轮的互连硬件升级。

```html
版本名称 发布日期 品牌名称 数据传输速率
USB 1.0 1996年1月 低速(Low Speed) 1.5 Mbit/s (187.5 KB/s)
全速(Full Speed) 12 Mbit/s (1.5 MB/s)
USB 1.1 1998年1月 修复了USB 1.0的常见问题,数据速率保持不变。  
USB 2.0 2000年4月 高速(High Speed,也称为 Hi-Speed) 480 Mbit/s (60 MB/s)
USB 3.2 Gen 1* 2017年8月 超级速度USB 5 Gbps(SuperSpeed USB 5 Gbps) 5 Gbit/s (625 MB/s)
USB 3.2 Gen 2** 2017年8月 超级速度USB 10 Gbps(SuperSpeed USB 10 Gbps) 10 Gbit/s (1.25 GB/s)
USB 3.2 Gen 2x2 2017年8月 超级速度USB 20 Gbps(SuperSpeed USB 20 Gbps) 20 Gbit/s (2.5 GB/s)
USB4 Gen 2x2 2019年8月 USB4 20 Gbps 20 Gbit/s (2.5 GB/s)
USB4 Gen 3x2 2019年8月 USB4 40 Gbps 40 Gbit/s (5 GB/s)
* 之前称为 USB 3.1 Gen 1 和 USB 3.0
** 之前称为 USB 3.1 Gen 2
```

USB 通信标准令人困惑,因为它经常进行回溯性的命名更改,但目前 USB 3.2 是最普及的 USB 标准,它兼容 Type A 和 Type C 接头,尽管其传输速率可以从 5 Gbps 到 20 Gbps 不等。然而,与许多安装情况相似,不同版本的 USB 常常在同一个系统中混合使用。如果使用较新 USB 版本的设备与使用较旧版本的设备进行通信,它们会默认降级至较旧版本和速度。这是软件的功能,但标准的兼容性也与硬件相关。

所有 Type C 接口都兼容 USB 3.2,但某些 Type C 接口仍符合较早的标准。Type A 和 Type B 取决于具体的线缆,不同接口颜色通常用来快速标识不同的版本。在查看物理接口标准和通信标准之间的关系时,常常会引发混淆。

根据原始标准,USB 连接需要一个主机。Type A 接口通常表示为主设备,而 Type B 通常连接到外设设备。在使用 USB OTG(On The Go,即“随身行”)时并没有这样的要求。USB OTG 是一种规范,允许 USB 设备(如智能手机)充当主机并连接到其他 USB 设备。基本上,它允许 USB 设备无需计算机即可从其他设备读取数据。

USB 电力传输规范的发展

USB 标准最初是一个数据接口协议,用于简化设备之间的互连并提供一些电力。如今,它已经从一个提供有限电力的数据接口发展成了一个重要的电力通道,同时兼具数据接口功能,现在许多设备都可以通过 USB 连接进行充电或获取电力。

许多制造商进行了共同努力,以标准化电力传输,并通过USB供电(USB PD)标准引入了一组功能。当使用Type C时,USB PD可以提供高达20伏的可变电压和最大5安培的电流,总功率传输限制为100瓦。2021年发布的USB PD 3.1标准将功率传输能力扩展到了240瓦。此外,电力传输方向不再固定,这不仅可以从主机或外围设备供电,还可以优化多个外围设备之间的电力管理。

USB PD 需要数字设备进行握手才能达到这些更高的额定值。如果缺少必要的芯片且无法完成握手,系统将回退到 5V/1A 标准。这与 USB 的版本和类型无关,但所需的类型必须支持 USB PD 标准。例如,支持 2.0 及更高版本的 Type A 转 Type C 电缆可以使用 PD 功能。

```html
规格 最大功率 最大电压 最大电流
USB 2.0 2.5 W 5 V 500 mA
USB 3.0 和 3.1 4.5 W 5 V 900 mA
USB BC 1.2 7.5 W 5 V 1.5 A
USB Type-C 1.2 15 W 5 V 3 A
USB PD 3.0 100 W 5/9/15/20 V 5 A
USB PD 3.1 240 W 28/36/48 V 5 A
```

PD 也可以用于不传输数据的设备,并且仅通过 USB 供电。它确实需要单独的通信线路用于电力协商,因此其设计和制造相比许多非 USB 格式稍微复杂一些。PD 在众多设备之间建立了一个充电标准,并简化和整合了充电器,这一事实可以弥补这种复杂性,并减少电子废物的产生以及因不同设备需要多条电缆而带来的不便。

USB 应用正不断扩展到各种电子设备

通过提供小型化的外形设计、简易的设计与使用、高速的通信能力以及增强的电力传输功能,USB连接器可以应用于广泛且日益增长的领域,例如台式机和笔记本电脑、磁盘驱动器、打印机、扫描仪、操纵杆与控制器、摄像机、手机、智能电视、游戏机等。对于一些不需要数据传输的设备,USB连接器也可以仅用于供电,为可充电手电筒、充电板以及许多其他便携式消费设备提供电力支持。

A collection of six gaming accessories illustrated on a light grid background. Items include a charging dock, game controller, joystick, webcam, headphones, and a computer mouse. The design features simple, flat visuals with minimal details and a clean layout.

最新USB标准的稳健性和速度也拓展了更多的应用领域。它现在具备带宽、可靠性和供电能力,可用于数据采集和监控、机器视觉以及过程控制等工业应用。基本上,任何用电功率不超过240瓦的应用都可以通过USB电源供电。

Same Sky 推出了多种 USB 连接器系列,包括 Type A、Type B、Micro AB、Micro B、Mini AB、Mini B 和 Type C USB 连接器类型,满足多种 USB 标准需求,包括 2.0、3.2 Gen 1(原 USB 3.1 Gen 1)、3.2 Gen 2(原 USB 3.1 Gen 2)、3.2 Gen 2x2(原 USB 3.2)以及 USB4 40 Gbps。这些 USB 连接器的数据传输速度高达 40 Gbps,电力输送能力高达 240 W,可用于几乎所有设计。您可以直接从 Arrow Electronics 的网站购买相关产品:点击此处购买

结论

USB 是一种非常灵活的标准,几乎在需要数据传输和电力供应的领域被广泛采用。USB 连接器和线缆组件结合了易用性和智能化技术规范,使产品或系统设计人员能够减少布线需求、杂乱和占用空间,确保向后兼容性,并降低总体成本。无论是为未来设计还是连接传统产品,了解 USB 的功能都将帮助设计人员创造出几乎所有人都能使用的产品。

文章标签

USB
Arrow Times
文章
亚太地区

相关内容