Arrow Electronics Components Online

电动汽车的智能充电需求与解决方案

电动汽车充电12 6月 2024
一辆鲜绿色的电动车停在低排放区的充电站。
查看所有文章

随着全球对环境保护和可持续发展的关注日益增加,电动车(EV)正迅速成为未来交通的主流选择。然而,电动车的广泛普及也带来了诸多挑战,其中最显著的之一就是如何有效管理和优化充电过程。传统的充电方式难以满足现代电动车用户对充电速度、便利性、安全性和能源效率的需求。为了解决这些问题,智能充电技术应运而生。智能充电不仅仅是一个简单的充电过程,而是一种集成了解先进通信技术、数据分析和能源管理的整体解决方案。

用于智能充电应用的ISO 15118标准

ISO 15118 是一项电动汽车(EV)与充电站之间通信的国际标准,用于在认证、授权、计费以及灵活负载控制方面进行信息交换。该标准旨在支持智能充电功能,包括“即插即充”功能,该功能可以实现自动认证与支付。通过该功能,电动汽车只需插入充电站即可自动开始充电,无需额外的用户认证步骤,从而简化支付流程,极大提升用户便捷性。   此外,ISO 15118 允许电动汽车与充电站之间进行双向通信,实现能量在车辆与充电站之间的双向传输。该标准支持功率调节和充电时间调度,可与智能电网集成,让电动汽车能够在用电高峰期限制充电功率,或在用电低谷时段进行充电。这有助于防止电网过载、平衡电网负载,并提高电力系统的整体效率和稳定性。   ISO 15118 还确保了通信过程中数据传输的强加密保护,保障用户信息和交易数据的安全。除了传统的有线通信,该标准还支持无线通信技术,从而进一步提升灵活性和适应性。   此外,ISO 15118 包含能量管理功能,使电动汽车与充电站可以协商优化的充电策略,从而优化能量使用并降低充电成本。这些功能使得 ISO 15118 成为电动汽车智能充电的重要标准,推动电动汽车与电网的深度融合,提升充电效率并改善用户体验。

A detailed diagram showcasing hardware components for Microsoft Azure IoT integration.

电动汽车充电站的关键构建模块

电动车(EV)充电站为电动车提供充电电力。一个典型的电动车充电站通常由至少一个智能控制板(供电设备通信控制器,SECC)和一个电源插座板组成。智能控制器负责管理高级通信和功能、服务以及与远程服务器的连接,而电源插座板负责安全、低级通信、能量分配和测量。为了满足电动车充电的多样化需求,充电设备不仅需要提供交流电(AC)或直流电(DC)供电的灵活选择,还需要提供多种功能。   由于各国的立法要求以提高公平支付的精确性、燃油税收复原以及提供电网负载平衡和质量分析功能,充电设备需要提供精确的电力传输测量。此外,充电设备需要支持包含于OCPP2.x、ISO 15118和PKI中的主要电动车安全标准,同时支持通用数据保护条例(GDPR)、校准法 "Eichrecht" 和保密性,符合类似IEC61508和SIL2这样的安全标准,从而增强边缘设备的安全性和可靠性。   此外,充电设备登录云服务需要简化供应和所有权流程,同时利用零接触配置(zero-touch onboarding),简化并保持与经过身份验证设备连接的高度安全性和可信度。同时,需要为大规模部署做好准备,集成成本优化的人工智能(AI)和机器学习(ML)技术,以用于消费分析和异常检测分析。而且,充电设备的产品寿命需超过10或15年,具备10到20年的服务寿命,且坚固耐用,适应恶劣环境,以保持整个系统的可用性和可靠性。   要构建一个完整的电动车充电系统,需要以下关键组成部分。首先,需要计量能力来准确测量充电器与车辆之间的能量流量,计算能量账单消耗,管理电动车的安全切换和低级通信,并支持高精度温度传感器的温度监控,从而实现安全性和异常检测。此外,可以使用NFC桥接作为计量微控制器(MCU)的隔离通信通道,也可以用于制造、调试和更新流程。   此外,还需要一个控制器板(SECC)来管理供电设备的主要功能和服务,包括任何高级通信和协议栈,例如ISO 15118、OCPP以及与后端的连接,支持包括裸机服务和实时操作系统(RTOS)等选项。对于运行Linux®操作系统的解决方案,还可以通过屏幕用于媒体广告,以增加更多价值。   安全性是充电设备不可或缺的特性,需要通过加密密钥的端到端验证来保护能量使用和账单数据,安全且无缝地将电动车充电器接入后端服务器和云服务以实现远程管理,并允许对软件和固件进行配置、更新和验证。在外部通信能力方面,可以根据位置、地区和充电设备类型灵活组合通信功能,支持包括Wi-Fi®、电力线通信(PLC)、窄带物联网(NB-IoT)、Sigfox等针对特定地区的通信解决方案。

Two electronic circuit boards are connected via cables, showcasing advanced technology.

提供高端电动汽车充电解决方案

电动车(EV)充电站需要高效性、精准度、连通性和安全性的高标准。恩智浦(NXP)的解决方案满足了精准功率测量、设备管理和数据安全的需求。恩智浦丰富的技术支持能够加速产品上市时间,同时降低复杂性和成本。恩智浦的产品生命周期计划支持延长产品生命周期。   为了满足电动车快速充电的需求,恩智浦推出了EasyEVSE解决方案,该方案充分利用了ISO 15118标准的潜力。它提供了即插即充的便利性,利用电动车电池进行双向电力传输,可以用车辆能源进行负载平衡,会在停电或高能耗费用期间作为发电机使用。   恩智浦的EasyEVSE解决方案将高效性和可持续性与可靠性和安全性相结合。它具备适用于严苛环境的坚固耐用性,并在优化成本和提升性能的平衡点上表现出色。同时,它还具备更快的产品升级能力、硬件和软件平台的通用性、安全的连接性、零接触设置支持、行业安全认证以及OTA(空中升级)解决方案。   恩智浦的EasyEVSE电动车充电站开发平台通过集成多种技术模块,简化了电动车充电系统的搭建过程。它支持云端连接,以满足构建联网EV充电站的各种需求,提供硬件配置指南和示例软件。这种模块化、可扩展的平台支持从设备到云端以及云端到设备的通信、精准的能源计费以及一键式NFC认证功能。   EasyEVSE电动车充电站开发平台通过以太网或Wi-Fi连接至云端,并提供经过验证的云服务,例如Microsoft Azure IoT Central。它通过EdgeLock™ SE050安全元件提升安全性,通过预认证的Kinetis M计量MCU支持精准能源计费。它还配备高性能NFC前端以实现一键认证,并利用恩智浦及其合作伙伴的开发工具在同一平台上实现更多差异化功能。

Technical diagram showcasing the i.MX 91XX applications processor family.

全面的产品线以满足电动汽车充电站的需求

NXP 的 EasyEVSE MPU 电动车充电站开发平台集成了 NXP 的全系列产品。这包括 NXP 的 i.MX 9x 系列应用处理器,该系列处理器具备更高性能的应用核心、独立的类似 MCU 的实时域、Energy Flex 架构、尖端的 EdgeLock® 安全飞地技术,以及专用的多感知数据处理引擎(如图形、成像、显示、音频和语音)。
 
此外,NXP 的 EasyEVSE MCU 电动车充电平台利用了 i.MX RTx 系列微控制器,这些微控制器集成了多种高性能 Arm® Cortex®-M 和 DSP 内核。通过集成 PXP、2D GPU 和 PowerQuad DSP 协处理器,它们结合了强大的易用性与高性能处理能力,提供了前所未有的可靠性、高度集成性和安全性。
 
NXP 的 KM 系列基于 Arm® Cortex®-M0+ 核心计量微控制器。低功耗 Arm Cortex-M0+ MCU 系列设计用于支持单片解决方案,可应用于单相、双相和三相电表、流量计及其他高精度测量应用。
 
MCX N 系列基于 Arm® Cortex®-M33 MCU 系列,采用经济高效的 40-nm NVM 工艺技术。它提供显著的性能增强、硬件 DSP、全片上带同位或 ECC 的 RAM、改良的加密安全功能、精确的模拟附加功能,以及 Arm® TrustZone®-M 技术,用于认证软件和资源之间的隔离和访问控制分离。
 
NXP 的 IW61x 系列支持 Wi-Fi® 6/Bluetooth® 5.4/802.15.1 三频无线通信,包括支持 NXP 802.11ax (Wi-Fi 6) 技术的全功能 Wi-Fi 子系统。与上一代 Wi-Fi 标准相比,它提供更高的吞吐量、更高的网络效率、更低的延迟以及更大的覆盖范围。
 
PN7160 系列是一款集成固件的 NFC 即插即用控制器。嵌入式 NFC 固件减少了对主机交互的需求并最小化代码体积,使设计变得更为简便。它支持所有 NFC Forum 模式,提供Android 和 Linux 驱动程序,同时支持 RTOS 和无操作系统的应用。
 
NXP 的 SE051 系列是一种支持可升级性和定制应用程序的小型物联网安全解决方案。它允许现场更新应用程序,并提供已认证的 CC EAL 6+ 安全等级,支持到操作系统级的 AVA_VAN.5。

结论

电动汽车(EV)的普及无疑是未来交通发展中不可避免的趋势,但要真正实现这一目标,智能充电技术的应用与发展至关重要。随着ISO 15118等国际标准的引入,电动汽车与充电基础设施之间的通信变得更加互通、高效和安全。本文介绍的NXP智能充电平台和解决方案将有助于加速电动汽车充电应用的发展,值得进一步探索和采用。

文章标签

电动汽车充电
Arrow Times
亚太地区
电动车 (EV)
NXP Semiconductors
文章