在智能能源基础设施中使用 Bourns® PFB 变压器于窄带 PLC 耦合电路设计
能源基础设施19 10月 2023
在智慧城市和智慧家庭实施过程中,一个关键推动因素是新一代先进的智能节能解决方案和控制技术。支持这一新型智慧能源基础设施的关键在于提供可靠、高效且具有成本效益的电力线变压器解决方案,以满足快速增长的电信系统中窄带设计的需求。
本文是来自Bourns®的应用说明,概述了电力分配网结构的变化,并介绍了电力线通信(PLC)技术在提升当今智能电网的服务质量和速度上的优势。此外,本文还提供了一种简单的方法,通过智能电表应用实例设计电路中的电气隔离。您还可以了解更多关于Bourns® PFB系列PLC变压器的相关信息,这些变压器旨在为设计师提供一种具有成本效益的解决方案,以满足最新基于PLC系统的窄带需求。最后,这份应用说明提供了一种推荐的保护方案,使用Bourns®的GMOV™电路保护元件。该元件具有极低电容,有助于将速度干扰降到最低。
文章标签
全球
Bourns
文章
能源管理
变压器
能源和电力