Arrow Electronics Components Online

SLB系列小型锂离子可充电电池

电池17 10月 2023
一只带有金色装饰的黑色钢笔旁边展示着一个小型的日化(Nichicon)电容器。
查看所有文章

这款来自Nichicon的创新可充电电池系列具备超快的充放电速度、长寿命、高稳定性等诸多优势。

日立化成推出的 SLB 系列小型锂离子充电电池已被三星电子采用,用于 Galaxy Note10 和 Note10+ 以及 Galaxy Note20 和 Note20 Ultra 的手写笔(S Pen)上,从而实现 S Pen 的高级功能。与传统型号相比,Galaxy Note10 和 Note10+ 及 Galaxy Note20 和 Note20 Ultra 搭载的 S Pen 远程操作功能得到了大幅升级。S Pen 的动作识别采用了低功耗蓝牙(BLE)技术,能够实现对智能手机的远程控制。   通过使用日立化成的小型锂离子电池,三星的 S Pen 可将续航时间延长至 10 小时。此外,这些充电电池比普通锂离子充电电池具有更高的输入和输出性能,能够以额定电流的 10 倍充放电。这大大降低了起火或冒烟的风险,并显著提高了整体稳定性。

文章标签

全球
电源
能源管理
文章
Nichicon
电池及配件