Arrow Electronics Components Online

电气化路线图:商用运输行业电气化的进展与挑战

电动车辆30 1月 2024
一队蓝色电动巴士停在充电站。
查看所有文章

作者:丹尼尔·布斯塔尼

过去十年中,消费类电动汽车(EV)已在市场上实现了显著的渗透率。据路透社报道,2023年第三季度美国的电动车销量创下历史新高,市场份额达到7.9%,同比增长近50%。然而,其他交通运输行业对电气化的采纳速度相对较慢。本文探讨了几个非消费类行业,这些领域未来可能会迅速发展电动车技术,同时还分析了推迟商用车队电气化的电动车队充电基础设施面临的挑战。

当前及未来交通趋势

公共汽车和卡车是交通电气化的下一个障碍。幸运的是,电动车技术的蓬勃发展,如电池管理系统、汽车继电器、汽车连接器等,正在加速这些交通领域对电动车的采用:

电池电动巴士 (BEB)

电池驱动电动公交车(BEB),不同于依赖电缆供电的电动公交车,正在城市环境中变得越来越流行。由于运营成本更低、排放量减少以及与燃烧式公交车或无轨电车相比更易维护,BEB 已被广泛用于公共交通网络。

然而,它们的使用需要充电基础设施,因此在基础设施政策激励较少的地区,其推广可能会较为缓慢。全球一些城市,例如深圳,已经在政府的大力激励以及中国电动汽车制造商比亚迪(BYD)的支持下,成功将整个市政公交车队替换为电动公交车。

电力半导体技术的进步,例如碳化硅MOSFET,使得电池组件更加便宜且高效。随着电池技术的不断改进,电动公交车(BEB)的续航里程将得以提升,车辆成本也将下降,从而促进更广泛的应用。

行驶中充电公共汽车 (IMC)

一种结合了电池电动巴士(BEBs)和无轨电车的混合解决方案是“行进间充电”(IMC)巴士。这种新兴的电动巴士技术主要见于中欧。在那些已经安装了无轨电车线路的城市中,IMC巴士可以在行驶中充电,并根据需要偏离无轨电车线路。

IMC巴士具有更高的整体车辆续航能力、更低的整备质量,并使用先进的电池管理系统与直接电源协同运行。随着感应式道路充电技术的发展以及消费者车辆基础设施的加强,IMC还可能迎来市场扩张。要了解更多关于电池管理系统及其如何实现高效能源利用的信息,请阅读Arrow关于电池管理系统的指南。

An electric truck is connected to a charging station in a parking lot

中低端重型卡车

重型卡车正逐渐过渡到电力驱动,尤其是那些运行在短途线路上的卡车。尽管这些车辆与消费者使用的车辆在重量和动力需求上有着显著差异,但它们的采用具有明显的优势,比如较低的车队维护成本和更高的车辆性能。

在低里程的启停应用场景中,例如配送车辆和垃圾卡车,电动车可能比燃烧发动机的竞争对手更高效、更具成本效益。尤其是考虑到它们的高扭矩和瞬时动力性能,电动重型车辆很可能很快就会被广泛采用。

例如,亚马逊最近与电动汽车制造商Rivian合作,计划到2030年生产10万辆配送车辆,以逐步取代现有的燃油车队。这是他们努力在2040年前实现净零碳排放目标的一部分。这支新车队将配备最先进的电动车技术、汽车传感器以及智能电池管理系统,这不仅将帮助亚马逊更高效地服务客户,还能降低成本。

电动车车队充电挑战

以下是飞机、大型船舶和长途卡车等交通工具在短期内不太可能采用电动汽车(EV)技术的原因:

功率密度

目前,电池的功率重量比过高,这使得在航空领域的采用效率低下甚至不可能。飞机需要在尽可能低的重量下提供巨大的动力,以实现最高效率。即便是在基于燃烧的航空中,飞机越重,飞行成本就越高。

燃料重量是每次飞行中被严格考虑的因素,航空公司通常选择每次航班携带最低限额的备用燃料以最大化效率。同样,大型船只的运输需要消耗大量的能源。尽管存储这种能源乍看上去似乎是可行的,但当前的电池仍然过于沉重,无法取代燃料。例如,一艘标准的集装箱船可能携带约300万加仑的柴油燃料。一加仑柴油燃料包含138,700 BTU(或40.6 kWh)的能量,与三(3)个Tesla Powerwall 3的储能量相等。三个Tesla Powerwall 3的体积为23,666.4立方英寸,重量为861磅,而一加仑柴油的体积仅为231立方英寸,重量为7.1磅。

因此,要使一艘集装箱船完全电动化且具有相同的动力能力,其必须支持102倍的储存空间和121倍于当前燃料储存的重量。为了进行比较,900万个特斯拉Powerwall 3(相当于300万加仑的柴油)的体积相当于30,211个集装箱。而世界上最大的集装箱船可以容纳24,000个集装箱,并储存超过500万加仑的燃料以支持其运行。

电动汽车车队充电基础设施的挑战

电动车需要充电站或停靠点等配套基础设施。在城市环境中发展这种充电基础设施可能成本高昂,在农村地区可能因成本原因无法实现,而在海洋环境中甚至可能在技术上不可行。

在飞机、船舶和长途卡车中,最有可能在短期内拥有支持性基础设施的是长途卡车,因为绝大多数城市环境已经开始为了支持消费者车辆而进行基础设施电气化。对长途卡车来说,更大的挑战是农村地区的电气化,这可能会只限制某些超出长途电动汽车行驶范围的贸易路线。

农村地区的电力基础设施可能非常有限,甚至根本不存在,更不用说建立起足够强大的基础设施来持续为长途车辆车队充电了。要普及长途卡车,可能需要在战略性的充电枢纽开发专门的能源生产和运输设施,就像农村的休息站和加油站为了服务内燃机车辆而存在一样。

商用电动车成本考量

虽然某些行业可能很快在技术上能够实现电气化,但成本可能过高。将一整队车辆从内燃机车转换为电动车,对任何企业来说可能都是一项难以承受的费用。

对于利润率有限的行业,即使长期来看运营成本较低,高昂的车辆和基础设施前期成本仍可能阻碍其广泛采用。监管和政策激励措施可能会抵消投资成本,从而加速普及,这类似于一些国家通过政府税收抵免推动消费者车辆采纳的方式。

商用电动车激增

尽管某些领域可能在采用电气化方面进展较慢,例如大型海运船舶、航空和长途卡车,但电动车技术的最新改进使商业交通领域迎来了一场革命。电池电动车(BEB)和接触网供电(IMC)公交车因其更低的运营成本、更少的排放以及卓越的性能,正在国际上获得广泛认可。重型卡车或将迎来电气化的复兴,例如亚马逊计划在未来十年内用电动车取代10万辆燃油配送车辆的计划就是一个例证。

电力密度、基础设施限制以及高初始成本等挑战将减缓某些领域的电气化进程。然而,随着电池监控系统、电力管理和电动汽车技术的持续进步,在未来几年几乎每个行业和领域都将继续看到电动汽车的采用。

文章标签

万物电气化
全球
电池管理系统 (BMS)
文章

相关内容