用于高级心脏监测的互联、AI 驱动的 ECG 平台
心电图 (ECG) 技术在全球范围内得到广泛应用,并且至关重要。它为医疗护理人员提供了一种快速、无创的方法,用于监测心脏并检测心律失常、心脏病发作、冠状动脉疾病和心力衰竭等异常情况。这项技术也在不断发展——从笨重的带轮设备发展到更轻便的可穿戴设备。
这些变化得益于更小、更紧凑的组件,而新的 AI 赋能诊断有望将技术边界进一步拓展。本文探讨 ECG 技术并呈现一份全面的框图,为工程师更快速地开发下一代医疗监测技术提供路径。
概览
心电图(ECG)系统是一种无创诊断医疗设备,用于测量并记录心脏的电活动。这些系统在检测心律失常、心肌梗死和传导障碍等心脏异常方面发挥着关键作用。ECG 系统通过采集放置在患者体表电极的生物电信号,并将其转换为可解读的波形,以表示心动周期(P 波、QRS 波群和 T 波)。
现代 ECG 系统已从独立的诊断工具演进为互联的智能平台,集成了嵌入式电子、无线通信和人工智能。这些进步扩展了 ECG 技术的能力,实现了更高效的数据采集、分析以及临床决策支持。
ECG 系统支持多种配置,包括诊断用 12 导联 ECG、连续床旁监护、动态 Holter 监测,以及用于长期心脏评估的可穿戴 ECG 贴片。这些多样化的应用使医疗服务提供者能够在多种临床和非临床环境中监测患者。
实时处理、云连接与 AI 驱动的分析相结合,可实现心脏疾病的早期检测,并支持预防性医疗模式。因此,现代 ECG 系统通过及时诊断、连续监测和主动心脏护理,有助于改善患者结局。
想与 Arrow 工程师交流有关可带来更佳患者治疗效果的技术吗?
心电图系统的分类
ECG 系统通常根据其临床用途和运行配置进行分类。产品包括诊断 ECG 系统、监护 ECG 系统、动态 ECG 系统以及可穿戴 ECG 系统。
所有 ECG 系统类型都必须符合 IEC 60601-2-25(诊断 ECG)、IEC 60601-2-27(监护 ECG)和 IEC 60601-2-47(动态 ECG)等标准,以及用于质量与风险管理的 ISO 13485 和 ISO 14971。
系统框图
所介绍的 ECG 系统由三个主要模块组成:模拟前端、处理接口和电源管理单元。模拟前端模块负责采集、滤波并调理来自患者身体的 ECG 信号。
处理接口模块对采集到的信号进行数字信号处理与分析,以提取相关的诊断信息。最后,电源管理单元对 ECG 系统的电源供电进行调节,并确保安全运行。
工作原理
ECG 系统基于对由心肌去极化和复极化产生的电位进行检测与放大来运行。放置在患者身体上的电极捕获这些信号,其幅度通常在微伏范围内。采集到的信号首先通过模拟前端(AFE)进行处理,在此过程中完成放大、滤波和数字化。所提供的系统框图说明了该过程,其中 AFE 由放大器(AMP)、模数转换器(ADC)和滤波逻辑组成。放大后的信号被数字化,并通过串行接口传输到处理接口。
处理单元通常为 MCU/MPU,用于执行信号调理、特征提取和波形分析。可应用 AI 算法来检测心律失常和异常情况。处理后的数据随后显示在用户界面上,并可选通过无线通信传输到远程系统。
系统在严格的时序约束下连续运行,以确保波形表示准确,并支持实时临床决策。隔离和输入保护等安全机制可在信号采集过程中确保患者安全。
关键元件
Smart ECG 系统由多个集成子系统组成,包括 AFE、处理接口、电源管理系统和通信接口,如所提供的系统框图所示。
AFE 构成关键的信号采集层,包括连接到高性能仪表放大器的电极,该放大器采用高共模抑制比(CMRR)设计以抑制噪声。放大后的信号通过模拟滤波器以消除基线漂移、肌电噪声和电源线干扰。高分辨率 ADC(通常为 16–24 bit)将模拟信号转换为数字数据。经滤波并数字化的信号通过串行接口传输至处理子系统。
处理接口作为系统的中央控制单元,包括 MCU/MPU、存储器模块、无线通信模块和显示接口。MCU/MPU 通常基于 ARM Cortex-M 或 Cortex-A 架构,工作频率范围为 100–500 MHz,执行实时信号处理算法,包括数字滤波、QRS 检测、心率计算和波形重建。
Flash 和 RAM 等存储器组件用于数据记录与缓冲。系统还集成 BLE 模块用于低功耗无线通信,并支持用于显示、编程和外部连接的接口。数字接口的引入使各子系统与医院信息系统等外部平台之间实现无缝交互。
电源管理系统确保 ECG 设备可靠且高效运行。如框图所示,其包括输入保护电路、Type-C 适配器检测、电池与电量计量能力、电源选择器以及 PMIC(DC-DC 转换器)。系统同时支持外部供电和电池供电,便携式设备通常采用 500 mAh 至 5000 mAh 的锂离子电池。
PMIC 调节不同子系统所需的电压电平并优化功耗,这对于可穿戴和动态 ECG 系统至关重要。电源管理模块内的控制器确保安全充电、电源切换以及对电气故障的防护。
在高级 ECG 系统中,尤其是多导联诊断与重症监护监测设备,可能会引入基于 FPGA 的架构,以实现对多通道 ECG 信号的高速并行处理。这些设备支持实时滤波、特征提取以及具有确定性时延的数据同步,从而降低主 MCU/MPU 的计算负载。然而,对于便携式和可穿戴 ECG 系统,由于功耗与成本限制,FPGA 的使用通常较为有限,大多数实现依赖低功耗微控制器。
通信与接口子系统支持有线与无线的数据交换。串行接口用于 AFE 与处理单元之间的通信,而 BLE 和 Wi-Fi 等无线通信模块支持远程监测与云端集成。显示接口支持在 LCD 或 OLED 屏幕上显示 ECG 波形,编程接口支持固件更新与系统配置。数据安全通过加密以及符合 HIPAA 和 IEC 80001-1 等联网医疗设备标准来保障。
请联系工程师,讨论支持 AI 模型的 MCU 和 MPU。
当前技术趋势
ECG 系统正日益融合先进的数字技术、连接性和人工智能,以增强诊断能力和用户体验。现代系统利用带有实时操作系统的嵌入式处理器,并集成 AFE ICs,以实现紧凑且高效的设计。
BLE、Wi‑Fi 和蜂窝连接等无线通信技术可实现与云平台和移动应用的无缝集成。方框图所示的系统架构体现了这一趋势,通过集成无线通信模块、数字接口以及高能效设计来实现。
AI 和机器学习算法正被嵌入 ECG 系统中,以实现自动心律失常检测、异常识别以及预测性心脏风险评估。边缘 AI 可在最小延迟下实现实时推理,这对急救和监测应用至关重要。
IEC 62304 等监管框架规范软件生命周期,而 IEC 62366 确保可用性工程。网络安全要求通过 IEC 81001-5-1 等标准加以应对。包括 HIPAA 和 GDPR 在内的数据隐私法规对于通过网络传输患者数据的系统至关重要。
IoMT(医疗物联网)与基于云的分析平台的集成正推动 ECG 系统演进为互联医疗解决方案。
应用
ECG 系统广泛应用于各类医疗场景,包括医院、门诊诊所、门诊护理以及家庭医疗环境。诊断型 ECG 系统用于常规心脏评估,以及对心肌梗死等疾病进行紧急诊断。
监护型 ECG 系统部署在 ICU 和遥测病区,用于对危重患者进行持续观察。动态 ECG 系统支持对间歇性心脏症状患者进行长期监测,而可穿戴 ECG 设备支持持续的远程监测与预防性护理。
系统框图展示了其同时适用于临床与远程应用,集成无线通信、显示接口以及紧凑的电源管理设计。这些特性支持在广泛的医疗环境中灵活部署。
这些系统必须能够在各种环境条件下可靠运行,并符合 IEC 60601-1、IEC 60601-1-8(报警)以及 ISO 13485(质量管理)等医疗安全标准。
远程监测应用需要安全的数据传输、云集成,以及面向临床医生和患者的易用界面。
资源
文章标签