Arrow Electronics Components Online

高速连接类型

汽车行业17 12月 2021
详细展示光纤电缆的内部结构,包含红色、蓝色、黄色和绿色的鲜艳布线
查看所有文章

毫不夸张地说,连接器推动了世界的运转。

例如,在2017年,平均每辆汽车配有274个专用连接器,预计到2022年每年将以5%的速度增长。

这些连接器中的大多数具有多个——甚至是数十个——特定的输入/输出接口(I/O),为汽车的运行提供关键功能和信息。然而,与面向电子设备的产品(如计算机、服务器和通信设备)相比,汽车应用中的连接器数量非常少。

随着全球持续集成这些高度复杂的电气系统,这些高速、可靠的连接器的重要性将比以往任何时候都更加关键。

在这里,我们将探讨当今市场上一些最受欢迎的高速连接器类型,以及最常见的使用方式。

光纤连接器

光纤连接器是高速数据传输的黄金标准。它们能够实现超过每秒1拍比特(每秒125 terabytes)的数据传输速度——相当于同时广播1000万个8K频道所需的数据传输速度。

虽然这样的速度是世界纪录——并不常见,但它表明了光纤连接器潜在可达到的令人难以置信的速度。

光纤连接器比传统的导体连接器(如铜)要昂贵得多。光纤的速度无可匹敌——它常用于高端通信设备、计算机服务器、关键的长距离通信,甚至是跨洲的水下通信。

了解更多有关不同类型光纤连接器的信息。

背板连接器

背板连接器用于高性能、高密度的互连应用,例如板对板连接。它们通常可以实现超过 10 Gbps 的数据传输速率。

例如,来自 TE Connectivity 的 MULTIGIG RT 背板连接器 1410188-3,能够在复杂的高端互连应用中实现超高性能。它可以通过 112 个独立的触点实现近 25 Gbps 的传输速度,符合 VITA 振动标准,甚至符合军用航空电子和国防应用的要求。

背板连接器通常与高速、信号传输的通信、计算和网络相结合,用于对密度和速度有较高要求的高端应用中,这些通常是工程师的首要任务。

电信和电话连接器

电信和电话连接器是为通信行业设计的高速连接器。它们通常采用光纤和导体连接技术。

例如,TE Connectivity 的 CXP 可插拔 I/O 互连 2149152-1 连接器每通道速度可达 12.5 Gbps,总带宽可达 150 Gbps。它符合 InfiniBand CXP 12x QDR 和 IEEE 100 Gbps 以太网标准。

这些连接器专为高速数据环境而设计,这意味着它们通常采用多种电磁干扰(EMI)防护措施、散热片,并且占用空间极小。

高速互联网 - RJ45以太网连接器

尽管它们是电信和电话连接器的一种子集,但RJ-45连接器已与“高速互联网/以太网”连接器同义。它们能够实现高达40Gbps的速度。

RJ-45连接器的速度受IEEE以太网布线标准的限制,其中Category 8.2的最高数据传输速率可达40Gbps。目前最常见的现代高速以太网连接器是兼容Category 6a(Cat6a)的,这意味着它们可以实现大约10Gbps的速度。

例如,PX0893 来自 Bulgin Limited,是一种符合 Cat6a 标准的屏蔽型 RJ-45 耦合器,用于直接PCB安装面板连接应用。

高速连接器

高速连接器几乎被应用于地球上的每一个电子设备中。无论是将您的计算机连接到互联网,还是将海底光纤电缆连接到数据中心,它们在我们的现代生活中都扮演着至关重要的角色。高速连接器通常仅在低电压下运行,并使用高质量的导体和数据传输介质。这意味着它们的成本往往较高,但它们在我们的生活方式中的重要性却是无价的。

文章标签

全球
散热器
汽车
Bulgin Limited
TE Connectivity
自动化

相关内容