Arrow Electronics Components Online

Arduino Mega 2560 Board: 规格、引脚图和功能

开发板08 12月 2021
图像中展示了一块Arduino Mega 2560微控制器板,显著标示着其型号名称和编号。
查看所有文章

作为开源开发板和软件的领导者,Arduino Corporation 因其顶尖的Arduino Uno开发板而闻名。虽然Arduino Mega 2560的知名度略逊于Uno,但它是Uno更大、更快的兄长。拥有相当于四块Uno板的全部功能,Arduino Mega 2560是一款基于强大ATmega2560微处理器的强大微控制器板,几乎可以实现任何你能想到的功能。

ATmega2560 描述

如前所述,Arduino Mega 的核心是 ATmega2560。得益于 ATmega2560(及其相关的晶体振荡器),Arduino Mega 拥有 16 MHz 的时钟速度,以及 256 KB 的闪存、8 KB 的 SRAM 和 4 KB 的 EEPROM。由于其更强大的处理器,Mega 有 54 个数字 I/O 引脚(其中 15 个可以提供 PWM 输出)和 16 个模拟引脚,这几乎是其小弟 Uno 的四倍。请参见下面的图表,了解 Mega 引脚的(只能说是)大型地图。

Arduino Mega 2560 引脚图

A comprehensive pinout diagram for the Arduino Mega microcontroller board is displayed.

就Mega的其他硬件而言,它还具有用于一般附件的四个串行端口、一个USB连接(配有专用的ATmega16U2处理器用于与计算机接口)、一个复位按钮和一个电源端口。

Arduino Mega 2560 连接和用途

与 Uno 类似,Mega 在 Arduino 集成开发环境 (IDE) 中运行。这个开源编码终端具有多种功能,使其对初学者和编程大师都同样友好,尤其是 IDE 所附带的由大量 Arduino 用户社区创建的项目库和其他语法。有了它,任何人都可以添加或使用大量代码,从而轻松进入编程可能性的世界。
 
所有 Arduino 板,包括 Mega 的另一突出特点是 Arduino 扩展板。这些预制的 PCB 可以直接与 Mega 的引脚连接,并为电路板在一个简化封装中提供令人难以置信的功能。使用扩展板可以让您的 Mega 板轻松实现显示选项、Wi-Fi 连接,甚至是视频游戏仿真软件。Mega 的扩展板选择包括任何兼容 Arduino Duemilanove 和 Diecimila 的扩展板。

Arduino Mega 2560 项目

Arduino Mega 2560 是一个非常适合轻松原型设计的选项,特别是在 3D 打印机和机器人领域,而 Uno 则不够出色。如需了解更多有关 Uno 的信息,请查看这篇文章。

文章标签

全球
文章
微控制器和处理器

相关内容