Arrow Electronics Components Online

顶级DIY科技礼品

网络星期一16 11月 2020
littleBits Smart Home Kit 盒子与纸板 AIY 外壳和微控制器板一起展示,背景是五彩纸屑。
查看所有文章

我们精心整理了一份当前市场上一些最佳高科技DIY礼品的清单。无论DIY电子产品经验如何,这些礼品一定会成为任何爱好者工具库中的绝佳补充。这些礼品的难度各不相同,但在这份高科技DIY礼品清单中一定有适合每个人的选择!

Google AIY Voice Kit

Cardboard Google AIY Voice Kit enclosure with circular speaker holes on the sides and a green button on top.

为了开始,这套工具包将在这个节假季难以匹敌。这是同类中的第一个,由AIY Projects公司(Google的合作伙伴)制作的Google AIY Voice Kit,其唯一目的是通过AIY Voice HAT板、配套麦克风和DIY套件,无缝启用Raspberry Pi上的Google Cloud API。听起来可能很吓人,我知道。基本上,这意味着您可以将Raspberry Pi迷你电脑变成您自己的Google Home助理,然后根据自己的喜好进行定制!这很可能是有史以来最炫酷的Raspberry Pi独立套件。不论在一年中的任何时候,这款套件都是必备之选,特别是如果您或您的亲人对DIY电子黑客技术充满热情……或者只是欣赏超级棒的礼物!

Particle IoT starter kit components arranged neatly, including a Raspberry Pi, Breadboard, LEDs, resistors, buttons, jumper wires, remote control, power adapter, and enclosure.

说到定制我们生活的世界……Particle Photon可能是最好的物联网原型设备。想象一下,从世界任何地方通过手机控制家里的普通台灯。使用Particle Photon,这一切都可以轻松实现。基于Arduino编程IDE,Particle Photon的编程界面极其简单易用,并且通过网络浏览器以无线方式操作。您所需要的只是电脑和一点点创造力,就可以开始构建您自己的物联网设备!Particle社区提供了大量优秀的示例项目,因此即使您或您的工程师没有任何DIY经验,这套工具包仍然是这个假期的绝佳礼物!

Compact Picade tabletop arcade cabinet with a black case, colorful galaxy artwork, joystick and action buttons, and a built‑in screen displaying a retro video game.

是否怀念在街边保龄球馆玩《Galaga》的日子,或者只是希望能向孩子展示一款你花了前12年人生在玩的一款游戏?好吧,我们认为这份礼物可以填补你心中只有《Street Fighter》才能填满的空白。Picade 是一款视频游戏主机,能够让工程迷模拟数百款(没错,数百款!)复古街机游戏!这意味着你可以在同一台主机上无限畅玩《Pac Man》、《Galaga》、《Space Invaders》和更多游戏。最棒的是,这款主机看起来就像一个迷你街机。这款套件几乎包含了开始打造属于你自己的街机主机所需的一切。唯一需要的就是 Raspberry Pi。不管怎样,这款高科技的自制迷你街机是这个假期避开亲戚的绝佳方式。

Pi-Top-Green-A 笔记本电脑套件适用于 Pi 3

pi‑top laptop kit components arranged on a surface, including green laptop frame parts, keyboard, display, Raspberry Pi board, cables, and power adapter.

您是否有兴趣从头开始构建自己的基础型计算机,但又不想花费数百美元购买组件?  Pi-Top无疑值得考虑。Raspberry Pi开发板的灵活性使得Pi-Top的创造者意识到,只需几块设计精良的塑料和一些外设,就可以创建一个模拟笔记本电脑。此套件配备14英寸1080p显示屏、电池、键盘和触控板,以及一个由4块可拼接塑料外壳组成的组件,使DIY爱好者能够高效地组装自己的计算机。套件还附带一张预装了Pi-Top OS的SD卡,这意味着您可以通过简单的即插即用方式在几分钟内运行您的笔记本电脑。Pi-Top的使命是让任何人都能构建入门级笔记本,并教会他们成为编程和计算机设计的专家,这使其成为任何希望提升计算机知识的DIY爱好者的完美礼物。

“Python for Microcontrollers: Getting Started with MicroPython” book cover with a microcontroller development board placed in front of the book.

在Raspberry Pi世界中更广为人知的是MicroPython(用于微控制器的Python,这是一个用于微控制器C语言编码的行业通用编程语言),这种易用的语言是编程新手以及与微控制器和相关硬件互动的初学者的绝佳选择。即使您从未编写过代码,Python Microcontrollers也配备了八个易于理解的教程,通过有趣且令人兴奋的方式清晰地逐步指导如何使用MicroPython。这本DIY指南将很快在Arrow的节日商店推出,非常适合想要进入编程世界或希望扩展MicroPython知识的人士。此外,它由经验丰富的电子爱好者,同时也是一名工程师的Donald Norris撰写。

在树莓派领域,更广为人知的是MicroPython(Python for Microcontrollers是一种适用于微控制器的C语言编程语言,广泛应用于行业内),这种易于使用的语言是编码初学者的绝佳选择,尤其是那些刚接触编码以及微控制器和相关硬件的人。即使您从未编写过代码,Python Microcontrollers也配备了八个简单易懂的教程,这些教程以清晰的步骤展示了如何以有趣和令人兴奋的方式学习MicroPython。这本即将登陆Arrow节日商店的DIY指南非常适合任何想要深入编码世界或希望拓展MicroPython知识的人。此外,它由资深电子爱好者和工程师Donald Norris撰写。

littleBits Gizmos & Gadgets Kit with box packaging and an assortment of electronic modules, motors, wheels, connectors, cables, and building components laid out.

开始原型设计电子产品,并使用此DIY套件创造非凡的发明。作为一种极其用户友好的电子原型设计方式,littleBits致力于让儿童和初学者发挥创造力,成为发明家。其最受欢迎的产品之一是littleBits Gizmos and Gadgets套件,它为用户提供了16种现成的发明。littleBits Gizmos and Gadgets套件配备齐全,帮助您或亲人学习如何创建支持应用程序的游戏、恶作剧和奇异发明。只需用磁铁将各种littleBits模块拼接在一起,就可以用于原型设计、学习和娱乐。您可以使用此套件打造自己的机器人探测车、旋转灯、手持风扇、弹球机或许多其他精彩的项目!   littleBits将向您讲解电子组件的基础知识,并且无需使用电烙铁或常见工具就能完成小型项目的组装。本套件非常适合您直接从盒子中开始制作您自己的小创作!套件中包含哪些物品?它包含您入门所需的一切,其中包括13个Bits和56个配件,例如条形图、蓝牙模块、蜂鸣器、直流电机、风扇、光传感器、电源、伺服电机、滑动调光器等等!此外,还包括一本60页的发明指南,为您提供逐步的说明以帮助您完成发明。   另一个包含STEM玩具的礼品指南,您可以查看以下内容:  

文章标签

全球
消费电器
消费电子产品
机器人技术
自主机器
物联网 (IoT)

相关内容