글 Jeremy Cook
유선 이더넷은 현재 정말 뛰어나나 흔히 충분한 인정을 받지는 못하는 표준입니다. 연속되는 반복(예: Cat-5a - Cat-6)을 통해 최고 속도가 증가했지만, 벽 콘센트에서 라우터 및 실제 컴퓨터에 이르는 모든 것과 인터페이스하는 8위치 8커넥터(8P8C) RJ45 잭 표준은 그대로 유지됩니다.
이러한 RJ45 이더넷 연결은 이더넷 전력(PoE)을 통해 데이터는 물론 전력을 공급할 수 있기 때문에, 말 그대로 "손쉽게" 설치할 수 있습니다.
RJ45 플러그
오늘날 우리가 알고 있는 RJ45 플러그는 IEC 6063-7 출판물뿐만 아니라 TIA-968 표준에 의해 정의됩니다. 이 표준은 RJ45 커넥터 배선 순서와 물리적 치수를 모두 정의하여 각 RJ45 8P8C 커넥터가 지정된 콘센트에 문제 없이 연결되도록 합니다.
삽입되면 고정 기능이 플러그에서 밀어내어 제자리에 고정됩니다. 하단의 8개 접접을 통해 비트 및 바이트를 안정적으로 전송할 수 있습니다. 많은 케이블에는 고정 기능이 의도치 않게 물건에 걸려 파손되지 않도록 도와주는 걸림 방지 장치가 있습니다.
RJ45 커넥터 배선
오늘날 사용되는 스크류 수 또는 "범용" 직렬 버스(USB)의 버전 수를 고려할 때 연결 표준이 너무 많은 환경에서 제대로 작동하는 것을 보는 것은 새로울 수 있습니다. 사전 조립된 플러그/케이블은 패치 케이블로 구입하거나, RJ45 커넥터를 길이에 맞게 절단한 케이블에 크림프할 수 있습니다.
아래에 정의된 것처럼 이더넷용 두 가지 RJ45 커넥터 색상 코드 표준인 T568A 및 T568B가 있기 때문에 부분적으로 여기에 "대부분"이 표시됩니다.
- • T568A: 흰색/녹색, 녹색, 흰색/주황색, 파란색, 흰색/파란색, 주황색, 흰색/갈색, 갈색
- • T568B: 흰색/주황색, 주황색, 흰색/녹색, 파란색, 흰색/파란색, 녹색, 흰색/갈색, 갈색
A 버전은 팩스 또는 전통적인 유선 전화와 같은 오래된 기술과 역호환되는 방식으로 연결되었으며, 수십 년 전 구현되었을 때 훨씬 더 중요했습니다.
ANSI 인증 통신 산업 협회(ANSI/TIA)는 A 배선 순서를 권장하지만, B도 널리 사용되고 있는 것으로 보입니다. 케이블의 한쪽 끝과 다른 쪽 끝이 일치하는 한 A와 B 사이에는 성능상 차이가 없습니다.

데이터는 하단 커넥터를 통해 전송됨
용어: RJ45와 이더넷 플러그
이러한 커넥터에 RJ45(RJ는 "Registered Jack"의 약자)라는 용어를 사용하는 것에 대한 기술적 타당성에 대해 몇 가지 의문이 제기되었는데, 이 기사에 대한 TIA와의 짧은 이메일 대화를 통해 RJ45는 "널리 사용되는 적합한 용어"라고 언급했습니다. 또한 이러한 플러그가 비이더넷 용도로 사용될 수도 있다고 지적했습니다. 따라서 RJ45 커넥터를 "이더넷 플러그"로 지칭하는 것은 항상 올바른 것은 아니며 공식적인 기술 토론에서는 이 용어를 피하는 것이 좋습니다.
RJ45 ≠ 이더넷(필수)
RJ45 잭과 Cat-X 케이블은 신호 전송을 위한 매력적인 도구이며, 맞춤형(예: 비이더넷 또는 PoE) 방식의 전력 공급도 가능합니다. 그러나 RJ45 플러그나 콘센트가 이런 방식으로 구현되는 경우, 최종 사용자는 이동 위치를 가정하고 이더넷 장비에 연결될 가능성을 고려해야 합니다.
회로가 이런 가능성으로부터 보호되도록 설계되지 않은 경우, 좌절을 유발하며, 심하면 장비 손상을 초래할 수 있습니다. 알 수 없는 장비로 작업하는 경우에는 모든 플러그/소켓 라벨링 및 지침을 따르고 준수해야 합니다.
마지막으로, 이더넷 통신용 RJ45 스타일 연결은 일반적으로 받아들여지고 있습니다. 어수선한 RJ45 잭을 멋진 엔지니어링 작품이라고 부르는 사람도 있을 수 있습니다. 저렴하고 쉽게 부착되며 안전하게 유지되고 제자리에 배치되면 잘 눈에 띄지 않습니다. 가정, 기업 및 서버 팜의 여러 커넥터는 매일 몇 시간씩 불평 없이 비트, 바이트 및 전력을 공급합니다.