Arrow Electronic Components Online

차세대 연속 혈당 모니터를 위한 인터커넥트 및 온도 감지 솔루션

의료 및 헬스케어11 9월 2025
Molex의 첨단 기술이 웨어러블 CGM을 혁신하여 신뢰할 수 있고 눈에 띄지 않는 혈당 모니터링을 위한 초소형 장치를 어떻게 만들어내는지 확인해 보세요.
모든 기사 보기

웨어러블 연속 혈당 모니터링 장치(CGM)는 현재 인기 있는 헬스케어 응용 프로그램입니다. 그러나 초소형 및 눈에 띄지 않는 CGM에 대한 증가하는 수요를 충족하려면 새로운 엔지니어링 솔루션이 필요합니다. 사용자들은 편안함과 휴대성을 위해 더 작은 장치를 원하며 기능 확장을 기대합니다. 이 기사에서는 CGM 응용 프로그램의 개발과 Molex의 고급 기술이 제조업체가 차세대 경량 CGM 장치를 개발하는 데 어떻게 도움을 줄 수 있는지, 더 높은 신뢰성, 안전한 혈당 모니터링, 개선된 사용자 경험을 제공하는 방법을 소개합니다.

연속 혈당 모니터 설계를 위한 혁신적인 접근법 필요

눈에 잘 띄지 않는 CGM(연속 혈당 측정기) 기기에 대한 수요가 제품 개발 전략을 재구성하고 있습니다. 사용자는 일상생활에 원활히 융합될 수 있는 더 작고 가벼운 기기를 요구합니다. 이러한 변화는 부품 설계와 시스템 아키텍처에서 혁신적인 접근 방식을 필요로 합니다. 또한, 효과적인 당뇨병 관리는 일관되고 정확한 혈당 측정에서 시작됩니다. 신뢰할 수 있는 데이터를 수집하기 위해 설계 팀은 신호 간섭, 노이즈 감소, 데이터 정확성과 같은 문제를 해결하여 보정 필요성과 센서 오류를 최소화해야 합니다.

반면, 장치 성능을 저하시키지 않으면서 배터리 수명을 최대화하는 것은 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다. 엔지니어들은 사용자 행동, 센서 활동, 통신 요구 사항에 적응하는 정교한 전력 관리 기술을 탐구하고 있습니다. 또한, 의료 기기 규제의 복잡한 환경을 고려할 때, CGM 설계자는 개발 초기 단계부터 제약 조건을 명확히 이해하고 부품을 선택해야 합니다.

Molex는 유명한 커넥터 공급업체로, 소형화 및 최적화된 폼 팩터에 대한 전문 지식을 활용하여 사용자 경험을 저하시키지 않는 초소형 커넥터 및 부품을 개발합니다. Molex는 설계자들에게 최적의 신호 무결성과 신뢰성을 보장하는 인터커넥트 솔루션을 제공하여 안전하고 효과적인 당뇨병 관리를 위한 신호 충실도를 유지할 수 있도록 돕습니다.

또한, Molex의 전력 관리 솔루션에는 저전력 커넥터, 전력 분배 모듈 및 기타 에너지 절약 기술이 포함되어 있어 CGM 디바이스의 전력 소비를 최적화하고 효율성을 개선하며 배터리 수명을 연장할 수 있습니다. Molex는 자회사인 Phillips Medisize와 함께 ISO 13485와 같은 표준을 준수하는 포괄적인 품질 관리 시스템을 구현하여 디바이스 제조업체가 승인 프로세스를 간소화하고 혁신적인 제품을 더욱 빠르게 시장에 출시할 수 있도록 지원합니다.

An exploded diagram displays the internal components of a circular sensor device, highlighting its main electronics and connectors. The image shows the device's top and bottom covers separated, with the central circuit board exposed and numbered callouts indicating key parts.

CGM 애플리케이션의 설계 유연성 요구를 충족하는 커넥터

CGM 애플리케이션의 요구 사항과 더욱 작고 신뢰할 수 있는 장치에 대한 증가하는 필요성을 해결하기 위해 Molex의 SlimStack Board-to-Board 및 Board-to-FPC 커넥터는 견고한 고속 데이터 전송과 다양한 설계 구성을 제공하며, 산업 전반에 걸쳐 다양한 애플리케이션에 이상적인 솔루션을 제공합니다.

A collection of electronic connectors is displayed, featuring multiple sizes and configurations. The connectors are arranged on a white background, showcasing both male and female types with visible gold-plated pins. The components are primarily plastic and metal, in shades of white, beige, and black.

더 작고 초소형 장치에 대한 수요 증가로 인해 다양한 설계 옵션을 갖춘 소형화되고 신뢰할 수 있으며 견고한 커넥터에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 많은 설계는 고전류 전원, 높은 동작 온도, 전기적 신뢰성 및 설계 유연성의 조합을 요구합니다. Molex의 SlimStack Microminiature 보드-투-보드 및 보드-투-FPC 커넥터는 신뢰할 수 있는 연결을 보장하기 위한 다양한 설계 옵션을 제공합니다. 이러한 마이크로/파인 피치 플러그 및 리셉터클은 최대 125V의 전압 등급, 125°C의 최대 동작 온도, 신호 커넥터의 경우 최대 5.0A, 배터리 커넥터의 경우 최대 15.0A의 전류 등급을 갖추고 있습니다. 또한, SlimStack SSB 및 SSB RP 적층 커넥터 시리즈는 다양한 적층 높이를 제공합니다.

This image shows a Molex medical wearables demonstration unit, featuring a visible electronic circuit and battery component. The unit is labeled as a manufacturing demonstration and is not available for sale.

인쇄 및 하이브리드 전자 조립 분야에서 최첨단 솔루션에는 인쇄 전자 스마트 라벨, 바이오센서 및 패치가 포함됩니다. 이러한 조립체는 다양한 구성 요소, 센서 및 전원 장치를 통합하여 компакт 하고 사용하기 쉬운 형태의 제품을 만들어냅니다. Bluetooth Low Energy (BLE) 및 기타 무선 연결과 같은 선택적 기능을 통해 뛰어난 성능과 다재다능함을 제공합니다.

많은 제조업체는 스마트 라벨, 일회용 의료 웨어러블, 또는 스마트 피부 패치 응용 프로그램을 포함하여 유연한 전자 부품을 활용한 솔루션을 찾고 있습니다. 그러나 각종 구성 요소와 재료를 디자인에 원활히 통합하는 과정에서 어려움을 겪기도 합니다. 고객을 지원하기 위해 Molex는 하이브리드 전자제품, 박막 접착제, 컨버팅(시트 및 롤투롤), 조립 및 최종 패키징에 이르는 광범위한 기능을 제공하며 각 고객의 독특한 요구 사항에 맞추어 구성합니다.

The image displays a set of black plastic electrical connectors alongside several metallic terminal pins. The connectors feature multiple slots and are shown from various angles, highlighting their prongs and socket designs. The metal terminals are positioned above.

소비자들이 더 작고, 더 빠르고, 더 강력한 장치를 요구함에 따라, Molex의 Micro-Fit Connectors는 공간과 신뢰성을 손상시키지 않으면서 전력과 유연성을 균형 있게 제공하는 컴팩트한 고성능 인터커넥트 솔루션을 제공합니다. 이러한 커넥터는 또한 접지 보호와 할로겐 프리 구성요소를 제공하여 환경, 건강 및 안전(EH&S) 규정 준수를 위한 정부 규제 지침에 부합합니다. 내구성과 효율성을 위해 설계된 Micro-Fit Connectors는 풍부한 기능을 갖추고 있어 독보적인 설계 유연성을 제공하며 상당한 비용 절감을 실현합니다.

더 높은 전력 수요를 지원하기 위한 두꺼운 PCB와 여러 신호의 추가적인 복잡성이 필요한 상황에서, 설계 엔지니어들은 PCB 공간을 최대화하고 애플리케이션의 공간 제약을 극복할 방법을 찾고 있습니다. Micro-Fit Connectors는 공간이나 신뢰성을 희생하지 않으면서 전력과 유연성을 균형 있게 제공하는 컴팩트하고 고성능의 상호 연결 솔루션을 제공합니다.

초소형 초박형 및 고핀 밀도의 인터커넥트 솔루션

CGM 기기가 점점 더 작은 크기로 발전함에 따라, 설계 엔지니어들은 점점 더 제한된 공간에서 기능을 보장해야 하는 과제에 직면하고 있습니다. 세계에서 가장 작은 보드-투-보드 커넥터를 혁신적으로 개발한 Molex는 초박형 프로파일 및 높은 핀 밀도를 갖춘 소형 연결 솔루션을 설계자들에게 오랫동안 제공해 왔으며, 이를 통해 더 눈에 띄지 않고 편안한 모니터링 솔루션을 가능하게 합니다.

A flexible printed circuit board is shown with various electronic components mounted on a green substrate. The board features an extended orange ribbon cable.

플렉서블 프린티드 서킷(FPC)은 PCB의 배선 및 부품 조립 기능을 케이블 어셈블리의 유연성과 결합하여 설계자가 가장 까다로운 공간, 무게 및 성능 요구사항을 충족할 수 있도록 도와줍니다. Molex FPC는 사용자 정의 가능한 레이아웃, 뛰어난 임피던스 제어 및 우수한 열과 진동 저항성을 통해 설계 유연성, 고속 신호 무결성 및 신뢰성을 향상시켜 산업 전반의 컴팩트하고 역동적인 응용 분야에 이상적입니다.

Molex FPC는 임피던스 제어와 실드를 통해 신호 무결성을 최적화하여 고속, 고성능 애플리케이션의 요구를 충족합니다. 뛰어난 유연성으로 복잡한 회로 요구를 충족하기 위해 구부리고 휘어짐을 허용하며, 제품의 수명 또는 신뢰성을 저해하지 않으면서 조립을 간소화합니다. 향상된 열 능력은 극한 환경에서도 +130°C까지 견딜 수 있어 다양한 애플리케이션 시나리오에 적합한 작동을 가능하게 합니다.

The image shows two small electronic connectors, likely used for board-to-board connections in electronic devices. Both connectors feature multiple gold-plated pins and a compact, rectangular design.

Molex는 또한 CGM 애플리케이션 요구를 충족하기 위해 Quad-Row Board-to-Board Connectors를 제공합니다. 이 커넥터는 엇갈린 회로 배치를 특징으로 하여 공간 제약이 있는 애플리케이션에 대해 매우 콤팩트한 패키징을 가능하게 함으로써 제조업체가 공간을 최소화하면서 생산성을 극대화할 수 있도록 합니다. 이 커넥터는 기능성을 희생하지 않으면서 전반적인 효율성을 향상시키기 위해 견고한 전력을 제공합니다.

Molex의 Quad-Row Board-to-Board Connector는 공간 절약 기능을 제공하며, 낮은 프로파일 디자인과 단지 0.175mm의 pitch를 갖추고 있습니다. 내부 커버는 내구성과 보호를 제공하며, 강화되고 인서트 몰딩 처리된 못은 커넥터 손상을 방지합니다. 이러한 커넥터는 시스템 설계를 간소화하고 기능성을 향상시키며, 더 많은 회로를 단일 커넥터에 통합하여 필요 커넥터 수를 줄임으로써 성능과 기능을 개선합니다.

반면, CGM 설계자는 기기가 정확하고 신뢰할 수 있는 포도당 측정을 제공하도록 해야 합니다. Molex의 5G 기술은 더 효율적인 데이터 전송, 외부 기기와의 더 넓은 호환성, 그리고 공간 절약을 가능하게 합니다. Molex 연결 솔루션은 탁월한 신호 무결성을 위한 포괄적인 EMI 차폐를 제공하여 환자들이 자신의 건강을 효과적으로 모니터링하고 관리할 수 있도록 지원합니다. 호환 가능한 제품에는 USB Connectors (Wire-to-Board) 및 5G mmWave RF Flex-to-Board Connectors (signal: 2 to 4, ground: 4 to 6, power: 4 to 0)가 포함됩니다.

CGM 장치는 또한 센서, 데이터 처리 장치, 무선 통신 모듈 및 디스플레이를 지원하기 위해 효율적인 전력 관리를 필요로 합니다. Molex는 저전력 커넥터, 전력 분배 모듈, 전력 절약 기술을 포함한 다양한 전력 관리 인터커넥트 솔루션을 제공하여 배터리 수명을 연장하고 교체 주기를 줄이는 데 도움을 줍니다. 호환 제품에는 Micro-Fit Connectors(와이어-와이어, 와이어-보드) 및 Mini-Fit Connectors(와이어-와이어, 와이어-보드, 보드-보드)가 포함됩니다.

Five thermistor sensor wires in black, blue, green, yellow, and red are arranged diagonally on a white background. Each wire features a black-tipped sensor at one end.

온도 감지 요구 사항을 위한 NTC 링 온도 센서 케이블 어셈블리

온도 감지 요구 사항에 대해 Molex는 NTC 링 온도 센서 케이블 어셈블리를 제공합니다. 이 어셈블리는 맞춤형 및 기성 솔루션으로 제공되며, 다양한 베타 값, 저항, 길이 및 온도 범위를 제공하여 다양한 응용 요구 사항을 충족합니다. NTC 링 및 에폭시 코팅 온도 센서 케이블 어셈블리는 링 단자, 열전도성 에폭시 및/또는 Micro-Lock Plus 커넥터를 포함하여 시장 준비가 완료된 온도 감지 솔루션을 제공합니다.

가전 제품 및 소비자 전자 산업에서 온도 감지 시스템은 제품 내 고정된 위치로 제한될 수 있습니다. Molex의 링 터미널 케이블 어셈블리는 제품 내부 어디에나 설치할 수 있어 정확한 온도 감지가 가능합니다. NTC 링 터미널 케이블 어셈블리는 Micro-Lock Plus 1.25mm-피치 커넥터를 포함하며, 플러그 앤 플레이 기능과 안전한 접속 유지 기능을 지원합니다.

장비의 접근이 어려운 영역에서 온도를 측정하는 것은 도전 과제가 될 수 있습니다. Molex NTC 링 터미널 케이블 어셈블리는 다양한 베타 값 범위에 맞는 여러 케이블 길이를 제공하여 접근하기 어려운 위치에서 온도 감지가 가능하도록 합니다. 서로 다른 온도 감도 수준이 필요한 응용 분야에서 엔지니어는 하나의 베타 값으로 제한을 받을 수 있습니다. Molex NTC 링 터미널 케이블 어셈블리는 여러 베타 값을 제공하여 좁거나 넓은 온도 범위에서도 정확한 감도를 보장하며 응용 분야에 적합합니다.

A healthcare worker in scrubs and a cap operates advanced medical equipment in a modern hospital room. Multiple monitors display patient data, and the setting is clean and clinical. The Philips Medisize logo is clearly visible in the top left corner. The interface features blue iconography related to medical technology and engineering.

CGM 설계 안전 및 신뢰성 요구 사항을 충족하는 솔루션

추가적으로, Molex의 자회사 Phillips Medisize는 신호 경로 최적화 및 임피던스 매칭을 지원하는 맞춤형 I/O 커넥터를 개발하여 CGM 설계 엔지니어들이 신호 손실과 간섭을 최소화할 수 있도록 돕고 있습니다. CGM 기기는 엄격한 안전 및 신뢰성 규제 지침을 준수해야 합니다. Phillips Medisize의 계약 제조 전문성과 품질 관리 시스템 및 종합 테스트를 결합하여 고객이 생산 프로세스를 간소화하면서 규정을 준수할 수 있도록 지원합니다.

적용기 및 하우징 성형 및 조립에서 Phillips Medisize의 첨단 정밀 성형 기술은 제조 가능성을 고려한 설계에 있어 엔지니어를 지원하며, 안전 및 품질 시스템을 활용하여 규정을 준수하도록 보장합니다. 또한, Phillips Medisize는 샤프의 통합, 성형 및 조립에 대한 광범위한 경험을 보유하고 있어 CGM 기기가 엄격한 생체 적합성 안전 기준을 충족하도록 보장합니다.

인간공학 설계는 CGM 기기 리더 및 앱에 사용자 친화적인 인터페이스를 만드는 데 필수적이며, 이는 효과적인 질병 관리와 환자가 보고하는 결과에 매우 중요합니다. Phillips Medisize는 사용자 경험 설계, 전자 및 소프트웨어 엔지니어링, 사회 과학, 심리학 및 인간공학에 대한 깊은 전문성을 통해 중요한 정보에 원활하게 접근할 수 있는 직관적인 인터페이스를 보장합니다. Phillips Medisize는 또한 질병 관리 및 환자 경험을 향상시키는 사용자 중심의 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션을 제공합니다.

결론

차세대 CGM의 발전은 핵심 센싱 기술뿐만 아니라 고도로 통합된 인터커넥트 설계와 정밀하고 안정적인 온도 센싱 솔루션에도 달려 있습니다. 고급 플렉서블 회로와 소형 커넥터는 착용감과 신호 안정성을 향상시키고, 고정밀 온도 센싱 기술은 온도 보상을 지원하여 포도당 데이터의 정확성과 신뢰성을 개선합니다. Molex의 다양한 커넥터 및 온도 센싱 솔루션은 지속적인 포도당 모니터링 시스템이 더 작고, 더 스마트하며, 더 신뢰할 수 있는 설계를 향해 나아가도록 견인하여 당뇨병 환자들에게 더 편리하고 안심할 수 있는 건강 관리 경험을 제공합니다.

기사 태그

Molex
Arrow Times
의료 및 헬스케어
스마트 헬스
인공지능 (AI)
웨어러블 기술

관련 뉴스 기사

모두 보기