Arrow Electronic Components Online

내시경 시스템에서 제어 장치 업그레이드가 정밀도를 향상시키는 방법

내시경 시스템16 11월 2023
육각 분자 구조를 보여주는 그래핀 격자의 상세한 보기.
모든 기사 보기

내시경 시스템은 의료 절차 중 환자의 평가, 진단 또는 치료를 위해 사용됩니다. 이러한 시스템을 설계하는 의료 회사들은 의료 제공자가 사용할 수 있는 더 안전하고 지속 가능한 도구를 개발하기 위한 방법을 찾고 있습니다. 인공지능(AI), 로봇공학 및 보안과 같은 성장 기술은 이러한 개선을 이루는 데 있어 중요한 역할을 합니다. 

기술이 발전함에 따라 기업들은 시스템을 개선하기 위한 다양한 방법을 모색하고 있습니다. AI 시스템이 요구하는 향상된 성능을 지원하기 위해 주 제어 장치의 고속 성능이 필요합니다. 로봇 보조 내시경 시스템은 성장하고 있는 시장으로 환자와 의료진 모두에게 위험을 줄이며, 정밀성과 정확도를 향상시키고, 시각화 및 접근성을 개선합니다. 보안 기능은 인증된 소프트웨어만 설치되고 인증된 도구만 시스템에 연결되도록 보장합니다.

Arrow는 디자이너들이 엔도스코프 시스템과 로봇 제어를 지원하는 성능 개선 기능에 필요한 제어 장치를 설계할 때 고려해야 할 구성 요소와 특징에 대해 조언함으로써 제품 개발을 가속화할 수 있도록 돕습니다. Arrow의 엔지니어링 전문성과 광범위한 공급업체 포트폴리오를 활용하여 고객은 개발 과정 및 제품 생산 기간 내내 상담할 수 있는 신뢰할 수 있는 상담자들로 구성된 대규모 팀을 제공받게 됩니다.

내시경 시스템의 성능에 제어 장치가 미치는 영향에 대해 Arrow 엔지니어의 의견을 듣고 싶으신가요?

Detailed block diagram illustrating the components of an endoscope control unit system.

시스템 고려 사항

제어 장치는 데이터 및 이미지 처리, 로봇 인터페이스, 디스플레이 및 기타 통신 인터페이스를 관리하는 고도로 통합된 시스템입니다. 의료 시장에서 안전 및 보안 표준을 충족하기 위해 시스템에 필요한 기능을 통합할 올바른 구성 요소를 선택하는 것이 중요합니다.

A detailed view of an electronic circuit board featuring a central microchip surrounded by various components.

제어 장치는 내시경 및 로봇 도구와의 통신을 관리하며 시스템의 중앙 계산 허브 역할을 합니다. 마이크로프로세서 또는 FPGA는 모든 인터페이스와 이미지 처리 작업을 관리하는 핵심 구성 요소가 될 것입니다. 다양한 센서, 이미지 처리 유닛, 통신 인터페이스 및 로봇에서 나오는 데이터 양을 관리할 수 있는 적절한 장치를 선택하는 것이 효율적인 시스템을 구축하는 데 중요합니다. Arrow는 각각의 제공품의 이점을 논의하여 이 소켓에 가장 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다. 이 장치는 맞춤형 컴퓨트 모듈, 시스템 온 모듈(SOM) 또는 산업용 마더보드에 자리할 것입니다. 시스템 요구사항에 따라 무선 연결 기능을 포함시켜 무선 업데이트 및/또는 추적 목적으로 활용할지를 결정하게 될 것입니다.

표준 디스플레이 고려 사항에는 크기, 해상도, 시야각, 인터페이스, 온도 및 수명이 포함되며, 적합한 장치를 선택하는 데 필요합니다. 한편, 내시경 시스템의 제어 유닛에 사용되는 디스플레이 유닛을 선택할 때는 의료용 애플리케이션에 대한 특별한 고려 사항도 필요합니다. 이러한 특별한 고려 사항에는 터치 감도, 반사 방지/눈부심 방지 기능, 충격 저항, 항균 처리 및 하우징 옵션이 포함됩니다. 디스플레이 유닛은 장갑을 착용한 손도 지원하는 정전식 터치 인터페이스가 필요할 수 있습니다. 반사 방지 및 눈부심 방지 기능은 내시경 자체 및 시스템 제어에서 선명한 이미지를 제공합니다. 하우징 옵션은 시스템에서 발생하는 액체, 소음 효과, 충격으로 인한 손상을 방지합니다.

제어 장치는 의료 등급 전원 공급 장치도 필요합니다. 전원 공급 장치의 정격은 시스템 요구 사항에 따라 달라집니다. 의료 등급 전원 공급 장치를 선택할 때에는 IEC 60601-1과 같은 의료 애플리케이션에 대한 안전 및 규제 요구 사항을 충족하는지 확인하는 것이 중요하며, 절연, 효율성, 입력 및 출력 전압 범위, 환경 사양과 같은 요소도 고려해야 특정 응용 분야의 요구 사항을 충족할 수 있는 전원 공급 장치를 선택할 수 있습니다. 전원 공급 장치가 제어 장치와 별도의 하우징에 있는 경우, 사용자 정의 라벨링도 옵션으로 제공됩니다.

귀하의 시스템 요구에 가장 적합한 전원 공급 구성에 대해 Arrow 엔지니어와 상담하여 평가하십시오.

제어 유닛 내에서는 유닛 내의 다양한 PCB를 연결하기 위해 보드 간 커넥터가 필요할 수 있습니다. 외부적으로는 제어 유닛과 내시경 시스템의 다른 장치 간 데이터 및 전력 연결을 신뢰할 수 있도록 하는 것이 중요합니다. 모든 배선 및 제어 유닛에 연결되는 인터커넥트는 시스템을 잠재적인 액체로부터 보호하고 인증 요구 사항을 충족시키기 위해 필요한 IP 등급 요구 사항을 고려해야 합니다. 보안 또한 인터커넥트를 선택할 때 고려 사항으로, 인증된 도구만 사용되도록 보장해야 합니다. 맞춤형 케이블이 필요한 경우, Arrow 팀은 다양한 옵션과 공급업체를 제공할 수 있습니다.

내시경 시스템에서 로봇을 사용하는 것은 외과의와 환자 모두에게 상당한 이점을 제공하며, 절차의 정확성과 안전성을 향상시키는 동시에 보다 복잡하고 정교한 수술을 수행할 수 있게 합니다. 의료용 애플리케이션용 로봇을 설계할 때는 여러 전기 부품을 고려해야 합니다. 이러한 부품에는 모터, 센서, 제어 시스템, 전력 관리, 통신 인터페이스 및 안전 기능이 포함됩니다. 전반적으로 의료용 로봇에 사용되는 전기 부품은 로봇이 안전하고 신뢰할 수 있으며 고정밀도와 높은 정확도로 의도한 기능을 수행할 수 있도록 신중히 선택하고 통합해야 합니다. Arrow는 로봇 제어에 AI 기능을 통합할 때 사용 가능한 도구 탐색을 지원하고 로봇 인터페이스가 제어 장치와 호환되도록 노력할 수 있습니다.

마지막으로, FIPS 140-2와 같은 보안 표준 및 미래 세대는 제품이 보안 및 인증 기준을 충족하도록 하기 위해 필요할 수도 있습니다. 보안은 무선 업데이트와 현장 프로그래밍 업데이트를 계획하거나 플러그인 도구 및 리셉터클을 계획할 때 고려되어야 합니다. 무선 연결, USB, 이더넷 포트 및 기타 접근 가능한 인터페이스 모두 시스템에 필요한 보안 기능을 결정할 때 고려되어야 합니다.

특징

  • 안전 및 보안 강화

  • 향상된 정확성

  • 신뢰할 수 있는 인터커넥트

  • 인공 지능 (AI)

  • 로봇 공학

  • 위험 감소

교육/자료

마이크로컨트롤러, 마이크로프로세서 & FPGA
Infineon32비트 마이크로컨트롤러 - XMC7000
Arrow 링크
데이터시트
IntelFPGA - Arria® V ST 데이터시트
MicrochipFPGA - PolarFire
Arrow 링크데이터시트
NXP쿼드 코어 마이크로프로세서 - i.MX8
Arrow 링크데이터시트
산업용 컴퓨터 시스템
Boundary Devices
모듈형 시스템 - Nitrogen8M
 데이터시트
Digi International모듈형 시스템 - ConnectCore
Arrow 링크데이터시트
IEI
산업용 메인보드 - IMB-H110
Arrow 링크데이터시트
Kontron산업용 메인보드 - K3841-Q
 데이터시트
디스플레이
ELO Touch터치스크린 모니터 
Arrow 링크
데이터시트
Tianma터치 패널 
Arrow 링크데이터시트
전원 공급 장치
Advanced Energy/ExcelsysAC/DC 모듈Arrow 링크
데이터시트
ArtesynDC/DC 모듈 데이터시트
DeltaAC/DC 전원 공급 장치 데이터시트
CUIAC/DC 전원 공급 장치 데이터시트
MurataAC/DC 전원 공급 장치Arrow 링크데이터시트
TDKAC/DC 전원 공급 장치Arrow 링크데이터시트
카메라 이미지 센서
AMS-OSRAMCMOS 이미지 센서 - NanEye
Arrow 링크
데이터시트
Omnivision이미지 처리 장치 - OVMed
Arrow 링크제품 브리프
```html
인터커넥트
Amphenol와이어 하우징 – Minitek Power
 데이터시트
Harting케이블 어셈블리 - ix Industrial
Arrow 링크데이터시트
Molex맞춤형 커넥터 - MediSpec
Arrow 링크데이터시트
Samtec에지 카드 - MEC6-RA
Arrow 링크데이터시트
TE Connectivity
M.2 커넥터 카드 에지
Arrow 링크데이터시트
```
```html
보안 마이크로컨트롤러 및 보안 IC
Infineon보안 MCU 및 TPM
Arrow Link
데이터시트
MicrochipCrypto-Authenticator
Arrow Link데이터시트
NXP보안 인증기
Arrow Link데이터시트
ST Microelectronics
보안 MCU 및 TPM
 데이터시트
```

기사 태그

글로벌
기사 및 동영상
기사
의료 및 헬스케어
리소스

연관 콘텐츠