Ambient Light Sensors

Ambient light sensors are typically used to mimic the response of the human eye in some regard, or at least be applied to an electronic component that directly relates to the human experience under ambient lighting conditions. They are commonly used to adjust display brightness of a certain device based on the brightness of the outside environment. For instance, a digital clock may be brighter during the day than at night so as to not overwhelm with the light intensity and two different times. Another can be a display monitor such as a computer screen or television. Apart from other photovoltaic sensors, they do not have an infrared or another light transmission element that is used to enhance elements outside the sensing device. They rely strictly on the light provided by the environment in which they reside, as do eye under the same conditions.
Within the light sensor, there is a sensing element that is sensitive to light in some manner. Usually, it is a type of diode or photoresistor which has a response to the light input that can be measured and transmitted effectively. This response is most commonly a voltage change across the discrete element that a controller can detect.

개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 잠시 시간을 내어 변경사항을 검토하시기 바랍니다. 동의를 클릭하면 Arrow Electronics 개인정보 보호정책 및 이용 조건에 동의하는 것입니다.

당사의 웹사이트에서는 사용자의 경험 향상과 사이트 개선을 위해 사용자의 기기에 쿠키를 저장합니다. 당사에서 사용하는 쿠키 및 쿠키 비활성화 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 쿠키와 추적 기술은 마케팅 목적으로 사용될 수 있습니다. '동의'를 클릭하면 기기에 쿠키를 배치하고 추적 기술을 사용하는 데 동의하는 것입니다. 쿠키 및 추적 기술을 해제하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 알아보려면 아래의 '자세히 알아보기'를 클릭하십시오. 쿠키 및 추적 기술 수락은 사용자의 자발적 선택이지만, 웹사이트가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자와 관련이 적은 광고가 표시될 수 있습니다. Arrow는 사용자의 개인정보를 존중합니다. 여기에서 당사의 개인정보 보호정책을 읽을 수 있습니다.