What is USB C? USB C Plug & Receptacle Pinouts

USB C is an extremely versatile connection method with 24 discreet electrical connections.

Conveniently, you can plug in USB C plugs and receptacles in either orientation, meaning that the two rows of twelve connectors are largely symmetrical. If you inspect the plug and receptacle closely, however, you’ll notice a few subtle differences:

  1. D+ and D-. The receptacle has D+ and D- on both A6/A7 and B7/B6, but the plug only contains these connections on A6 and A7. USB 2.0 data transmission uses these lines, so doubling these connectors would be largely unnecessary.

  2. A5 and B5. On the plug, A5 is CC1, while B5 is VCONN. On the receptacle, A5 is CC1, while B5 is a more symmetrical CC2. Depending on which way the plug connects to the receptacle, socket A5 or B5 provides 5V power via the plug’s VCONN line to power the cable/connector’s internal circuitry. With this extra power, the CC1, or “configuration channel,” can provide the connected devices with information. That information includes how the plug is connected as well as its data and power transmission capabilities.

  3. There is a total of four ground and four VBUS connectors on the plug and receptacle. Each ground and VBUS connector are grouped within each male or female connector, forming multiple paths for current travel regardless of how the user orients the connector.

We’re focusing on a nominal pinout for a USB 3.1 connection, but you can find other less capable connectors that can only accommodate USB 2.0 signals. You can also find cables that have specified uses, such as power and data delivery options, audio and video transmission, and other uses as this standard continues to evolve.

While these cables and plugs are seemingly simple and externally nearly identical, the details of how USB C works, and its different functions are quite involved. For a more thorough discussion of this incredible connector, check out this article, or learn more about modern USB standards here.

USB Type C Receptacle Pinouts

The images below show a USB C receptacle pinout and USB C plug pinout.

USB C Receptacle Pinout. Image: By Chindi.ap, CC BY-SA 4.0

USB C Plug Pinout. Image: By Chindi.ap from Wikimedia Commons

 

 

관련 뉴스 기사

최신 뉴스

Sorry, your filter selection returned no results.

개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 잠시 시간을 내어 변경사항을 검토하시기 바랍니다. 동의를 클릭하면 Arrow Electronics 개인정보 보호정책 및 이용 조건에 동의하는 것입니다.

당사의 웹사이트에서는 사용자의 경험 향상과 사이트 개선을 위해 사용자의 기기에 쿠키를 저장합니다. 당사에서 사용하는 쿠키 및 쿠키 비활성화 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 쿠키와 추적 기술은 마케팅 목적으로 사용될 수 있습니다. '동의'를 클릭하면 기기에 쿠키를 배치하고 추적 기술을 사용하는 데 동의하는 것입니다. 쿠키 및 추적 기술을 해제하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 알아보려면 아래의 '자세히 알아보기'를 클릭하십시오. 쿠키 및 추적 기술 수락은 사용자의 자발적 선택이지만, 웹사이트가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자와 관련이 적은 광고가 표시될 수 있습니다. Arrow는 사용자의 개인정보를 존중합니다. 여기에서 당사의 개인정보 보호정책을 읽을 수 있습니다.