스마트 공간: 연결성

스마트 공간을 만드는 일의 경우, 넓은 지역에 수많은 기기들이 퍼져 있고 이 모든 기기들이 데이터를 전송해야 한다는 점에서 통신이 주된 관심 영역이 되고 있습니다. 여러 가지 다양한 통신 기술들이 존재하지만 각 통신 기술마다 장단점이 있으므로 적절한 기술을 선택하는 것은 어려운 작업이 될 수 있습니다.

게다가, 설계 시 해당 용도에 적합하지 않은 통신 방법을 채택하면 설계 결함으로 곤혹을 치르게 될 뿐만 아니라 처음에 선택했던 기본 하드웨어가 다른 통신 기술과 호환되지 않을 수 있으므로 처음부터 다시 설계를 해야 할 수도 있습니다.

그렇기 때문에 엔지니어들은 반드시 프로젝트에 무엇이 요구되는지, 각각의 통신 기술이 무엇을 제공할 수 있는지, 그리고 어떤 기술이 해당 상황에 가장 적합한지를 시간을 두고 정확히 파악해야 합니다.

스마트 공간 연결성 옵션을 선택할 때 어떤 요소가 중요합니까?

연결성 기술을 선택할 때는 수많은 요소들이 해결책을 만들 수도, 해결책을 망칠 수도 있습니다. 스마트 공간의 경우에는 범위, 전력, 광역폭, 신뢰성, 기능 및 보안이 이러한 요소가 될 것입니다.

범위를 기준으로 하여 연결성 옵션을 선택하면 기기들이 더 먼 거리에서 작동할 수 있겠지만 그 만큼의 전기 요금이 발생할 것입니다. 범위는 소비되는 전력과 직접적인 연관이 있으므로 가장 먼 거리를 지원하는 기술이 전기를 가장 많이 소비할 것입니다(그 광역폭을 희생하지 않는다면).

전력은 무선 솔루션을 구현할 때 고려해야 할 두 번째로 중요한 요소인데, 이는 기술들마다 전력 소비량이 크게 다르기 때문입니다. 더 낮은 광역폭과 범위를 지원하는 기술들은 고전력, 장거리 기술에 비해 에너지가 훨씬 더 적게 소비되곤 할 것이며, 바로 사용할 수 있는 전력의 양이 한정되어 있는 배터리로 구동되는 장치에는 이런 기술이 바람직할 것입니다.

일부 기기들은 다량의 정보를 전송해야 할 테지만(예: 카메라) 어떤 기기들은 시간 당 몇 바이트만 전송하면 될 것이므로, 광역폭이라는 요소도 고려해야 합니다. 최대한 가장 낮은 광역폭을 시도하고 사용하면 거리도 더 넓어지고 전력 소비량도 크게 줄어들곤 하기 때문에 이 방법이 가장 좋습니다.

신뢰성은 실시간 응답을 제공해야 하는 설계의 경우 문제가 될 수 있는 요소입니다. 이것은 데이터가 항상 전송된다는 뜻이 아니라 어떤 이벤트가 발생하는 순간에 그 기기나 기기와 연결된 서비스가 즉시 대응할 수 있어야 한다는 뜻입니다. 신뢰성을 제공하지 못하는 무선 통신 기술은 이벤트를 놓칠 수 있으므로 신뢰할 수 없는 시스템이 될 수 있습니다.

모든 무선 통신 기술은 데이터 전송을 기본적인 서비스로 제공하지만 몇몇 기술들은 위치 결정 같은 추가 기능을 제공할 수 있습니다. 이러한 기능은 추가 비용 없이 추가적인 기능성을 설계에 추가할 수 있을 것입니다.

하지만 위에 나열한 모든 요소들 중 가장 중요한 것은 단연코 보안입니다. 오늘날 전자장치에서 개인 정보와 보안의 중요성이 커짐에 따라, 미래의 스마트 공간은 인터넷이 가능한 기기들이 주가 될 것이며 개인 정보(얼굴, 생체 정보 등)를 수집해야 할 가능성이 있으므로 스마트 공간에 있는 기기들의 보안이 필요하게 될 것입니다. 그러므로 어떤 무선 통신 기술을 선택하든지 공격으로부터 보호되어야 할 것입니다.

스마트 공간 기술에는 주로 어떤 것들이 있나요?

여러 가지 무선 기술이 있는데, 가장 일반적인 기술은 Wi-Fi, 블루투스, 셀룰러, 초광대역(UWB) 기술입니다. 그 밖에 LoRaWAN이나 위성 같은 기술이 있지만 이런 기술들은 센서가 극도로 멀리 떨어진 지역에서 발견될 수 있는 더 전문적인 분야에 사용됩니다.

Wi-Fi는 양호한 범위와 높은 데이터 전송 속도를 필요로 하는 분야에 아주 훌륭한 기술입니다. Wi-Fi는 가전 제품을 염두에 두고 개발되었기 때문에 게임, 동영상 스트리밍 및 파일 공유 등 매우 까다로울 수 있는 분야에 사용하도록 설계되었습니다. 그러나 낮은 지연율과 높은 광역폭, 그리고 넓은 사용 범위는 전력 소비를 많이 요구하므로 Wi-Fi는 배터리로 구동되는 기기에는 좋은 선택이 아닐 수 있습니다.

블루투스는 Wi-Fi와 동일한 주파수 스펙트럼(2.4GHz)에서 작동하는 무선 기술이지만 Wi-Fi와 달리 작동 범위가 몇 미터밖에 되지 않고 데이터 전송 속도가 훨씬 더 낮습니다. 따라서 블루투스는 에너지 소비량이 매우 낮은(Wi-Fi에 비해) 옵션이며, 블루투스 저에너지의 개발은 장시간 동안 배터리에 의존해서 운영되는 분야에 훨씬 더 좋은 요소로 작용하고 있습니다. 그러나 광역폭이 작기 때문에 큰 데이터 패킷을 전송하는 센서의 경우 다른 기술을 적용하는 것이 더 좋을 것입니다.

셀룰러 통신(예: 4G, 5G)은 Wi-Fi에 비해 적은 에너지를 사용하면서 훌륭한 사용 범위와 광역폭을 제공합니다. 이 기술의 또 다른 장점은 모바일 통신 영역에서는 센서가 네트워크에 연결할 때 특별한 장치를 설치할 필요가 없다는 점입니다. 그러나 셀룰러 서비스가 항상 좋은 것은 아니어서 외딴 곳에서는 특히 네트워크 접속이 어려울 수 있습니다.

UWB 는 Wi-Fi와 셀룰러보다 에너지를 훨씬 더 적게 사용하면서 장거리 통신을 제공할 수 있다는 점에서 최근에 주목을 받기 시작한 네트워크 기술입니다. 게다가 넓은 스펙트럼과 순간적인 에너지 폭발을 이용하므로 기기의 위치를 매우 정확하게 파악할 수 있습니다. 그러므로 UWB는 특히 이동 중인 자산의 추적을 필요로 하는 분야에서 이점이 있습니다.

어떤 스마트 공간 연결성 옵션이 가장 좋나요?

엔지니어가 사용할 수 있는 여러 가지 연결성 옵션들을 검토해본 결과, 한 가지 질문이 남습니다. 어느 것이 가장 좋은가요? 어떤 연결성 기술을 사용할 것인지는 설계 요구사항에 따라 달라지므로 이 질문에 정답은 없습니다.

도심 지역의 실외 스마트 공간의 경우, 사용 범위가 넓고 대부분의 위치에 기기를 설치할 수 있는 반면에 신호가 안정적으로 수신되고 배터리로 작동하기에 적합하다는 점에서 셀룰러 네트워크가 매우 유리할 수 있습니다. 그리고 셀룰러 네트워크를 이용하면 기기와 ISP 사이에 라우터, 브리지, 또는 모뎀을 추가할 필요가 없어서 하드웨어의 복잡성이 크게 줄어듭니다.

실내 스마트 공간(예: 집)의 경우, 사용 범위가 양호하고 일반 개인들이 널리 사용할 수 있으며 메시지 전송 지연율이 낮고 기존의 IoT 기기에 널리 사용할 수 있는 Wi-Fi를 이용할 수 있습니다. Wi-Fi는 에너지를 필요로 하지만 내부에 설치된 기기들은 주 전원을 이용할 수 있을 것입니다.

전원 인프라가 없는 스마트 공간에서는 배터리에 의지할 것이며, 이런 경우에는 블루투스나 UWB를 사용하는 것이 좋을 것입니다. 기계의 힘(예: 초인종)을 통해 전원을 공급받는 일부 저에너지 블루투스 기기가 이미 시중에 나와 있는데, 이는 블루투스 기기를 실행하는 데 전력이 얼마나 적게 필요한지를 단적으로 보여줍니다.

움직임 감지 센서를 이용하는 분야(예: 팰릿 대차, 사람, 또는 화물)의 경우에는 넓은 사용 범위와 적은 에너지, 그리고 정확한 추적 기능을 제공하는 UWB를 사용할 수 있습니다. UWB는 이미 Apple AirTag와 같은 자산 추적 기기에 사용되고 있으며 스마트폰 설계 시 UWB가 통합되는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다.

스마트 공간 산업은 어디를 향하게 될까?

현재 사용되고 있는 모든 통신 기술 중에서 셀룰러가 스마트 공간을 위한 궁극적인 솔루션이 될 것으로 보입니다. 첫째, 미래의 스마트 공간은 도시, 산업 현장, 그리고 가정이 될 가능성이 높고 이 공간들은 모두 이동전화 수신이 가능합니다. 이 말은 네트워킹 장비를 새로 설치하지 않고도 스마트 공간에 기기를 추가할 수 있으며 새로운 기기를 추가할 때 기기를 적절한 클라우드 서비스에 연결하기만 하면 된다는 뜻입니다.

현재 5G가 출시되어 있고 이미 6G를 개발 중인데, 6G는 최초의 통합 네트워크가 될 것이라는 주장도 나온 상황이라서 유일하게 필요한 무선 네트워크는 6G가 될 것입니다. 물론, 블루투스와 Wi-Fi는 여전히 제역할을 할 테지만, 중앙화된 네트워크는 사용 범위가 더 우수하고 설치가 더 간단하다는 큰 이점을 가져다줄 수 있을 것입니다. 게다가, 스마트 공간에는 수백 개의 센서가 장착될 텐데, 현재의 Wi-Fi 네트워크는 이렇게 연결된 많은 기기들을 동시에 처리하도록 설계되어 있지 않습니다(반면에 셀룰러 네트워크는 처리가 가능함).

이미 개발 단계에 깊숙하게 들어와 있는 설계를 변경하려고 한다면 비용이 너무 많이 발생할 수 있으므로 여러 가지 연결 기술 가운데에서 자신의 분야에 적합한 것을 선택하는 것이 중요합니다. 기술에 대해 결정을 할 때는 자신의 설계의 주된 요건이 무엇인지 개략적으로 파악한 다음, 어떤 기능들을 포함시킬 것인지에 생각해 보십시오. 마지막으로, 기기를 미래의 솔루션과 호환되게 만들면 교체되어야 하는 기기에 비해 엄청난 경쟁 우위를 갖게 될 것이므로 관련 산업이 어디를 향하게 될 것인지에 대해 생각해 보십시오.

관련 뉴스 기사

최신 뉴스

Sorry, your filter selection returned no results.

개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 잠시 시간을 내어 변경사항을 검토하시기 바랍니다. 동의를 클릭하면 Arrow Electronics 개인정보 보호정책 및 이용 조건에 동의하는 것입니다.

당사의 웹사이트에서는 사용자의 경험 향상과 사이트 개선을 위해 사용자의 기기에 쿠키를 저장합니다. 당사에서 사용하는 쿠키 및 쿠키 비활성화 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 쿠키와 추적 기술은 마케팅 목적으로 사용될 수 있습니다. '동의'를 클릭하면 기기에 쿠키를 배치하고 추적 기술을 사용하는 데 동의하는 것입니다. 쿠키 및 추적 기술을 해제하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 알아보려면 아래의 '자세히 알아보기'를 클릭하십시오. 쿠키 및 추적 기술 수락은 사용자의 자발적 선택이지만, 웹사이트가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자와 관련이 적은 광고가 표시될 수 있습니다. Arrow는 사용자의 개인정보를 존중합니다. 여기에서 당사의 개인정보 보호정책을 읽을 수 있습니다.