1928년, 페니실린이 발견되면서 의학과 치료 분야에서 한 세기의 장대한 변화가 시작되게 되었습니다. 다음 "특효약"은 단일 치료가 아니라 개별화된 치료에 사용될 수 있는 방대한 양의 디지털 건강 데이터를 통합하는 것일 수 있습니다.
이 기사에서는 디지털 건강 성장과 혁신을 이루는 기술 및 이를 통해 건강한 현재와 미래를 위해 어떻게 활용할 수 있는지 살펴봅니다.
원격 환자 모니터링을 위한 웨어러블 기술
이전에 가정에서의 신체 모니터링은 심혈관 훈련에 사용되는 심박수 장치로 크게 제한되었습니다. 오늘날에는 스마트폰 통합을 통해 말 그대로 집으로 전화를 걸 수 있는 다양한 원격 환자 모니터링 장치가 존재합니다.
한 가지 흥미로운 기술은 전용 모바일 심장 원격 측정 및 이벤트 모니터링입니다. 피부에 부착된 심장 모니터링용 장치는 의료 전문가에게 정보를 보냅니다.
기본 위험이 있는 곳에는 전용 심장 모니터링이 사용되지만, 널리 사용되는 스마트워치에는 인상적인 디지털 상태 모니터링 기술도 포함되어 있습니다.
최신 Apple Watch는 이러한 기술의 선두 주자로 간주될 수 있는 기능을 갖추고 있습니다.
• 불규칙성에 대한 광학 심박수 감지
• ECG 앱(손목 착용형 ECG 기술에 대한 자세한 내용은 이 기사 참조)
• 혈중 산소 농도 감지
• 감소를 감지하는 관성 센서로, 일부 상황에서 자동으로 응급 서비스를 호출합니다.
또 다른 모니터링 및 개입 기술은 "디지털 문신"입니다. 여기서 플렉시블 전자제품은 접착제를 통해 몸에 부착됩니다. 가슴에 부착하는 전용 심장 모니터링 장치는 아래 명시된 디지털 알약 시스템과 같이 이러한 기술의 한 형태로 간주될 수 있습니다. 디지털 문신은 피부 생물 지표를 통한 모니터링, 신체의 특정 부위 또는 특정 시간에 표적화된 약물을 전달하는 것과 같은 다양한 가능성을 제시합니다.
섭취 가능한 "알약 기술"

일반적으로 알약은 약(예: 항생제)을 투여하는 데 사용되지만, 섭취할 수 있는 패키지 안에 다른 "물건"을 전달하는 것도 가능합니다. 한 가지 흥미로운 장치는 FDA에서 2017년에 승인한 Abilify MyCite 알약입니다. 이 알약은 환자 피부에 부착하는 패치로 신호를 무선으로 수신하여 섭취되었음을 확인할 수 있습니다. 그런 다음 이 패치는 블루투스를 통해 데이터를 스마트폰으로 수신하여 의료진이 이를 사용할 수 있습니다.
더 관여된 전자 알약은 소화기 계통의 이미지를 촬영하여 무선으로 전송하는 섭취 가능한 카메라입니다. 2011년부터 FDA에서 사용 승인되었으며, 이러한 기술 유형은 COVID가 가정 진단 옵션으로 등장한 이후 더욱 연구되었습니다.
마지막으로, 아직 개발 중이긴 하나 연구원들은 삼킬 수 있는 로봇으로 실험해 왔으며, 이 로봇은 유용한 작업을 수행하기 위해 펼쳐질 수 있습니다. 이러한 로봇의 잠재적인 사용에는 적절한 내부 부위로의 표적 약물 전달 외에도 외과 수술이 포함됩니다. 영화 Innerspace(이너스페이스)나 Fantastic Voyage(바디 캡슐)와는 아직 비교가 되지 않지만, 수십 년의 발전 과정을 감안하면 모든 것이 다시 원점으로 돌아갔습니다.
RFID 태그 지정
최근 몇 년 동안 병원에서 널리 사용되고 있는 흥미로운 기술은 RFID 태그 지정입니다. 이를 통해 바코드를 사용하는 것과 유사한 방법으로 의약품, 샘플, 수술 도구 및 사람도 추적할 수 있습니다. 태그를 물리적으로 볼 필요가 없기 때문에 이 기술로 환자 몸을 스캔하여 시술 후 환자 내부에 외과용 스펀지가 남아 있지 않는지(드물지만 심각한 경우임) 확인할 수 있습니다. 앞으로도 이 기술의 지속적인 구현을 기대해 주십시오.
디지털 건강 및 컴퓨팅 성능:엄청난 잠재력
COVID-19를 퇴치하기 위한 분산 컴퓨팅 작업과 그 동안의 빠른 신약 개발로 보듯이, 대규모 컴퓨팅 능력 덕분에 빠르고 효과적인 결과를 촉진할 수 있습니다. 또한 원격 환자 모니터링 장치의 데이터와 진료실 방문 및 기존의 진단 정보를 각 개인(의료용 디지털 트윈)의 강력한 모델로 결합한 새로운 방식을 사용할 수 있습니다. AI의 도움으로 개인 디지털 건강 데이터를 분석할 수 있으며, 과거 몇 년 동안 꿈만 꾸었던 통찰력으로 더 건강한 미래를 기대할 수 있습니다.