Creating a State-of-the Art, Cost Effective Energy Harvesting Bluetooth® Low Energy Switch

Read this paper to learn about ON Semiconductor’s Bluetooth Low Energy switch reference design for battery-less IoT applications that is entirely self-powered by a mere 300 J.

As IoT rapidly grows into new markets such as MHealth, Agriculture 4.0, and building automation, new questions are being raised about the energy required to support its growth. Within the industry, we see a broad spectrum of power requirements. On one end, we have (relative to the number of IoT nodes) a small number of cloud servers with very high-power requirements. These are running 100% of the time resulting in huge energy budgets. At the opposite end of the IoT ecosystem we have a huge number of end nodes with limited power demands and typically little up-time when they are active and demanding an energy source.

ON Semiconductor’s RSL 10 radio is a Bluetooth 5 certified System-on-Chip that supports Bluetooth Low Energy and has been awarded the industry’s best EEMBC® ULPMark scores for power efficiency (1090 ULPMark CP @ 3 V; 1260 @ 2.1 V).

Read this paper to learn about ON Semiconductor’s Bluetooth Low Energy switch reference design for battery-less IoT applications that is entirely self-powered by a mere 300 J. With the Bluetooth Low Energy frame protocol being as short as 10 ms, a total energy budget of less than 100 Joule is required. The comparison between the harvested 300 J and the required 100 J transmit budget is obvious.

Learn More

관련 상품 참조

관련 상품 참조

관련 상품 참조

관련 상품 참조

관련 뉴스 기사

최신 뉴스

Sorry, your filter selection returned no results.

개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 잠시 시간을 내어 변경사항을 검토하시기 바랍니다. 동의를 클릭하면 Arrow Electronics 개인정보 보호정책 및 이용 조건에 동의하는 것입니다.

당사의 웹사이트에서는 사용자의 경험 향상과 사이트 개선을 위해 사용자의 기기에 쿠키를 저장합니다. 당사에서 사용하는 쿠키 및 쿠키 비활성화 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 쿠키와 추적 기술은 마케팅 목적으로 사용될 수 있습니다. '동의'를 클릭하면 기기에 쿠키를 배치하고 추적 기술을 사용하는 데 동의하는 것입니다. 쿠키 및 추적 기술을 해제하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 알아보려면 아래의 '자세히 알아보기'를 클릭하십시오. 쿠키 및 추적 기술 수락은 사용자의 자발적 선택이지만, 웹사이트가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자와 관련이 적은 광고가 표시될 수 있습니다. Arrow는 사용자의 개인정보를 존중합니다. 여기에서 당사의 개인정보 보호정책을 읽을 수 있습니다.