PMP9754, Solar Dice is a Sensor Node in the Internet of Things (IoT) Reference Design

Texas Instruments이 부품 CC430F5147IRGZ 을 사용하는 참조 설계

Manufacturer

Texas Instruments
  • 응용 프로그램 카테고리
    Internet of Things (IoT)
  • 제품 유형
    Sensing

최종 제품의 경우

  • Bluetooth
  • Energy harvesting
  • Industrial Metering
  • IoT Applications

Description

  • PMP9754, Solar Dice are a battery-less, wirelessly-transmitting device for the Internet of Things. An on-board accelerometer detects the orientation of the Dice and wirelessly transmits this to a host, such as a USB dongle or SmartPhone. The reference design demonstrates an ultra-low power sensor node, which is enabled by ultra-low power optimized code for the CC430 and ultra-low power management through the TPS62740. The entire system draws a mere 2.36A when in standby mode. The Solar Dice are just an example of an unlimited number of different sensor types (temperature, humidity, pressure, etc.) that are enabled by the TPS62740 and CC430

개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 잠시 시간을 내어 변경사항을 검토하시기 바랍니다. 동의를 클릭하면 Arrow Electronics 개인정보 보호정책 및 이용 조건에 동의하는 것입니다.

당사의 웹사이트에서는 사용자의 경험 향상과 사이트 개선을 위해 사용자의 기기에 쿠키를 저장합니다. 당사에서 사용하는 쿠키 및 쿠키 비활성화 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 쿠키와 추적 기술은 마케팅 목적으로 사용될 수 있습니다. '동의'를 클릭하면 기기에 쿠키를 배치하고 추적 기술을 사용하는 데 동의하는 것입니다. 쿠키 및 추적 기술을 해제하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 알아보려면 아래의 '자세히 알아보기'를 클릭하십시오. 쿠키 및 추적 기술 수락은 사용자의 자발적 선택이지만, 웹사이트가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자와 관련이 적은 광고가 표시될 수 있습니다. Arrow는 사용자의 개인정보를 존중합니다. 여기에서 당사의 개인정보 보호정책을 읽을 수 있습니다.