ウェビナー: アクセス制御および環境制御向けオムロンセンサー
ウェビナー2020年7月29日|バーチャル
このオムロンとのトレーニングは、ガブリエーレ・フルコ(製品マネージャー センサー)が担当し、以下のセンサーについて取り上げます。これらのセンサーは、多様なアプリケーションに統合可能で、特にポストCOVID時代に人気のあるアクセス制御や環境制御などに使用されています。
- サーマルセンサー D6T
人間の視覚 HVC-P2
光収束反射型センサー B5W-LA/LB
タッチセンサー W7ED
- 空気質センサー B5W-LD
環境センサー 2JCIE D
非接触センサーはその価値を証明しています。新型コロナウイルス危機により、空間内の人数を数える必要性や、視野内の個人の体温を測定する必要性が注目される中、非接触センサーが重要な役割を果たしています。非接触センサーは、アクセス制御や体温測定の解決策の確固たる基盤を提供しており、これらはどちらもCOVID-19の脅威に対する対策を提供します。最近の進展により、これらの重要なデバイスは以前よりもさらに信頼性が高く、堅実なものとなっています。
イベントタグ
イベント
ウェビナー
医療 & ヘルスケア
スマートヘルス