Arrow Electronic Components Online

EVの安全を支える、BOURNSのBMSソリューション

EdgeTech+ 2026 BOURNS18 11月 2026
シルバーの電気自動車が、クリーンなブルーの背景の前で充電ステーションに接続された状態で描かれています。車両の側面は半透明で表現されており、内部のバッテリーモジュールやパワートレイン部品が見えるようになっています。車両の上部には日本語のテキストが表示されています。
全ての記事を見る

Bournsについて

Bourns(ボーンズ)は、1947年にアメリカで創業した電子部品メーカーです。回路保護部品、コイル、抵抗器、センサー製品などを世界中に提供しています。
自動車、AIデータセンター、通信機器、産業機器など幅広い分野で採用実績があります。特に自動車向けと産業機器向けでは、世界の主要メーカーへの豊富な供給実績があります。

EdgeTech+ 2026 出展のご案内

今回は、EVやESSのバッテリー管理システム(BMS)向けの車載用トランスとシャント抵抗器をご紹介します。
限られた展示スペースのため、今回はBournsの豊富な製品ラインアップのごく一部をご紹介しています。より詳しい製品情報やソリューションについては、フォームよりお気軽にお問い合わせください。

EVの安全を支えるBMSと、Bournsのソリューション

EVの駆動用バッテリーパックは、多数のセルを直列につないだ高電圧システムです。各セルの電圧・温度・電流を常に監視し、過充電や過放電、過熱を防ぐのがバッテリー管理システム(BMS)の役割です。
一般的なEV充電システムでは、グリッドからの電力が充電設備(EVSE)を経由して車両に供給されます。車載充電器(OBC)が交流を直流に変換してバッテリーパックを充電し、その間もBMSがバッテリーの状態を監視して、安全な充電を支えます。
BMSの信頼性を左右するのが、次の2つの要素です。
 
・絶縁通信:高電圧側のセル監視IC同士を、isoSPI™などのデイジーチェーン通信で安全に接続します。信号用トランスが、絶縁とノイズ対策を担います。
・電流検出:充放電電流を正確に測定し、バッテリーの充電状態や異常を把握します。低抵抗・高精度なシャント抵抗器が欠かせません。
 
Bournsは、BMSの絶縁通信用トランスと高精度な電流検出用シャント抵抗器で、バッテリーの安全監視と高信頼な車載設計を支援します。いずれの製品もAEC-Q200に準拠しています。

車載用BMSトランス(CMC内蔵)

CMC一体化で実装面積を削減
トランスとコモンモードチョーク(CMC)を一体化した、BMS絶縁通信用の信号トランスです。従来は別部品として実装していたCMCが不要になり、部品点数と実装面積を削減できます。isoSPI™などのデイジーチェーン通信に対応し、ノイズの多い車載環境でも安定した通信を実現します。
 
・トランスとコモンモードチョークを一体化し、省スペース化
・完全自動化工程による高い品質安定性を実現
・AEC-Q200準拠
主な用途:EV/HEVの駆動用バッテリーパック、定置用蓄電システム(ESS)

Three black electronic components are arranged on a white background. The components appear to be surface mount devices with visible metal pins. Text such as SM91527ZL, SM91501ALO, and 80D1WSE is printed on the housings along with certification marks. The clean, high-key lighting emphasizes the technical details and shapes of the parts.

BMS信号用プラナートランス

主要BMS ICで動作確認済み
巻線を基板パターンで形成した、プラナー構造のBMS信号用トランスです。特性のばらつきが少なく、高い電圧を扱う大容量バッテリーや蓄電システムに適しています。主要なBMS ICメーカーのセル監視ICで動作を確認済みのため、設計初期から安心して採用いただけます。
 
・ADI社 LTC6815、NXP社 MC33771C、TI社 BQ79616で動作確認済み
・プラナー構造により、特性のばらつきが少なく安定
・AEC-Q200準拠
主な用途:EVのバッテリー管理システム、定置用蓄電システム
(ESS)

Close-up view of a small surface mount electronic component with green circuit board ends and a central gray body. Gold-colored contacts are visible on both sides, highlighting the connector pins. The component is isolated on a white background, emphasizing its compact design and technical details. Text on the body includes the codes "2419" and "SM91803AL".

車載用シャント抵抗器

高精度・高安定な電流検出
バッテリーの充放電電流を高精度に検出する、大電力対応のシャント抵抗器です。低抵抗値により、大電流でも電圧降下と発熱を抑えます。温度変化による抵抗値の変動が小さく、長期にわたって安定した電流検出が可能です。
 
・主要製造工程を自社工場で構築し、リードタイム短縮と製品設計の柔軟性を向上
・AEC-Q200準拠
主な用途:バッテリー管理システム、モーター制御、EV充電設備、車載バッテリーの電流検出

Three flat metal busbar connectors are displayed on a white background. The parts appear in copper and silver tones, each with two circular mounting holes at the ends. Small vertical pins and a central notch or gap are visible on each connector, suggesting an electrical or electronic application. The clean, minimal presentation highlights the industrial design and precision machining of the components.

記事タグ

記事とビデオ
Bourns
記事
APAC