ゾーンアーキテクチャにおける次世代自動車照明デザインの習得
自動車業界は、ドメインベースからゾーンアーキテクチャへの急速な移行を進めています。ハーネスの重量を削減し、ソフトウェア定義車両(SDV)をサポートするニーズによって推進されるこの進化は、高速イーサネットのバックボーンを利用して、異なる物理的ゾーンを接続します。この集約により、複雑な意思決定が可能な「スマートブレイン」を即時のハードウェアから切り離し、無線(OTA)更新を容易にし、よりシームレスなセンサーフュージョンを通じて高度な自律機能をサポートします。
しかし、中央コンピュートが高速化し、バックボーンがイーサネットに移行するにつれて、ネットワークの周辺、つまり「エッジ」で新たな課題が発生します。センサー、モーターアクチュエーター、照明モジュールなどのエッジノードの数が、安全性、フィードバックの向上、エンドユーザー体験への期待に応えるために増加しています。

これらのエッジシステムがデータのボトルネックを作り出すと、ゾナルデザインの速度と効率が損なわれる可能性があります。このアーキテクチャの可能性を完全に引き出すためには、産業界は車両の機能的なエンドポイントがその中央のコンピューティングコアと同じくらい高速かつ応答性があることを保証するソリューションを必要としています。
進化する自動車照明の役割
ゾーンネットワークのエッジにおける圧力は、車両機能の変化に直接的に関連しており、照明は大きな進化を遂げている主要な領域の一つです。自動車照明は単なる照明という従来の役割を超えて、車両デザイン、コミュニケーション、安全性の重要な要素となっています。現代の車両は、単なるフィードバック機構としてだけでなく、社会的インターフェースとしても機能する照明システムを必要としています。
自動車OEMは、外部の信号、ブランド表示、安全警告のために高速かつダイナミックなアニメーションが可能な何千ものLEDを展開し、キャビン内の環境照明をシームレスにしています。さらに、このトレンドは拡大の一途をたどり、他の多くの照明設置が静的な照明からアクティブなコミュニケーションサーフェスへとシフトしています。この変革はすでに中国市場に浸透しており、早期導入者は高解像度のマトリクスパネルを使用してシンボルやテキストを歩行者に投影しています。
現代の車両の厳しい機能的、美的、安全要件を満たすために、照明システムは次の主要な技術要件を満たさなければなりません:
- 標準的な機能用途: 車内の照明や充電ポートインジケータのようなシンプルな局所的タスクは、過度な帯域幅を使わず、費用対効果が高く信頼性のある制御を必要とし、ゾーンアーキテクチャに接続できることが求められます。
- ハイダイナミックな用途: OEMは、高度なアニメーション外部照明やコミュニケーションライトバー、高解像度の内部ディスプレイを導入しており、数千のLEDを高速かつ正確に同期させる必要があります。
- 安全性の重要性: ターンシグナルや自動運転のステータスインジケータなどの特定のケースでは、厳しい機能安全基準を順守し、必要なときに正しく機能することを保証するためにASIL準拠が求められます。
- 信頼性と頑強性: 自動車環境は過酷です。照明システムは、電磁干渉 (EMI)、温度変動、車両環境の物理的ストレスにもかかわらず、一貫したパフォーマンスを維持しなければなりません。
OEMにとって、自動車のLED設計は多面的な課題ですが、スケーラビリティが重要な懸念事項です。自動車デザイナーは、この広範な照明機能の変動をゾーンアーキテクチャに統合し、設計の複雑さを指数関数的に増加させないようにしなければなりません。これは、特定の機能を効率的に処理し、中央のゾーンコントローラとシームレスに通信できるインテリジェントな照明ノードを必要とします。
しかし、従来の自動車用通信プロトコルはますますボトルネックになりつつあります。低帯域幅と限定的なノード数を持つ標準的なLINは、ダイナミックなアレイには不十分で、メーカーはクラスタごとのスレーブアドレスの制限に直面することが多いです。同様に、従来のCANネットワークも、LINより優れているものの、大規模マトリクスで流動的かつ高速なアニメーションを行うために必要な遅延やプロトコルのオーバーヘッドに苦労しています。これらの高速イーサネットエンドポイントと要求の高いエッジアプリケーション間のギャップを埋めるには、別のアプローチが必要です。
高速エネーブラー: MeLiBu® 2.0とゾーンアーキテクチャ
ゾーンアーキテクチャにおいては、ハードウェア統合が重要ですが、効果的な通信とソフトウェア設計も同様に重要です。ゾーン車両プラットフォーム内で、照明付きグリル、ダイナミックリアランプ、フル幅のダッシュボード照明などの高ダイナミック照明アプリケーションに対して、標準的な自動車プロトコルは不足しています。
このボトルネックを解決するために、MelexisはLEDドライバーIC用に最適化された通信プロトコル、MeLiBu®(Melexis Light Bus)を開発しました。最新の進化版であるMeLiBu® 2.0は、動的マトリックス照明ディスプレイを含む最新の照明要求に対応し、高速ゾーンアーキテクチャをサポートするように特別に設計されています。
MeLiBu® 2.0は、CAN-FDの堅牢な差動バスを活用するUART over CANインターフェースであり、長いゾーン配線ハーネスで一般的な電気ノイズや干渉に対する耐性を確保しつつ、UARTの簡素化されたプロトコル処理を提供します。標準のCANとは異なり、MeLiBu® 2.0はスピードに最適化されており、最大4 Mbit/sの帯域幅をサポートします。この速度は、中央コンピューターが複雑な照明パターンを制御し、それをリアルタイムでエッジノードに「ストリーム配信」するモダンなゾーンアーキテクチャにとって不可欠です。
さらに、その効率的なデータパッケージングによって、利用可能な帯域幅の大部分がプロトコルオーバーヘッドではなく実際の照明情報の伝送に充てられることを保証し、大規模で多セグメントのインスタレーション全体でリアルタイムのダイナミックな照明アニメーションを遅延やパフォーマンスの低下なしにスムーズに実行できます。
これを容易にするために、MeLiBu® 2.0は標準の10BASE-T1S Ethernetエンドポイントブリッジを介してゾーンバックボーンにシームレスに接続されるように設計されており、高速イーサネットトラフィックをローカルバスに直接変換します。このため、車両の照明アレイは、静的な電球のセットというよりもビデオ画面のようにアニメーションコントロールを持つことができ、遅延や視覚的なノイズなしに流れるようなアニメーションを可能にします。

MeLiBu® 2.0は、現代のOEMが必要とする規模に対応して構築されています。車両が外装や内装により多くのフィードバックメカニズムを統合すると、ゾーンごとのノード数が大幅に増加します。MeLiBu® 2.0は、単一のバスで最大251ノードをサポートし、単一のインターフェースで4,000個以上のRGB LED(または24,000個の単色LED)を展開できます。この拡張性により、大規模な外部マトリックスパネルや広範なアンビエントライトストリップでも、分散したサブネットワークや複雑な配線の回避策を必要とせずに駆動できます。
「表面照明」やコミュニケーション用LEDアレイへの移行は、従来のアーキテクチャが失敗し、ゾーンベースのアプローチが成功する最も明確な例かもしれません。外装照明では、メーカーは単純なクラスターから、記号やテキストを表示できる高解像度のディスプレイパネルに移行しています。
ハードウェア統合とコードフリーエッジの作成
ゾーナルアーキテクチャがデータボトルネックを解決するためにMeLiBu® 2.0に依存する場合、自動車設計者にとっての第2の重要な柱は、数千個の個々のLEDを接続するという膨大な複雑さを管理することです。この課題には、ICとファームウェアレベルでの革新が必要であり、信頼性、コンパクトさ、およびソフトウェア管理の簡素化を確保します。
フェイルセーフ設計
高ノード数のアプリケーションでは、主要な懸念事項は単一ポイントの障害であり、1つのコンポーネントが故障するとチェーン全体がダウンします。多くのLEDドライバ回路は、依然としてICのための基本的なデイジーチェーン内部バス設計に依存しています。つまり、チップの電子経路で物理的な故障が発生すると、次のすべてのノードへのデータフローが中断される可能性があります。
MelexisのLEDドライバICは、内部バス設計を組み込むことによって、この統合リスクに対処します。従来のデイジーチェーンとは異なり、このアーキテクチャの各ICは、一つのLEDドライバでの故障がシリーズ内の他のノードの機能を損なわないように接続されています。OEMにとって、この設計は複雑な照明モジュールの長期的な信頼性と頑丈さを直接意味し、診断および保守戦略を簡素化します。
安全性が重要なアプリケーションをサポートするため、すべてのMeLiBu® 2.0ドライバは、ASIL B Safety Element out of Context (SEooC)のコンプライアンスを促進し、ICに直接格納された構成可能なフェイルセーフシナリオを含みます。これにより、警告シグナル、非常灯、およびその他の重要な照明機能が困難な条件や部分的なシステム障害でも動作し続けることを保証します。これらの利点は数千個のLEDを持つストリングスやマトリックス全体に及び、ICは内外の安全性が重要な照明アプリケーションに適しています。
さらに、クロスフリーPCBレイアウトをサポートするIC、例えばMLX80142シリーズは、PCBレスオーバーモールディングやInjection Molded Structural Electronics (IMSE)のようなコンパクトな製造手法によって超薄型設計を可能にし、統合をさらに簡素化します。
ゾーナルアーキテクチャにおけるコードフリーエンドポイントの力
ソフトウェア定義車両への移行は、中央システムによって直接アドレス指定できるエンドポイントに依存しており、エッジでのハードウェアの合理化と標準化の重要性を高めます。Melexisは引き続き高カスタマイズ実装のための従来のフラッシュプログラム可能なLEDドライバをサポートしていますが、コードフリーのドライバの範囲も提供しています。特にソフトウェア開発の努力や社内のソフトウェアの専門知識が限られているプロジェクトにおいて、これらのコードフリーソリューションは、ゾーナルアーキテクチャ内での統合に向けた簡素でコスト効果の高い道を提供します。
その結果、ゾーナルアーキテクチャを導入するOEMは、インテリジェンスが中央のスーパーコンピュータだけに常駐することを目指し、エッジでのソフトウェアの必要性を最小限に抑えます。この好みは、構成可能なファームウェアを備えたMelexisの「コードフリー」LEDドライバによって満たされ、カスタムファームウェアを実行するマイクロコントローラ(MCU)ではなく、単純な状態変化によって巧妙な照明制御を可能にします。
Melexisの「コードフリー」ドライバは、ゾーナルアーキテクチャに合わせた数々の運用および開発の利益を提供するように設計されています:
- ソフトウェア開発の回避:エンジニアは、直感的なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を使用して照明シーケンス、キャリブレーション、診断を定義でき、コンポーネントレベルでの手間のかかるファームウェア開発と検証を排除し、複雑なゾーナルシステムに関連する資格コストの管理にとって重要です。

- Security by Design: エッジからカスタムソフトウェアを除去することで、攻撃対象の脆弱な表面が減少し、従来のフラッシュ構成デバイスよりも本質的にサイバー脅威に対して堅牢になります。
- Decoupling Complexity: このアーキテクチャにより、中央コントローラを完全にソフトウェア定義することが可能になり、ノードは厳密にハードウェア定義のままで、ゾーンコントローラのアーキテクチャ哲学に正確に一致させてハードウェア機能を整理することで、車両開発サイクル全体を簡素化します。
ハイブリッドゾーナルネットワーク:LINおよびアクチュエーションのための不可欠なソリューション
MeLiBu® 2.0は照明通信のための重要な高速インターフェイスを提供しますが、ゾーンアーキテクチャの現実は、複数の通信規格を必要とするハイブリッドネットワークであることです。MeLiBu®の提供に加えて、Melexisは、環境光ストリップ、簡単な読書灯、充電ポートインジケータのようなシンプルでコスト効果の高い導入のための広範なLIN LEDドライバを提供しています。
統合の制約が厳しいゾーンアーキテクチャでのLINの展開をさらに支援するために、MelexisはMLX81120 LINスレーブエクステンダ(しばしばLINゲートウェイとして知られる)などの専門的なソリューションを提供しています。
このデバイスは、車両の設計機能に対してLINノードアドレスの数が不足している場合の制限を克服するために重要です。LINエクステンダは、中央ゾーンコントローラーに複雑さを追加することなく、ローカルなLINバスネットワークを安全かつ信頼性の高い形で拡張することを設計者に可能にします。
ケーススタディ: スマート充電ポート: インテリジェントな操作とシステムのシンプルさの保証
この統合の課題は、EV充電ポートで最も顕著です。ここでは、数多くの安全メカニズムとフィードバックメカニズムが単一の接続ポイントを通じて動作しなければなりません。
結論:ソフトウェアで定義された照明の未来を築く
ゾーンアーキテクチャへの移行は避けられませんが、その成功はエッジの性能に依存しています。車両がソフトウェアによって定義されるようになるにつれ、端部のハードウェアはより速く、よりスマートに、より統合しやすくなる必要があります。
Melexisは、この進化における欠けているリンクを提供します。MeLiBu® 2.0の高速データ機能とCode-Freeドライバのアーキテクチャのシンプルさ、強力なLINソリューションを組み合わせることで、OEMはゾーンデータのボトルネックを解決できます。これにより、車両の機能エンドポイントが中央コンピュータと同様に敏捷性を持ち、次世代のモビリティを定義する安全性、通信、そして美的な特徴を提供します。
記事タグ