IoT技術によるグローバルな持続可能性の実現
モノのインターネット (IoT) は、デジタルトランスフォーメーションにおいて重要な役割を果たします。インフラにセンサーを組み込むことにより、データの移動を通じて物理的な移動の必要性を減らし、より持続可能な世界的エコシステムの構築に大きな影響を与えます。IoTはデータを蓄積・活用することでエネルギー効率の課題に取り組み、より高度なセンシング技術を活用してエネルギー使用量を測定できるようにし、これが効率と持続可能性を向上させるための第一歩となります。本記事では、世界的な持続可能性を達成するうえでのIoT技術の影響と、ADIによって展開された関連ソリューションを紹介します。
持続可能な開発を支えるイノベーションと技術
現在、私たちは大規模なエネルギー危機に直面しており、人類の炭素排出量を削減するために、より持続可能なグローバルエコシステムが求められています。多くの個人、団体、政府が、エコシステムに対する人類の影響をより深く理解し、より良い未来のために世界を変える努力をしています。IoTデバイスは、需要を削減し、既存の資源を効率的に活用する助けとなる可能性があります。急速な革新と新技術の迅速な供給により、より持続可能なエネルギーの開発が可能となり、人類の炭素排出量を最小化して社会への影響を向上させることができます。
持続可能な開発に影響を与える方法は3つあります。まず、資源の需要を削減する機会があり、それは仮想化やスマートソリューションを通じて可能です。もう一つの方法は、人類の運営方法を改善することで効率を向上させることです。例えば、内燃機関を電動モーターに置き換えることや、風力発電などの再生可能エネルギー源を通じて電力を生成することは、環境に優しいエネルギー生産方法です。第三のアプローチは汚染を管理することであり、それは監視や隔離を通じて達成できます。これら3つの方法には、革新と技術的進歩が必要です。
効率性に対する需要を満たすために、電子機器は幾度も変革を遂げてきました。IoTにより、持続可能性へのポジティブな影響を与える最大の機会が見られるでしょう。IoTとエッジコンピューティングの導入は、物理的な物体を動かすエネルギー使用からデータを移動させるエネルギー使用へのパラダイムシフトを表しています。このシフトにより、IoTは効率性を向上させるために現在のプロセスを最適化し、改善のために新しいプロセスを採用することができます。どちらも持続可能性に大きな影響を与えますが、新しいプロセスの導入は変革的な発展を表しています。
業界標準と提携を通じてイノベーションを加速し、課題を克服する
業界標準やアライアンスの創設を推進することは、イノベーションを加速し、課題を克服する1つの方法です。市場は、より迅速で短期間の設計サイクルと、競争力のあるソリューションをタイムリーに提供するためのエコシステムパートナーをより多く必要としています。物理インフラに組み込まれるIoTデバイスが迅速なスケーラビリティを実現するには、オープンアーキテクチャを採用し、業界標準やアライアンスを形成する必要があります。
O-RAN (Open Radio Access Network) Allianceはその良い例です。これは、インテリジェントでオープン、仮想化された完全相互運用可能なモバイルネットワークを提供することを目指し、通信業界のオペレーターによって開始されたアライアンスです。メンバーや貢献者は、主に大手通信会社が専有のブラックボックスソリューションを展開してきた市場で、5Gインフラ向けのホワイトボックスエコシステムを開発・推進する活動に携わっています。O-RAN Allianceは、インターフェース標準およびホワイトボックスリファレンス設計を提供し、幅広い参加を促し、5Gイノベーションのスピードと多様性を加速させることを目指しています。
業界標準とアライアンスの重要な責任は、信頼性と保守性の開発を確保すること、および将来の需要変動に対処することです。また、標準とアライアンスは、偶発的および悪意のある攻撃から未来を守るためのセキュリティ要件を定義します。これらの作業グループのセキュリティコンポーネントは、セキュリティリスクを評価し、相互運用性を定義できる必要があります。
セキュリティが持続可能な開発に与える影響
セキュリティの基本原則の一つは、資産のリスクと価値に基づいて、システム内の適切な場所に適切なセキュリティ対策を施すことです。伝統的な物理デバイスや新しい物理デバイス内にある接続されたソリューションを開発し続ける中で、攻撃の対象が常に拡大しており、セキュリティはIoT(Internet of Things、モノのインターネット)を可能にし、社会や環境に意義ある影響を与えるための基盤的な要素の一つとなっています。
アライアンスや標準化団体で役割を果たすことは、優れたセキュリティ慣行に影響を与える主要な機会であり、意識的にセキュリティ対策を実施することで、持続可能性に次の3つの方法で直接影響を与えることができます。まず、電子廃棄物(e-waste)の削減です。電子廃棄物は重要な環境問題と見なされることは少ないですが、可能性に満ちた領域です。現在、電子廃棄物のリサイクルコストは適切に扱った場合でも非常に高い状況ですが、電子廃棄物をリサイクルするためのより良い方法を見つける必要があり、適切なセキュリティソリューションにより生成される廃棄物の総量を削減することが可能です。これには、製品寿命の延長や、ソフトウェア定義のソリューションを許容するハードウェアプラットフォームの開発によって達成されます。これらの方法をサポートするセキュリティサブシステムを組み合わせることで、ハードウェアのライフサイクルを延ばし、セカンドライフソリューションを活用して電子廃棄物を削減する方法を提供することができます。
運用廃棄物の削減も、セキュリティが持続可能性に影響を与える方法の一つです。小規模IoTアプリケーションのセキュリティ基準を定義することで、デバイス全体のサイズと電力消費量を削減することができます。データセンターのアプローチは、エッジデバイスのインターフェースを定義し、セキュリティ要件を満たすために必要なアルゴリズムや追加のインターフェースを含める方法として一般的に使用されています。インターフェースと暗号プロセスの最低限必要な数を指定する場合、製品全体のサイズを縮小することができます。
また、セキュリティは重要な社会的影響を持ちます。セキュリティは安全な運用を保証し、ユーザーのプライバシーを保護する必要があります。最終ユーザーや開発チームであっても、セキュリティは直感的で簡単なものにする必要があります。ほとんどの人がセキュリティの専門家ではなく、セキュリティ設定や構成の影響を理解していないため、ユーザーの視点からスムーズにセキュリティを統合する方法を見つけることは、彼らの全体的な幸福感に大きな影響を与えます。
今日の技術革新のペースが加速する中、ADIは持続可能性の分野で技術に大きな貢献をしています。ADIのワイヤレスバッテリー管理システムは、材料コストの削減や設計の柔軟性の向上を通じて、自動車産業を変革し、電気自動車のより効率的なスケーリングを可能にしています。エネルギー貯蔵システム(ESS)は、風力や太陽光などの再生可能エネルギーが持つ断続的な性質を緩和しながら、再生可能エネルギーを主流エネルギー源との統合を促進しています。さらに、ADI EagleEye™占有モニタリングソリューションは洞察と分析機能を解き放ち、より効果的な建物管理を可能にします。これらは、効率を向上させ、重要な洞察を通じて環境への影響を軽減するためにADIが提供するソリューションのほんの一例にすぎません。
ADIのセキュリティアプローチは、迅速な革新と廃棄削減の慣行を可能にすることで、より持続可能なグローバルエコシステムを構築することを目指しています。これらの慣行は業界標準に基づいており、セキュアで持続可能なエッジソリューションのための新しい標準の形成に寄与しています。ADIのセキュリティソリューションは、さまざまな用途での再利用性が非常に高く、開発チームが迅速に革新できるようにしながら、セキュリティソリューションが標準を満たし、設計の堅牢性を備えていることを確信できます。ADIのセキュリティアーキテクチャは、業界が潜在的なニーズを引き続き発見する中で、動的なライフサイクルをサポートし、ソフトウェア機能を強化します。ADIは、古いプロセスを効率的に変えるパターンを変更することで、変革的なソリューションを導入するお客様を支援することに尽力しています。
信頼性のあるコンピューティングソリューションがエンドツーエンドのセキュリティ問題を改善
ADIは、すべての取り組みにおいてセキュリティを最優先に位置づけ、信頼に対する期待値を設定し、進化する脅威に対処するためのセキュリティソリューションを提供することにコミットしています。ADIは、セキュリティの全体的な旅路において役割を果たす信頼の基盤を選択するための革新的なリソースとテクノロジーを提供することに専念しています。ADIのソリューションは、お客様のエンドツーエンドのセキュリティの旅路を強化し、市場投入までの時間を短縮するために最適化されています。
ADIは、ADI Assure™と呼ばれる信頼性計算ソリューションのセットを立ち上げました。この製品スイートは、セキュリティ脅威からの強固な保護を提供し、持続的な安心の状態を提供します。ADIの信頼性の高いエッジソリューションを使用することで、お客様のセキュリティ境界がデータの出発点に近づき、そのデータの信頼性と確実性に対する自信が高まります。
ADIは、業界標準や規制要件を迅速に満たし、製品ライフサイクル全体を通じて進化するセキュリティ脅威への防御を向上させるのに役立つ信頼の基盤を確立しました。チャップDNA® PUF、耐タンパー性NVM、先進的な暗号化アルゴリズムなど、ADIの先進技術は、セキュリティアーキテクチャを強化し、侵入型および非侵入型の攻撃の両方への防御を向上させます。ADIの広範な製品ポートフォリオは、ハードウェアベースの信頼の根拠と組み合わされた柔軟でスケーラブルなセキュリティソリューションを提供し、統合を容易にし、結果的にシステムを保護するとともに長期的な回復力を改善します。
ADIは、組み込み型セキュリティや安全なライフサイクル管理を通じて信頼の保証を提供し、アナログとデジタルの交差点での革新を促進することでセキュリティステータスを向上させ、業界標準および準拠したセキュリティソリューションを通じてお客様の市場投入までの時間を短縮します。
ADIのスマートエッジ向けのセキュリティ製品は、Trusted Edge Security Architecture (TESA)と呼ばれ、CodeFusion Studioとシームレスに統合されています。この製品は、業界標準の暗号APIをADIのハードウェアセキュリティ機能と組み合わせることで、基盤的なセキュリティレイヤーをお客様に提供します。エッジのイノベーションを加速するということは、お客様がコアコンピテンシーに集中できるようにすることを意味します。ADIの信頼性の高いエッジセキュリティアーキテクチャは、単一のセキュリティAPIにわたるエッジアプリケーションを拡張しながら、柔軟なハードウェアプラットフォームとセキュリティ保証レベルに対応する方法を提供します。
CodeFusion Studio (CFS)は、Microsoftのオープンソース開発環境であるVisual Studio Code (VS Code)を基盤に構築され、異種環境向けに設計された組み込みソフトウェア開発プラットフォームです。CodeFusion Studioは、ADIの組み込みプロセッサおよびMCU向けに直感的な開発ツールを提供します。このプラットフォームの機能には、Trusted Edge Security Architecture (TESA)、マルチコア異種デバッグツール、Zephyrサポート、統合ピンおよびクロック構成、モダンなUI、ELFファイルの可視化、オープンソースツールなどがあります。開発者により開発者のために構築されたCodeFusion Studioは、開発を加速し、モダンなソフトウェア開発プロセスを採用できるよう設計されています。
結論
IoT技術は、グローバルな持続可能な開発を達成するための強力な推進力を提供します。デバイス、データ、システムを接続することにより、IoTは資源利用の効率を向上させるだけでなく、グリーンエネルギー、スマートシティ、循環型経済の発展をも推進します。地球規模の環境課題に直面している重要な局面で、IoTの革新的な応用は、より環境に優しく効率的なエコシステムの構築を加速させています。ADIは信頼できるコンピューティングソリューションを提供することで、安全なIoT環境の構築を顧客に支援します。IoTは持続可能な開発目標の達成においてますます重要な役割を果たし、人類と地球のより良い未来を創造します。
記事タグ