Arrow Electronic Components Online

エネルギー効率を高める:太陽光発電統合におけるエネルギー貯蔵システムの役割

エネルギー管理11 9月 2024
小さな町の近くにあり、運河と緑の野原に囲まれた道路で隔てられた2つの楕円形のソーラーパネルアレイの航空写真で、大規模な再生可能エネルギー設備が風景に統合されていることを示しています。
すべての記事を見る

著者: Omara Aziz Arrow Electronicsのグローバルテクノロジーセグメントリーダー

世界がより持続可能で再生可能なエネルギー源に向かう中で、ソーラー発電はエネルギー市場における主要な存在として浮上しています。ソーラーフォトボルタイク (PV) システムは、化石燃料への依存を減らし、電気料金を削減しつつ、クリーンエネルギーを生成する能力により、住宅所有者や企業、公共機関によって広く採用されています。しかし、ソーラーエネルギーにはその断続的な性質という課題があります。太陽は常に輝いているわけではなく、それに応じてエネルギーの生産が不安定になることがあります。効率性の高いソーラーインバータ、向上された電力密度、そしてより高い電力処理能力の必要性は拡大し続けています。このような中で、エネルギー貯蔵システム (ESS) をソーラーインバータと統合することが、安定した信頼性のあるエネルギー供給を確保するための画期的な強力なソリューションとなります。技術が進歩し、コストが低下し続けるにつれて、ソーラープラスストレージシステムの採用は増加すると予想されており、より持続可能で回復力のあるエネルギーの未来への道を開くでしょう。この記事では、住宅や商業施設でPVシステムとエネルギー貯蔵を統合することの利点、種類、およびトポロジーに関する考慮事項を探ります。

ソーラーインバーターとエネルギー貯蔵の理解

ソーラーインバーターは、太陽光発電(PV)システムの中心です。太陽光パネルによって生成された直流(DC)電力を交流(AC)電力に変換し、その後グリッドに供給します。変換に加えて、ソーラーインバーターはエネルギーフローを管理し、システム性能を最適化し、PVシステム全体を保護するための安全機構を提供します。   エネルギー貯蔵システム(ESS)は、供給と需要のバランスをとり、グリッドの信頼性を高めるためにエネルギーを後で使用するために蓄える技術です。これらのシステムは、電気、化学、機械、熱など様々な形でエネルギーを蓄えることができます。ESSにはいくつかの種類があり、以下は最も一般的な方法です:  

  • バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS) 「リチウムイオンバッテリー」などは、エネルギー密度が高く、効率が良く、コストが低下しているため広く使用されています。グリッド貯蔵や電気自動車で一般的です。
  • 機械貯蔵システム 「揚水発電」は、最も確立された大規模貯蔵技術です。異なる高さの2つの貯水池間で水を移動させます。このタイプは、エネルギー貯蔵の最高容量を提供します。
  • 熱貯蔵システム 「溶融塩貯蔵」は、太陽熱発電所で熱を蓄え、必要に応じて電力を生成するために使用されます。商業用途では短期エネルギー貯蔵に使用されています。
太陽光発電システムでは、リチウムイオンバッテリーのBESSが、太陽光パネルによって生成された余剰電力を蓄えるためによく使用されます。この蓄えられたエネルギーは、太陽光発電が少なくなる時(夜間や曇りの日)や、需要が高まる時期に使用でき、安定した信頼性のある電力供給を確保します。

エネルギー貯蔵を太陽光インバータと統合するメリット

Modern two‑story house with rooftop solar panels and a green yard, featuring two electric cars charging in illuminated garage bays, illustrating residential solar power generation integrated with home energy storage and EV charging.

ESSを太陽光インバーターと統合することで、エネルギーの独立性と信頼性が得られます。余剰の太陽光エネルギーを蓄えることで、ユーザーは電力網への依存を減らし、停電時や太陽光発電が少ない時期でも安定した電力供給を確保できます。これにより、ピーク時や電力料金が高い時に蓄えた太陽光エネルギーを使用することができ、公共料金の削減と電力インフラへの負荷の軽減につながります。さらに、エネルギー貯蔵システムは、電力網の周波数を安定させることで周波数調整サービスに貢献し、全体的な電力網の性能を向上させることができます。

エネルギー貯蔵システムのセグメンテーション

Diagram illustrating energy storage system segmentation, showing front‑of‑the‑meter applications across generation, transmission, and distribution, and behind‑the‑meter applications for residential and commercial use, with icons for batteries, buildings, and power lines.

エネルギー貯蔵システムは、さまざまな分野で適用することができます。ESSのセグメンテーションは、メーターの前(FTM)とメーターの後ろ(BTM)に分けられます。FTM ESSは通常、5 MW以上のエネルギーを持つ高出力システムに接続されています。ここでは、大型の据え置き型ESSが利用されており、発電段階からPVユーティリティスケールシステムや風力システムと組み合わせて始まり、送電段階を経て配電段階で終わります。右側にはBTM ESSがあります。このセグメントでは、エネルギー貯蔵システムは住宅用および商業用のPVシステムと組み合わされ、数キロワットから5メガワットの範囲です。

ソーラーインバーターの種類

Block diagram of power converter topologies for solar string inverters and energy storage systems, showing a solar array, DC‑DC MPPT and bidirectional DC‑DC stages, DC‑link, bidirectional DC‑AC inverter options, battery storage, and AC grid connection.

ストリングインバータは、ソーラーパネルをストリングで接続することによって動作します。パネルからのDC電力を単一のインバータに送り、そこでACに変換します。これらは一般的に住宅、商業、および公益規模の設置で使用されます。ストリングインバータは、単相または三相ACを最大200kWの高出力レベルで生成します。パネル電圧は約600 Vで、単相インバータのDCリンク電圧を提供するためのDC-DC昇圧コンバータが続きます。三相インバータの場合、1000から1500ボルトのDCパネル電圧と昇圧コンバータが使用されます。ストリングインバータはコストがかからず、設置およびメンテナンスが比較的簡単です。ストリング内の一つのパネルに影が差したり、性能が低下した場合、システム全体の性能に影響を与える可能性があります。   一方で、マイクロインバータは各パネルに個別のマイクロインバータを接続し、パネルレベルでDCをACに変換します。これらのシステムは、ストリングインバータのように直列ではなく、並列に配線されています。したがって、一つのパネルに影が差したり性能が低下しても、他のパネルの出力には影響を与えません。マイクロインバータの通常の出力は200Wから1.5kWで、PV配列電圧は40から80Vです。このタイプのインバータは、パネルが異なる方向を向く可能性がある住宅用システムに最適です。マイクロインバータの利点は、各パネルの出力を独立して最大化することです。したがって、影やパネルの不一致の影響を最小限に抑えることができます。さらに、マイクロインバータは、各パネルの詳細なモニタリングを提供し、メンテナンスおよび性能追跡を改善します。主な欠点は、ストリングインバータと比較して初期費用が高いことです。   エネルギー貯蔵システムをソーラーPVパネルと統合することで、ハイブリッドインバータが生まれます。このタイプのインバータは両方の方法で動作し、生成されたソーラーDC電力を直接ACに変換するか、変換前に貯蔵します。ハイブリッドインバータは、ソーラーパネル、バッテリー、電力グリッド間の電力の流れを管理することにより、エネルギーの使用と貯蔵を最適化します。ユーザーの好みや電気料金に基づいて、バッテリーの充電、グリッドとの相互作用、または自家消費を優先するように構成できます。

エネルギー貯蔵結合システム

バッテリーストレージを太陽光発電システムと統合するには、2つの異なるアプローチがあります。AC結合ESSとDC結合ESSです。それぞれ、特定の用途、システム構成、ユーザーのニーズに応じて、利点と欠点があります。AC結合とDC結合システムの主な違いは、ソーラーパネルから発電された電気がどのように流れるかにあります。

Diagram comparing AC‑coupled and DC‑coupled battery energy storage systems, showing solar arrays, DC‑DC MPPT, DC‑AC inverters, bidirectional converters, batteries, and AC grid connections, illustrating different system architectures.

AC結合システムでは、太陽光PVシステムとバッテリー蓄電システムがそれぞれのインバーターを介してACグリッドに接続されています。太陽光パネルはDC電力を生成し、ソーラーインバーターによってACに変換されます。別の経路では、バッテリー蓄電システムは通常、ACグリッドへの充電および放電のための双方向DC-DCコンバーターおよびインバーターステージを備えています。   それに対して、DC結合システムでは、太陽光パネルとバッテリー蓄電システムが共通のDCバスを共有し、主に単一のインバーターを使用してDC電力をACに変換し、グリッドまたは家庭用として利用します。太陽光パネルはバッテリーを直接充電することができ、必要に応じて蓄えられたDC電力がハイブリッドインバーターを介してACに変換されます。

AC結合バッテリーシステムDC結合バッテリーシステム
利点:
  • 柔軟性: 既存の太陽光PVシステムに大きな変更を加えることなく、バッテリーシステムを簡単に設置できます。
  • 冗長性: バッテリーの故障が太陽光PV発電に直接影響することはなく、逆も同様です。
  • モジュール性: PVと貯蔵システムを独立してサイズ設定することができます。
利点:
  • 高効率: DC結合構成は、AC結合システムに比べて変換ステップが少なくなります。
  • コスト効率: 変換段階が少ないため、よりコンパクトなソリューションが可能です。
  • 最適化された充電: 太陽光パネルからバッテリーへの直接充電は、特にオフグリッドアプリケーションではより効率的です。
欠点:
  • 効率損失: 追加の変換ステップ(DCからACへの変換)があり、通常5-10%のエネルギー損失がDC結合システムよりも多くなります。
  • 複雑性: AC結合システムは、バッテリーとパネルに別々のインバーターが必要となり、部品や配線が多くなります。
欠点:
  • 改造の課題: 既存の太陽光PV設置にバッテリー貯蔵システムを追加するには高い初期費用と複雑さが伴います。
  • サイズ制限: バッテリーはインバーターの近くに配置しなければならず、システムの拡張性を独立して制限する可能性があります。
 

ソーラー・ストリング・インバーターとESSの電力トポロジー

さまざまな電力トポロジーを利用してDC/DCコンバーターおよびDC/ACインバーターステージを設計することができます。異なるトポロジーはそれぞれ異なる利点を持ち、電力要件、効率性、コスト、複雑さに基づいて選ばれます。以下は最も一般的な電力トポロジーの一部です。

Diagram comparing microinverters and string inverters, showing multiple solar panels with individual microinverters connected to the grid versus a series of panels feeding a single string inverter, supplying residential and commercial electrical loads.

最初のコンバータ段階では、最大電力点追従 (MPPT) が、ストリング電圧をインバータに適したレベルに変換する機能を果たします。通常、単相では400V、三相では800Vです。MPPTパワーオプティマイザーのDC-DC段階は、配列内の各ソーラーパネルの性能を個別に最適化することにより、ソーラーPVシステムのエネルギー出力を最大化するよう設計されています。エネルギーをインバータ段に送る前に、パネルの出力を最適な電力点に調整します。この最適化は、日射強度の変化、影、温度、パネルの不一致によるソーラーパネルの電力出力の変動があるため、非常に重要です。   現在のトレンドは、システム内の電力損失を削減し、さらに多くのパネルを直列に追加できるようにするために、DCリンク電圧を1000Vまたは1500Vに増加させる方向にあります。ソーラーインバータの最大DC電圧を1500Vまたはそれ以上に増加させることにより、PV発電所はよりコスト効果が高くなります。この段階の一般的なトポロジーは、インターリーブブーストコンバータ、フェーズシフトフルブリッジ (PSFB)、およびLLCコンバータです。   第二のコンバータ段階は双方向DC-DCです。この段階は、バッテリーへのエネルギーの充電または蓄電、および必要に応じてエネルギーを放電または放出するために使用されます。典型的な絶縁トポロジーはCLLLCおよびDABです。   インバータパワーステージは、DCリンク電圧をグリッド用のAC電圧に変換する機能を果たします。一般的なトポロジーには、二レベルB6およびHブリッジ、そして三レベルANPCおよびHERICが含まれます。マルチレベルインバータトポロジーは、中高電力アプリケーションで人気があります。三レベルインバータトポロジーを使用することの利点は次のとおりです:  

  1. 電力消費を削減し、それに伴いヒートシンクを小さくすることができます。
  2. 電流波形のリップルを最小限に抑え、低い高調波によってフィルタリングが容易になります。
  3. 有意に低い伝導EMI。
DC/DCステージの最も一般的なトポロジーを詳しく見てみましょう。二次側のパワースイッチの選択はバッテリー電圧に依存します。例えば、家庭用エネルギー貯蔵システムでは、48Vのバッテリーパックがよく使用されますが、商業セグメントでは400Vのバッテリーが一般的です。

ZVS フェーズシフトフルブリッジ DC-DC コンバータ

Annotated schematic of a ZVS phase‑shift full‑bridge DC‑DC converter showing DC link, switching transistors Q1–Q8, diodes D1–D2, transformer, inductors, and battery load, illustrating power flow and zero‑voltage switching operation.

ゼロ電圧スイッチング (ZVS) フェーズシフトフルブリッジ トポロジーは、スイッチ Q1 から Q4 に 650V シリコンカーバイド (SiC) MOSFET を使用し、400V DCリンクのセットアップで高効率と高電力密度を達成するために推奨されます。スイッチは、電圧がゼロのときにオンにできるフェーズシフト技術で制御されます。これにより、スイッチング損失と電磁干渉 (EMI) が大幅に削減され、半導体デバイスの負荷も軽減されます。さらに、プライマリ側のD1およびD2には650 SiCダイオードが最適です。800V DCリンクセットアップの場合、1200V SiC-MOSFETおよびSiCダイオードを選択する必要があります。セカンダリ側では、スイッチ Q5 から Q8 の選択はバッテリ電圧に依存します。

CLLC DC-DC Converter

Schematic diagram of a CLLC DC‑DC converter showing a DC‑link input, full‑bridge switching transistors Q1–Q8, resonant inductors and capacitors, a transformer, and a battery load, illustrating isolated resonant power conversion.

最も一般的な双方向DC-DCトポロジの一つは、CLLCコンバータです。これは共振タンク回路内に2つのインダクタ(L)と2つのコンデンサ(C)を使用します。この配置は通常、一次側と二次側の両方で「LLC」共振タンクを反転させた形に見えます。スイッチQ1からQ4にはSiC-MOSFETが使用されており、Q5からQ8にはシリコン(Si)MOSFETが選ばれています。CLLC設計は一次側スイッチにゼロ電圧スイッチング(ZVS)を実現し、スイッチング損失を低減し効率を改善します。また、二次側ではゼロ電流スイッチング(ZCS)を達成することで、スイッチング損失を最小限に抑え、効率をさらに向上させます。CLLCコンバータは、共振周波数とスイッチングシーケンスを効果的に管理するために精密な制御を必要とします。

The DAB DC-DC Converter

Schematic diagram of a DAB DC‑DC converter showing a DC‑link input, full‑bridge switches Q1–Q8 on both sides, an isolated transformer with series inductance and capacitor, and a battery load, illustrating dual active bridge power conversion.

DABコンバーターは、高周波トランスで接続された、一次側と二次側の2つのアクティブフルブリッジ回路で構成されています。CLLCトポロジーのように、両方のブリッジは双方向に電力を流すことができるアクティブスイッチで構成されています。通常、スイッチQ1からQ4にはSiC-MOSFET、Q5からQ8にはSi-MOSFETが使用されます。DABコンバーターには、ブリッジ間の位相シフトを正確に管理するための高度な制御アルゴリズムが必要です。

ANPC DC-AC インバータ

Schematic diagram of an ANPC DC‑AC inverter showing a DC‑link with split capacitors, switching transistors Q1–Q6, an output inductor, AC source symbol, and grid connection, illustrating active neutral‑point‑clamped inverter topology.

インバータステージをさらに探求すると、Active Neutral Point Clamped (ANPC) トポロジーは高度なインバータ構成です。これは、従来のNeutral Point Clamped (NPC) トポロジーにアクティブスイッチを追加することで、伝導損失とスイッチング損失の両方を減少させます。ANPCインバータは複数の電圧レベルを生成することができ、各コンポーネントの電圧ストレスを最小化し、それにより全高調波歪みの少ない滑らかなAC出力を達成できます。スイッチQ1からQ4はライン周波数で動作し、Q5とQ6は50 kHz以上で変調します。ANPCでは、全てのパワースイッチは600または650ボルトの破壊電圧で評価されます。Q5とQ6のスイッチにSiC-MOSFETを使用することで、効率と電力密度の向上を実現できます。ANPCインバータには高度な制御アルゴリズムが必要です。このトポロジーは、H-Bridgeのようなトポロジーと比較して設計および制御がより複雑です。

H4 Bridge DC-ACインバーター

Schematic diagram of an H4 Bridge DC‑AC inverter showing a DC‑link input, four switching transistors Q1–Q4, output inductors, an AC source symbol, and a grid connection, illustrating the H4 bridge inverter topology for grid‑tied applications.

Hブリッジトポロジーは、そのシンプルさ、効率性、そして多用途性により人気があります。これは4つのスイッチング素子から構成されています。650V SiC-MOSFET または GaN-HEMT(窒化ガリウム高電子移動度トランジスタ)は、一般的に高速スイッチングのラインQ3とQ4に使用されますが、Q1とQ2には高速ボディーダイオードを備えたSi-MOSFETが適しています。この2レベル操作の主な欠点は、フリーホイール中にエネルギーをDCコンデンサに返送するため、比較的大きな出力フィルタが必要になることです。

HERIC DC-ACインバーター

Schematic diagram of a HERIC DC‑AC inverter showing a DC‑link input, switching transistors Q1–Q6, decoupling switches, output inductors, an AC source symbol, and a grid connection, illustrating the HERIC inverter topology for reduced leakage current.

HERIC (Highly Efficient and Reliable Inverter Concept)トポロジーは、高効率で優れたDCからACへの変換性能で特に注目されています。この構成では、従来のHブリッジインバーターに2つの逆並列のスイッチQ5およびQ6を追加して、PVモジュールからのAC側を無負荷状態でデカップリングします。このトポロジーは6つのスイッチで構成されており、Hブリッジの4つのスイッチ(Q1からQ4)は高周波でスイッチングを行い、外部の2つのスイッチはグリッド周波数で動作します。Q5およびQ6スイッチは、Hブリッジインバーターの出力電圧がゼロの期間中に、フリーホイール電流を最短ルートで通過させます。HERICインバーターの主な利点は、全ての動作モードで同時に動作するのが2つのスイッチだけであることです。

ワイドバンドギャップ (WBG) デバイスは、双方向DC-DCコンバータおよびDC-ACインバータのトポロジにおいて明確な利点を提供します。SiCおよびGaNデバイスは、逆回復電荷 (Qrr) が非常に低い、またはボディダイオードがないため、ハードコミュテーションや逆回復損失を排除します。

設置および保守の考慮事項

太陽光発電システムとエネルギー貯蔵システムの両方の適切なサイズ選定は、最適な性能にとって重要です。これには、エネルギーの必要量、ソーラーパネルの出力、および必要なバッテリー容量の計算が含まれます。サイズが大きすぎたり、小さすぎたりすると、効率が悪くなり、コストが高くなる可能性があります。太陽インバータとバッテリー貯蔵システムの互換性は重要です。いくつかのメーカーは、設置と運用を簡素化する統合ソリューションを提供しています。互換性は、エネルギーの全体的な流れと性能を管理するソフトウェアやモニタリングシステムにも及びます。

結論

エネルギー貯蔵を太陽光発電(PV)システムと統合することは、太陽エネルギーを活用し利用する方法において大きな進展を表しています。信頼性が高く一貫した電力供給を提供することで、電力網への依存を減らし、太陽エネルギーの利用を最大化します。これらのシステムは、多くの経済的および環境的利益を提供します。SiCおよびGaNパワーデバイスは、高効率と高電力密度を実現しつつ、同期整流トポロジーのための双方向フローを可能にします。Arrow Electronicsは常にエネルギー効率の促進に焦点を当てており、650V、1200V、および2200VのSiCデバイスを選択することの明確な利点を示し、設計の労力を軽減し市場投入までの時間を短縮するリファレンスボードを使って、この議論に貢献できることを楽しみにしています。

記事タグ

代替エネルギー
グリーンエネルギー
エネルギー管理
バッテリーマネジメントシステム (BMS)
再生可能エネルギー

関連コンテンツ