Arrow Electronic Components Online

オムロンのDC電力スイッチングへの取り組み

DCリレー18 4月 2024
都市の環境にある現代的な充電ステーションに停められている一列の電気自動車
すべての記事を見る

アメリカ合衆国のどこを訪れても、緑のエネルギー生産や消費の何らかの側面を見ることができるでしょう。風力タービン、家庭の屋根に設置されたソーラーパネル、またはEV用急速充電器など、持続可能なエネルギーは私たちの世界でますます重要な役割を果たしています。しかし、このエネルギーの需要が増加するにつれて、基盤となる技術も近代化される必要があります。本記事では、現代のエネルギーアプリケーションに理想的なオムロンの新しい高電圧DCスイッチングコンポーネントを探ります。

オムロンのデバイス&モジュールソリューションは、生活を改善し、より良い社会の実現に貢献することを目指しています。その目標を念頭に置き、オムロンは既存のコンポーネント技術を基盤として、世界中の新技術の要件を満たす製品を開発してきました。これらの新しいコンポーネントには、オムロンの主要製品ラインであるリレーが含まれています。リレーは、遠隔スイッチングが可能なほとんどの電子機器に使用されており、論理とセンシングを活用して多様な負荷を切り替えることができるため、最終製品の利便性と安全性に貢献しています。

オムロンが社会の向上に向けた目標と一致させて注力している主要な産業の一つが、エネルギー産業です。この産業は、再生可能エネルギーの重要性や環境維持への認識を高めながら変化・成長しています。無停電電源装置(UPS)、エネルギー蓄電システム、EV充電器といった製品がますます普及し、高DC電圧でのスイッチングが求められるようになりました。これらのニーズに応えるため、オムロンはDCスイッチングのための高電圧対応リレー製品を幅広く開発しました。

リレー設計のターゲットはエネルギーアプリケーションに根ざしていましたが、これらの製品は他の多くのエンドデバイスでも利用することができます。このDCリレーの幅広い機能により、シンプルな電源やバッテリーから、工場オートメーション用途におけるインバーターやサーボモーターの切り替えまで、幅広い用途に対応可能です。新しいOmron DCリレーは、様々なフットプリントサイズを持つ負荷オプションを提供し、コンタクターや他の切り替えソリューションからのダウンサイジングの可能性をもたらします。これらのリレーは、高DC電圧の状況でアークを安全に除去するよう製造されており、多くの製品では双方向スイッチングも可能で、設計面でのコストと利便性を向上させます。Omronは、スイッチングコンポーネントに関する制約を減らす努力を続けています。

オムロンのDCリレーの主な特徴と利点:

  • 多様なスイッチング電流および電圧モデル
  • 10A、500VDCから50A、600VDCの切り替え能力を備えた複数の製品。
  • 双方向DCスイッチングオプション
  • 双方向の電流用途において、2つのリレーと追加の回路が不要になります。
  • 例: 充放電設計
  • 先進的なアークカットオフ技術
  • 高出力スイッチングによって発生するアークは迅速に減少し、リレー、最終製品、そしてユーザーの安全性が確保されました。
  • 高電力スイッチングのための低接触抵抗
  • 高い電力は高い温度を伴いますが、オムロンの低接触抵抗技術はリレー接点を通じた温度上昇を大幅に軽減します。

記事タグ

グローバル
ヒーローイメージ

関連コンテンツ