Arrow Electronic Components Online

インテリジェントな充電ポート機能とダイレクトフラップモニタリングによる進化する車両の安全性

電気自動車 (EV)16 4月 2024
電気自動車が充電されている様子をクローズアップした画像。メレクシス(Melexis)のロゴとタグライン「Innovation with Heart(心ある革新)」が見えます。
すべての記事を表示

電気自動車(EV)への移行は着実に進行しており、各メーカーが新たなモデルを続々と発表しています。しかし、人間のモビリティの大局を考えると、EVはまだ比較的新しい技術です。その先祖にあたる内燃機関(ICE)のように、数十年かけて進化し改善される時間はまだありません。特に高電圧バッテリーや充電器、関連する構成部品における安全性の考慮は非常に重要です。本記事では、信頼性が高く、インテリジェントで高性能なEV充電ポートのための24チャンネルIC LEDドライバー、Melexisの MLX81118を紹介します。   自動車設計において、安全性はおそらく最も重要な要素です。車両が美しいデザインで、価格が適正で、性能が高くても、安全性や信頼性がなければ市場には受け入れられず、消費者に危険をもたらします。エアバッグやシートベルトのような直接乗員と関わる安全デバイスは、車両の安全性において欠かすことのできない重要なものです。ただし、車両の安全システムは業界の進化するニーズに対応するために絶えず進化しており、直接的で明白な措置を超えて広がっています。計器ディスプレイやゲージのような構成部品も、車両の状態や潜在的な故障を検知できる情報を提供することで、安全性において重要な役割を果たしています。   業界全体での電気自動車(EV)への移行は、車両の燃料ソースやパワートレイン機構に大幅な再設計を促しました。この再設計により、車両計器に対する新しい広範な要件が生じています。これらの要件は、ドライバーの安全を確保したり、バッテリーの充電状況や残りの航続距離など重要な情報を知らせたりする上で非常に重要です。   何年にもわたり変更されることのなかった車両システムを再設計する中で、メーカーは安全性の要求を満たすだけでなく、ユーザー体験を向上させるための高機能を備えた革新的なソリューションが求められています。Melexisはこの取り組みの最前線に立ち、従来の車両安全システムの定義に挑戦する最先端のソリューションを開発しています。

燃料給油口から充電ポートへ

内燃エンジン(ICE)を使用する車両にとって、燃料充填ポイントは一貫して重要なデザイン要素となっています。車両の燃料タンクや重量配分の要件により、燃料充填ポイントの位置はほとんど変わらず一定に保たれてきました。   電気自動車(EV)は、従来の車両と比較して重量配分やパッケージングの制約に大きな違いを示します。注目すべき利点のひとつは、充電ポートとバッテリーパックの距離を長くすることが比較的容易である点です。これは、燃料充填口からタンクへと延びる燃料ホースを長くする困難さとは対照的です。   この進歩により、デザイナーは充電ポイントの位置を再設定する際に、より良いエルゴノミクスを追求する柔軟性を得られるようになりました。代表的な例として、充電ポイントを車両前方に配置することが挙げられます。これは、駐車区画の前方に設置されているEV充電ステーションの配置と便利に一致します。

最新の充電ポート設計の要求に対応する

豊富な経験と幅広い製品ラインアップを誇るMelexisは、自動車用LEDドライバ市場で高い評価を得ており、最新のソリューションで注目しているアプリケーションの一つとして、EV充電ポートがあります。 電気自動車が正常に機能するには、充電ポートが重要な役割を果たします。これらのデバイスは頻繁に使用されるため、信頼性の高い動作が求められるだけでなく、ユーザーに充電状態を示すことができる必要があります。この要件を満たすために、現在ますます多くの自動車メーカーが充電ポイントの近くでLED技術を採用しています。   こうしたライトは、充電状況の表示や、発生する可能性のあるエラーを静的または基本的な動的ライティングで示すために使用されます。接続ポイントで明確なインジケーションを提供することで、エンドユーザーはバッテリーレベルを簡単に確認したり、潜在的なリスクを特定することができます。電動パワートレインの採用により、車両デザインはより複雑化しており、フラップの監視や高電圧コネクタの温度センサーなど、充電ポート設計には高度な機能が必要とされています。   Melexisの新しい MLX81118 は、最新のEV充電ポートの機能安全要件を満たすために設計された、インテリジェントな24チャンネル統合回路(IC)LEDドライバです(図2)。この製品は、ローカルインターコネクトネットワーク(LIN)インターフェースを備え、ISO 26262に準拠したASILコンプライアンスを取得しており、ASIL Bまでのシステム統合をサポートしています。

Two small microchips are displayed on a brushed metallic surface.

図2: Melexis MLX81118 LEDドライバIC

スマートなマイクロコントローラーユニット(MCU)と埋込み型フラッシュメモリを搭載した MLX81118 は、柔軟なシステム設計と機能の便利なアップデートを可能にします。このICの主な機能はLEDドライバーとしての役割であり、各チャンネル最大60mAのローサイド(最大1AのLED電流)でのプログラム可能な電流源を提供し、輝度制御のための16ビットPWM(500 Hz)を搭載しています。   このシステムは静的な照明や基本的なLEDアニメーションをサポートします。各LEDは完全に診断可能であり、その温度はLEDのしきい値電圧を測定することで確認できます(図3参照)。

A technical diagram showcasing a LIN-based LED driver system with integrated components.

図3: Melexis MLX81118 のブロック図と代替GPIO機能 (出典: Melexis)

この製品の機能が際立っているのは、その多用途性にあります。通常の自動車用LEDドライバー(充電ポート用)とは異なり、RGBおよび単色LEDを駆動するための24チャンネルを提供します。さらに、これらのチャンネルは汎用入出力(GPIO)チャンネルとして構成することも可能です。GPIO機能を活用することで、5Vの供給出力(20mA)、SPI/I2C通信のサポート、外部からのウェイクアップ機能、統合されたアナログ-デジタルコンバーター(ADC)を使用したGPIO構成オプションを利用することができます。   この機能の存在により、従来のLED ICの能力を超えて、より広範なアプリケーションの展開が可能になり、機能性が向上するとともに、局所的な制御が可能になります。

よりスマートな充電ポートの作成

Melexisの柔軟性を活用したMLX81118により、エンジニアはボン材料表 (BoM) の部品数を大幅に増やすことなく、車両内のスマートな充電ポートを構築することができます。   充電ポイントのアプリケーションにおいて、統合された10ビットADCはGPIOに構成することができます。この構成により、高電圧コネクタの1つ以上に配置されたセンサーの温度を測定することが可能です。機能安全環境で動作する際、充電コネクタの温度に注意を払うことは極めて重要です。さらに、ICドライバーには内部温度センサーが組み込まれており、外部測定を補完するとともに、充電ポートの周囲温度に関する正確なデータを提供します。   このセットアップでは、MLX81118は外部温度センサーからの情報を効果的に監視し、それを適切に送信することが可能です。例えば、過熱エラーが発生した場合、ICのインテリジェントプログラミングを利用して、ポート内の過熱をドライバーに通知することができます。その手段として、近くの赤色点滅LEDをアクティブ化することが挙げられます。同時に、この情報はLINインターフェースやSPIまたはI2Cインターフェースとして構成されたGPIOチャネルを通じて、より広範なコンポーネントやコントローラーに伝送することが可能です。   温度関連機能を超えて、MLX81118の適応性は、エンジニアが充電ポートの安全性を向上させるだけでなく、最終利用者の体験を向上させることにも寄与します(図4)。

A technical schematic showcasing the MLX81118 integrated circuit connected to various components.

図4: Melexis MLX81118 温度センサーとフラップ監視を備えた充電ポート照明の例回路(出典: Melexis)

ホールスイッチまたは誘導スイッチを組み込むことは、充電フラップの開閉状態を監視するための実用的な方法です。Melexisの MLX92292 (ホール効果スイッチ)や MLX92442 (Induxis®スイッチ)センサーは、その代表的な選択肢の例です。ホールセンサーICの出力は MLX81118 のGPIOに接続されており、LEDドライバーのLINインターフェースを介して車両ボディドメインコントローラー(BDC)によるフラップ位置の監視が可能になります。このインテリジェントな統合により、車両のBDCに接続する数を減らす可能性があり、またフラップ位置の調整に基づいた直接的なLEDの起動を実現します。   フラップ位置とLEDドライバーのスマート統合および直接接続は、エンドユーザーの体験を向上させることができます。一例を挙げると、フラップが開く際に MLX92292 がそのスイッチング状態の変化を検知したとき、 MLX81118 を構成して暗い環境において充電ポート周辺のLEDを点灯させて照明を提供することができます。同様に、設計者は、充電器のプラグを外した後に充電ポートフラップが開いたままになっている場合にポートのLEDを目立たせるように点滅させるといったスマートな機能を追加することができます。これにより、運転中の損傷リスクを減らすことができます。別のオプションとしては、LEDの点灯する数や色を変えることで、充電状態を示すことが挙げられます。

結論

自動車デザイナーは、重要な意思決定を自律的に行い、安全性が重要なタスクを処理できるスマートなソリューションを、過剰なコンポーネントや処理負担を追加せずに常に模索しています。MLX81118 を使用することで、この機能を実現するためのロジックとコントロールが充電ポイントコンポーネントに集約されるため、従来の設置と比較して、中央またはゾーン車両制御システムへの処理負荷を軽減できます。   LEDは自動車設計においても重要な要素となり、メーカーが車種に独自のビジュアルスタイルを作成し、ドライバーに重要な情報を伝えることを可能にしています。MLX81118 は最新のトレンドを取り入れ、電気自動車の充電ポートなどに革新的なLED設置手法を提供するほか、その柔軟性は車両設計の他の分野や関連市場にも利点をもたらします。

記事タグ

Melexis
自動車
電気自動車(EV)
製品

関連コンテンツ