Arrow Electronic Components Online

AIが製造業を変革する方法

AI Robotics19 3月 2024
自動車製造工場で書類を持って立っている人物。組み立てられた車体フレームの隣に生産ラインがあり、背景には金属シャーシ部品と工場照明の下に広がる産業用設備があります。
すべての記事を表示

By George Dickey   一般および自動車製造などの分野では、AIはすでにプロセスと効率を革新しています。この記事では、AIが世界中の製造工場でどのように使用されているかを探ります。

AIを使用した予知保全

機械を伴うあらゆるアプリケーションにおいて、予知保全はAIアルゴリズムを利用して機械がいつどのように故障するかを予測します。このAIの実装により、故障する前に機械を積極的に修理することが可能となり、コストを最小化し、メンテナンススケジュールを最適化し、システムのダウンタイムを削減します。予知保全アプリケーションのために、AIはセンサー入力からの履歴データ、機器の時間経過による性能、および予測される需要を分析して潜在的な故障を予測します。   予知保全が機能するためには、機械は目的に特化したセンサー、IoT接続デバイス、システム内データ処理ユニットを備える必要があります。機械学習アルゴリズムは、統合されたデータ処理ユニット、ローカルサーバー、またはクラウド上で実行できます。予知保全技術は、単純な水冷システムのポンプから最先端の12軸CNCまで、ほぼすべての業界で見られます。

AIを使用したサプライチェーンの最適化

製造業において、サプライチェーンの物流はスループットに大きな影響を与えることがあります。AIによる製造サプライチェーンの最適化は、アセンブリラインの資産需要を予測し、製造速度に基づいて在庫レベルを最適化し、工場内の効率的な保管と輸送ルートを提案することができます。これらが組み合わさることで、製造業のサプライチェーンアプリケーションで使用されるAIは、コストを大幅に削減し、スループットを増やし、遅延を最小限に抑えることができます。   例えば、Boeing のエバレット施設は、98エーカー以上の内部スペースを持つ世界最大の建物であり、4つの異なる航空機モデルを製造しています。そのうちの1つであるBoeing 777は、500以上の供給元から調達された約300万部品が含まれています。Boeingは、FRIDタグ、GPSトラッカー、倉庫自動化システム、自動車両、コンベヤシステム、高度なロボット技術を利用して、施設内の複雑なサプライチェーンの管理を行っています。サプライチェーンの物流の合理化は、AI駆動の物流ソフトウェアに大きく依存しており、単なる1機の航空機の製造を超えた、工場全体のスーパーヒューマンな管理を提供します。

工場運用におけるエネルギー最適化

工場の生産性と効率は、パフォーマンス指標の核心です。エネルギー消費の削減は工場のコスト効率を高めることができますが、効果的に管理されない場合、全体の生産性を低下させる可能性があります。AIを用いた工場のエネルギー最適化は、デバイスや環境センサー、機械の運用、エネルギー使用パターン、コストパターンからのリアルタイムデータを分析し、非効率な点を特定して、最適なエネルギー利用のための調整を提案することを含みます。   例えば、SiemensはAIアルゴリズムを利用して工場のデジタルツインを作成し、設備のパフォーマンスを監視し、生産スケジュールを最適化し、さまざまな工場タイプにわたってエネルギー使用パターンを変更しています。AIに基づく予測分析を通じて、Siemensは稼働中断期間中のエネルギー浪費を削減し、機械の運転時間を最適化することで、生産出力を維持しながらエネルギー関連の排出量を50%削減できることを証明しています。スマートエネルギーメーター、エネルギー監視システム、IoT対応センサー、AIベースのエネルギー管理プラットフォームなどのデバイスを使用する必要があります。これらの初期費用は高いものの、その使用は工場の全体的なライフタイムコストを削減することができます。

自動車産業におけるAI駆動のロボティクス

Top view of industrial welding robots at the automated car manufacturing factory assembly line.

自動車製造では、組立プロセスのほぼすべての段階でロボットアセンブリ技術を利用しています。AIを搭載したロボットは、材料を正確に配置し、セクションを溶接して固定し、人間と一緒に一般的な組立を行い(「コボット」と呼ばれる共同作業ロボット)、製造施設全体で材料を運ぶことができます。   さらに、ロボットの動き自体もAIを使って最適化することができます。例えば、ロボットアームが5つの独立したモーターを使用してアームの端にあるクロー装置を制御する場合、AIは精度を向上させ、エネルギー使用を削減し、タスク完了までの時間を短縮するために、モーターを独立して制御する最も効率的な方法を定義することができます。この能力は、自動車製造施設で使用される溶接、組立、塗装のアプリケーションに特に有益であり、高品質で一貫した溶接を保証しながら、総エネルギー消費と製造時間を最小化することができます。これらのロボットは、多くの場合、コンピュータービジョンセンサー、計算システム、AI対応コントロールユニット、さまざまな動作センサーを利用しています。

AI 自動品質管理

車両には何十万もの部品が含まれており、そのほとんどが故障の対象となります。自動化が組み立てプロセスを徐々に引き継ぐにつれて、厳格で高品質な保証がますます求められています。AIは画像、ビデオ、センサーデータを分析して欠陥や品質基準からの逸脱を特定し、欠陥のある構造や部品を検出するのを支援します。   例えば、Porscheの自動車塗装施設では、完全にロボットで運営されている塗装プロセスと最終検査トンネルを含む4マイルのコンベアベルトが特徴です。検査トンネルでは、従業員と高解像度カメラが塗装仕上げを検査します。これらのカメラからのビデオフィードはAIによって分析され、すぐに修正可能な小さな欠陥を検出することができます。

継続的なプロセス改善

BMWはAIを塗装工程において異なる方法で採用しています。それは、塗装の組立ライン全体のプロセス分析です。AIを使用して、施設内の粉塵レベルの増加を予測し、それが温度や季節のパターンに基づいて塗装品質に悪影響を及ぼす可能性を予測しています。この予測に基づき、BMWはHVACシステム内のフィルター交換のタイミングを正確に把握し、有害な影響を効果的に最小化することができます。   広く言えば、AIは多様なデータ入力を用いて膨大なデータ系列を受け入れ、そのデータの中のパターンや不規則性を特定して、データの結果を監視または予測することができます。BMWのデータ入力は多様な過去および現在の天候データであり、出力は予想される粉塵粒子の増加と、それに続くフィルター交換の実施です。

AIを使用した製造最適化

AIは、多様なデータ入力を統合し、パターンを識別し、詳細な分析を促進し、アプリケーションに合わせた推奨事項を提供して、ほぼあらゆる分野で工場と製造の改善を向上させることができます。人間は、AIの導入によって複雑なシステムをよりよく理解し、実世界の問題解決を可能にします。Porscheの塗装検査ラインで新しい品質管理の時代を実施する場合、Boeingで世界最大の製造施設を管理する場合、または簡単な水熱ポンプの性能を監視する場合でも、AIは産業製造の効率を最適化し、パフォーマンスを最大化し、エネルギー消費を削減することができます。

Three people collaborate in a workspace, standing near a wall covered with colorful sticky notes while one person points at ideas and another holds a marker, suggesting a team discussion or planning session.

Arrowの専門家とのAIコンサルテーション

Close-up view of a printed circuit board with mounted integrated circuits, resistors, and capacitors, showing fine metal traces and solder points connecting electronic components across the board surface.

エッジAI評価ボード

今すぐ探索

プロセッサ

Microchip Technologyの機械学習ソリューション

STを使用してよりスマートに構築する

Alif Semiconductor

センサー

記事タグ

スマートファクトリー
工場自動化
ロボティクス
自律機械
オートメーション
人工知能 (AI)

関連コンテンツ