Arrow Electronic Components Online

急速EV充電のトレンドとシステムソリューション

EV充電27 3月 2024
2台の現代的な電気自動車が、太陽光発電の充電ステーションで充電されており、現代的な郊外の住宅街に停まっています。右下にはInfineonのロゴが表示されています。
すべての記事を見る

EV充電エコシステム全体を支える

電気自動車(EV)インフラに対する需要の増加は、EV充電システムの市場を非常に競争の激しいものにしました。この市場では、設計エンジニアがシステムをサイズ、効率、性能の観点で差別化する必要があります。Infineonは、システム全体を対象とした広範な半導体ポートフォリオを通じてこの需要に応えています。

電力に対応するシリコンおよび広帯域ギャップソリューションの幅広い製品群に加え、制御、接続、安全性に関するソリューションが揃っており、設計者はシステム要件に最適な製品を一箇所で見つけることができます。

さまざまなEV充電システム向けの実用的なリファレンスデザインや評価ボードは、設計段階の開始を迅速化します。一方で、Infineonの広範なグローバルサポートネットワーク、包括的なトレーニングカタログ、そして詳細な製品ドキュメントは、顧客が設計をより迅速に市場投入できるよう支援します。

A man carrying a black bag approaches the entrance of a modern house. In the driveway, a white electric vehicle is plugged into a charging station.

A man dressed in business attire stands in a contemporary indoor setting. The subject is wearing a blue collared shirt and a dark pinstripe suit jacket.

トルステン・クレマー アプリケーションマーケティングマネージャー EV充電、Infineon Technologies

双方向EV充電を駆動する技術

世界は脱炭素化という課題に直面しながら、これまで以上に多くのエネルギーを必要としています。だからこそ、双方向の電気自動車充電が重要であり、半導体ソリューションがそれを支援します。私たちのエキサイティングなウェビナーを視聴し、双方向のDC充電における電力変換トポロジーをご確認ください。この刺激的な機会をお見逃しなく!

トーステンは電気工学と工業工学の両方の学位を持っています。2013年にインフィニオンに入社する前は、自動車および照明業界で10年以上の経験を積みました。ノイビーベルクのインフィニオンでは、最初に自動車部門の製品マーケティングマネージャーとして勤務し、2022年中頃からグリーンインダストリアルパワー部門でEV充電のアプリケーションマーケティングマネージャーとして責任を担っています。

Infineonの半導体は双方向EV充電を完璧にサポートします

より多くの電気自動車(EV)が増えるということは、より多くのEV充電が必要になることを意味し、それに伴いエネルギー需要も増加します。そのため、エネルギー全体のサイクルを最適化することが重要であり、そこで双方向電力フローが役立ちます。

簡単に言うと、双方向電力フローとは、エネルギーが2方向に流れることを意味します。この機能により、EVはエネルギー貯蔵システムとして機能し、電力網への需要増加を最小限に抑えることができます。双方向電力フローは、車両のオンボード充電器やDCウォールボックスのような充電システムに統合することが可能です。

Infineonの包括的なポートフォリオには、CoolSiC™ MOSFETディスクリート、CoolSiC™ MOSFETモジュール、EiceDRIVER™アイソレーテッドゲートドライバが含まれています。EV充電用11 kW SiC双方向DC/DCコンバータボードは、双方向システムの設計を簡素化し、これまで以上に迅速に市場に投入できるようにします。

A contemporary two-story home features large solar panels on the roof, a swimming pool in the foreground, and an electric car charging station.

完全なEV充電エコシステムのための製品ポートフォリオを発見してください

電力変換、マイクロコントローラ、セキュリティ、補助電源、通信に至るまで、製品全範囲を網羅した市場で最も包括的で、すぐに実装可能なワンストップの製品および設計ポートフォリオの利点を享受してください。

記事タグ

EV Charging
Infineon Technologies AG

関連記事

すべて表示