Arrow Electronic Components Online

LEDライトは価値があるのか?LED電球のコストとそのメリット

照明20 2月 2024
白熱電球を省エネ型のLED電球に交換している人。
すべての記事を表示

LED照明は今や白熱電球と同じくらい一般的であり、それには十分な理由があります。これらの電球は非常に効率的で、白熱電球を最初に置き換えようとしたコンパクト蛍光灯(CFL)から市場のシェアを迅速に奪い取るのに役立っています。

LEDライトのコストとLED電球の利点を完全に分析するには少し掘り下げが必要ですが、ドルあたりのエネルギー使用量やルーメンの観点で言えば、LED電球が明らかに勝者です。さらに、「スマート」バージョンでは単に一定の明るさと温度で部屋を照らす以上のことが可能であり、これらの電球はさらに魅力的なものとなっています。

LED電球のコストは、エネルギーの節約に見合う価値があるのでしょうか?

簡単な答え: LED電球の費用は白熱電球と比べると絶対に価値があります。LEDは、入力された1ワット(W)あたりの光出力において、白熱電球の約6倍の効率を持っています。ご家庭で長時間使用している白熱電球がある場合、すぐにLED電球に交換することを検討すべきです。

例えば、65Wの白熱電球は、わずか11W、つまり元の電球の電力の17%を使用する同等のLED電球に置き換えることができます。このLED電球の価格はおよそ3ドルです。この電球を1日5時間使用すると、54W(65W – 11W)を5時間の間で節約することになります。これを計算すると270ワット時となり、キロワット時(kWh)に換算すると0.270kWhになります。これに米国の電気料金の平均である約0.10ドル/kWhを掛けると、この電球1つで1日に2.7セント節約できることになります。

2.7セントはあまり大きな額には感じられませんが、それを365日/年で掛け算すると、1年間で$9.86の節約となり、$3のLED電球のコストを大幅に上回ります。これらのライトを10個交換すれば、年間約$98.60を節約でき、寿命が理論的には白熱電球の10倍であるため、これを何年も続けて享受することが可能です。

わずか5年で、LEDは約500ドルのエネルギーコストを節約することができます。LED照明の費用が10個の電球で30ドルの場合、初期費用は実際に非常にお得です。

CFLと比較すると、LEDのエネルギー節約はそれほど劇的ではなく、1つの電球あたり約5W程度です。CFLをLEDに交換すると(1日5時間使用した場合)、年間で約10kWhの節約になり、直接的なエネルギーコストとしてはおおよそ1ドル程度の節約になります。

基本的なLEDおよびスマートLEDのその他の利点

直接的なエネルギー節約だけでなく、LED電球には他にも多くの利点があります。基本的なLEDは瞬時に点灯し、白熱電球や蛍光灯(CFL)と比べてはるかに少ない熱を発生させます。発生する熱が少ないということは、暖かい気候では空調によってこの余分なエネルギーを居住空間から取り除く必要がないため、さらに電力の節約につながります。

LEDライトの瞬時点灯機能により、蛍光灯(CFL)の短寿命問題やウォームアップ時間の問題があるため、ライトを消すことへの躊躇が少なくなる場合があります。

さらに、寿命が長いため、LEDを他の電球ほど頻繁に交換する必要はありません。個人レベルでは不便かもしれませんが、工業や商業用途では、メンテナンススタッフに時給を支払う場合、実質的なコスト削減にもつながります。

最後に、LED照明はある程度のインテリジェンスを備えることができます。より簡単な例としては、スマート電球がモーションセンサーを内蔵しており、人がいるときに自動的に作動するものや、外が暗くなったときのみ電球を点灯させる昼光センサーが組み込まれているものがあります。さらに発展させると、多くの電球がワイヤレス機能を内蔵しており、明るさや色を調節可能な機能を備えているため、ホームオートメーションシステムに統合することで、ほぼ無制限の可能性を提供します。

LEDライトの利点は、それだけの価値があるのか?

純粋な経済学的観点からであれ、または追加機能の可能性によるものであれ、基本的なLED電球やスマートLED電球は幅広いメリットを提供します。このような改良は、ほぼすべての人にとってLED電球を価値ある投資にし、お金を節約する助けとなるでしょう。

記事タグ

グローバル
照明
エネルギーと電力
Jeremy S Cook
記事
LEDs および LED 照明

関連コンテンツ