Arrow Electronic Components Online

量子コンピューティングの未来:利点と潜在的なセキュリティリスク

クラウド05 2月 2024
フォーマルな服装をした一人の人物が、大きな抽象的な部屋に立っています。その空間は、高度な技術を備えたデータセンターや仮想現実空間を思わせるもので、床や壁には輝く黄色と青のパスが交差しています。
すべての記事を見る

世間では噂されています。量子コンピューティングは、これまでのすべてのコンピュータを時代遅れにし、病気を治し、暗号化を終わらせるコンピュータを提供するだろう、と。私たちは興奮すべきなのか、それとも恐怖を感じるべきなのか?この記事では、この驚異的な技術の基本、実際的な応用、その限界、そしてどのようにして 情報セキュリティの未来を本当に危機に陥れるのか、を紹介します。

量子コンピューティングとは何ですか?

量子コンピューティングは、IBMによって「従来のコンピュータでは複雑すぎて解けない問題を解決するために、量子力学の法則を活用する急速に発展している技術」と定義されています。従来の(すなわち、トランジスタベースの)コンピューティング技術が意思決定のために1と0に依存するのに対し、量子コンピュータは量子ビット、または「キュービット」を基本単位として使用します。各キュービットは、トランジスタのオン/オフの二元性よりもはるかに多くの情報を処理することができます。キュービットはエンタングルメントとして知られるプロセスを通じて相互作用し、各キュービットが追加されるごとに、量子コンピュータの性能は指数関数的に向上します。

この指数的な挙動に基づくと、20個のトランジスタベースのビット (1/0) からなる計算デバイスは、1つのビット単体の20倍の能力を持つ (計算能力は比較的微小) のに対し、20量子ビットは2^20 (およそ100万) 倍の能力を持つことになります。別の言い方をすると、10個の絡み合った量子ビットは16,000個の従来のビットに相当し、500個の絡み合った量子ビットは、既知の宇宙に存在する原子の数を超える値を格納できるのです。

この技術を本当に理解することは、驚異的な課題です。しかし、その簡潔な紹介の後で、量子コンピューティングの潜在的な応用と影響について考えてみましょう。

量子コンピューティングの応用

1980年代、物理学者リチャード・ファインマンは、量子物理学をモデル化するために量子処理を使用するというアイデアを提唱し、それが量子コンピュータの概念とその最初の理論的応用の誕生につながりました。結果として明らかになったのは、絡み合った量子ビットを利用する量子コンピューティングが、反復的な数学的計算において非常に優れたツールであるということです。この新しいコンピューティングパラダイムを使えば、それまで解けなかった問題への答えを出すことが可能となり、あるいは同時にすべての点でクランクを回すこともできるのです。

量子コンピューティングの潜在的な実用的応用には、暗号技術(次のセクションでさらに詳しく探ります)や、以前は解決が困難または不可能だった医療的課題への答えを見つけることが含まれます。COVID-19のピーク時に使用されたFolding at Home分散型計算セットアップを考えてみてください。この際、膨大なリソースが新しい治療法の開発を支援するために投入されました。このような計算が量子コンピューターに成功裏に応用されれば、その処理を迅速に行うことが可能になります。

量子コンピュータは、大規模なゲノムデータセットを分析するためにも使用でき、医師がさまざまな病気に対する治療計画を個別化するのを支援します。

もちろん、新しい技術が登場すると、その「金槌」があれば、より多くの「釘」を打つ方法がすぐに見つかるものです。現在の量子コンピューティングの限界の一つは、古典的なコンピューティングには数十年にわたる知識やソフトウェアツールが存在し、問題x、y、zに対する解決策を生み出すことができるという点です。我々の量子コンピューティングに関する知識とツールセットは非常に限られており、アプリケーションの可能性はあるものの、それを実現する(しかも信頼性を持たせる—エラーは依然として問題です)ことは困難であるということです。

同時に、AIの進歩は、量子コンピューティングと組み合わせることで、これらのプログラミング障壁を克服する手助けをする可能性があります。量子コンピューティングは、核融合のような遠い未来の技術ではありません。それは現在実際に動作している技術です。IBMの「量子コンピューターのレンタルサービス」を通じて量子コンピューターとやり取りすることさえできます。これを、旧式のメインフレームの量子クラウドコンピューティングのアナログ版だと考えてみてください(つまり、量子クラウドソリューションのことで、トランジスターコンピューターが中央の量子ハブとやり取りを行い、生成された結果を返します)。

量子セキュリティ

現在最も進んだコンピューティング技術を使用して強力な(例:256ビット)暗号化を破るには数十億年かかる可能性があります。しかし、量子コンピューティングは適切にそのタスクに設定されれば、このような暗号化を遥かに短時間で破ることができ、今日のセキュリティ手順の価値を下げる可能性があります。暗号化されたファイルを量子アルゴリズムに通せば、その中の秘密が解読され、簡単に利用可能になります。

この問題は、例えばスパイの秘密文書のコレクションを解読することよりも、はるかに広範囲に及んでいます。ウェブトラフィックは通常、公開鍵暗号化によって保護されており、これによりコンピュータとサーバーが情報を相互に送受信する際に、他者による傍受を防ぐことができます。暗号化を破ると、この情報すべて—銀行情報、健康記録、猫の写真—が閲覧可能になってしまいます。ウェブの基盤となるインフラは、はるかに安全性が低下するでしょう。

また、今日保存されたデータが後に復号される可能性があることを考慮してください。これにより、理論的な「今収集し、後で解読する」攻撃が発生する可能性があります。この攻撃ではデータが単に傍受され保存され、解読可能になるまで保管されます。国家主体がそのようなセキュリティを解読することで、20年前の兵器システムや退役したスパイに関する情報を得る可能性があるほか、解読技術がはるかに早く登場する可能性や、現在既に利用可能(しかも秘密)である可能性もあります。

(期待している)良いニュースとして、組織が量子コンピューティングによる解読手法に耐えうる暗号耐性アルゴリズムの開発に取り組んでいる点が挙げられます。このアプローチは、すでに悪意をもって傍受され、後で使用するために保存された暗号化データに関する問題を解決するものではありませんが、少なくとも今後この潜在的な問題を軽減することができます。当然ですが、量子サイバーセキュリティ暗号化プロトコルを確立する時、一歩進んで考えることは重要です。その保護は次に来るものにも対応しているのかどうか?おそらく、暗号適応性を追求し、現在の防御レベルに決して満足しないことが、安全な運用を実現するための包括的なテーマとなるべきでしょう。

量子コンピューティングの未来: 勇敢な新世界… いつか理解することができるのでしょうか?

A sophisticated quantum computer processor suspended against a black background. Multiple circular layers are interconnected by intricate gold wiring, highlighting the advanced engineering and complexity of the device.

量子コンピューティングは、経験豊富なエンジニアでさえ困惑させる可能性があります。それに加えて、量子テレポーテーションでは、2つの絡み合った量子ビット間で情報が数マイル/キロメートル先まで共有されることが可能ですが(残念なことに、光速を超える通信を意味するものではありません)。この全体的な概念は神秘的なものに思えるかもしれません。

この技術を基本的に理解するための学習曲線は、量子コンピューティングの普及における非常に大きな障壁となっています。一方で、2023年10月の Wall Street Journalの記事で言及されているように、蒸気機関は熱力学を理解するよりも遥か前に発明されました。また、それが機関車に適用されたのはさらに1世紀後のことです。

量子コンピューティング、またはAIと量子コンピューティングの組み合わせは、同様の道を辿り、計算ツールを用いて継続的な改善を行い、さらには単なる人間である私たちを教育することになるのでしょうか?あるいは、このような計算は私たちの理解を超える水準まで自らを向上させ続けるのでしょうか。そのような未来は、どのSF的未来を信じるかによって、素晴らしいものにもディストピアのようなものにもなり得ます。

リストに載っていますか?

限定オファー、製品発表、および最新業界ニュースを受け取るにはサインアップしてください。

記事タグ

Microchip Technology
セキュリティ
クラウド
人工知能 (AI)

関連ニュース記事

すべて表示