Arrow Electronic Components Online

抵抗器のカラーコードの読み方

抵抗器28 11月 2025
スマートで安全な車載接続ソリューション
すべての記事を表示
抵抗 のカラーコードを読むことは、各帯が示す抵抗値、公差、時には温度係数の意味と計算を理解すれば簡単です。抵抗のカラーコードを説明するための簡単なチャートを作成しました。

抵抗器は、多くの異なる値、形状、および物理的なサイズで利用可能です。実質的にすべての1ワットまでの定格電力を持つ鉛付き抵抗器は、抵抗値、許容差、時には温度係数を示すために使用されるカラーバンドのパターンを持っています。抵抗器の本体には3つから6つのカラーバンドがある場合があり、最も一般的なのは4つのバンドのバリエーションです。最初のいくつかのバンドは常に抵抗値の数字を表します。その後、小数点を右または左に移動することを示す乗数バンドが続きます。最後のバンドは許容差と温度係数を表します。

以下の抵抗のカラーコード表を見て、いくつかの例を見てみましょう:

抵抗のカラーコードの読み方

Resistor Color Codes

3帯または4帯抵抗器

最初の2つのバンドは、抵抗値(オーム単位)の最初の2桁を示します。3バンドまたは4バンドの抵抗器の場合、3番目のバンドは乗数を表します。この乗数は、小数点の位置を移動させて、値をメガオームからミリオームやその間の値に変更する役割を果たします。4番目のカラーバンドは許容差を示します。このバンドがない場合、そして3バンド抵抗器を見ている場合、デフォルトの許容差は±20%であることを覚えておいてください。

5または6帯域の抵抗器

高精度の抵抗器には、3桁目の有効数字を示す追加の色帯があります。抵抗器に5本または6本の色帯がある場合、3本目の色帯が1本目と2本目と共にこの追加の桁になります。他の色帯は右へシフトされ、4本目の色帯が乗数、5本目の色帯が許容誤差を示します。6本帯の抵抗器は基本的に5本帯タイプで、信頼性または温度係数(ppm/K)の仕様を示す追加のリングがあります。例として、最も一般的な6本目の色帯である茶色を使用すると、10°Cの温度変化ごとに抵抗値が0.1%変化します。

一般的な抵抗器のカラーコードに関する質問:

抵抗器のどちらの端から読み始めればよいか、どうすればわかりますか?

  • 多くの抵抗器では、いくつかのカラー バンドが密集して配置されているか、片側に寄せて配置されています。これらの密集したバンドを左側に向けて抵抗器を持ちます。抵抗器は常に左から右に読み取ります。

  • 抵抗器は左端に金属帯から始まることはありません。一端に金または銀の帯がある抵抗器を持っている場合、それは5%または10%の許容誤差の抵抗器です。この帯を右側に置き、再び左から右に抵抗器を読み取ってください。

  • 基本的な抵抗値は0.1オームから10メガオームまでです。その知識を踏まえれば、4バンド抵抗器では3番目の色が常に青 (106) 以下となり、5バンド抵抗器では4番目の色が常に緑 (105) 以下になります。

なぜ私の高電圧抵抗器は金属色を使用しないのですか?

高電圧抵抗器では、外装コーティングに金属粒子を含まないようにするため、金と銀が黄色と灰色に置き換えられています。

ゼロオーム抵抗とは何ですか?

1本の黒い帯で簡単に識別できるゼロオーム抵抗器は、基本的にはプリント基板上の配線を接続するためのワイヤリンクです。抵抗器のようにパッケージ化されているため、抵抗器を設置するのに使用される同じ自動化機器を使用して回路基板上に配置することができます。この設計により、ジャンパーワイヤを取り付けるための専用の機械が不要になります。

チャート上の色の順序を記憶するための洒落た方法はありますか?

インターネット上には、抵抗器のカラーコード表の色順を覚えるためのいくつかの語呂合わせがありますが、中にはあまり快適でないものもあります。カラーコード表を記憶するもう1つの方法として、黒を「色がない」と考え、それが「0」であることを覚えます。一方で、白はすべての色が組み合わさったものと考え、それが最高値の「9」となります。カラーコード表の中ほどでは、数字の2から7には標準的な虹の色が順番に並んでいるため、子供の頃に習った「赤橙黄緑青藍紫」(ROY-G-BIV) の頭字語を思い出せばよいですが、藍色が省かれています。ただし、黒と赤の間に茶色が「1」として入り、紫と白の間には灰色が「8」として入ることを覚えれば、完璧です!

「信頼性」バンドとは何ですか? 

軍仕様の抵抗器では、信頼性や1000時間の動作あたりの故障率 (%) を示すために、4帯抵抗器に追加の帯が含まれることがあります。これは商業用電子機器ではほとんど使用されません。

抵抗器の歴史

抵抗器は電子回路において基本的なコンポーネントです。初期の科学者たちは、すべての種類の素材を通して電気を流した結果を判断しようとした試験を実施した後に、電気抵抗の概念を理解し、電流を発見しました。銅、金、アルミニウムは低抵抗の優れた導体であることが判明しましたが、空気、雲母、セラミックは電流の流れを大幅に制限する能力があるため、抵抗器と考えられました。業界の人々がその基本的な能力を数十年前から知っていたものの、現在知られている信頼性の高い抵抗器は、1961年にオーティス・ボイキンが特定の量の電気をコンポーネントに届ける信頼性の高い低コストの抵抗器を作り出すまで登場しませんでした。この革新により、抵抗器は極端な温度や衝撃の影響を受けにくくなり、経済的に製造することが可能になりました。米国軍、IBM、多くの消費者向け電子機器製造業者がボイキンの新しい抵抗器を注文するにつれて、家庭用電化製品やコンピュータから誘導ミサイルに至るまで、あらゆるものに組み込まれるようになりました。   抵抗器は現代の電子機器において広く使用されています。受動デバイスとして、抵抗器は電力を消費しますが、電力を供給することはありません。抵抗器には回路内で多くの用途があり、例えば LED への電流の流れを調節したり、 トランジスタ のような能動デバイスに到達する電圧量を制御したりします。抵抗器は伝送ラインを終端し反射を防止するため、または マイクロコントローラ のGPIOにプルアップ抵抗やプルダウン抵抗としてシステムの安定性を向上させる役割を果たします。抵抗器とコンデンサを組み合わせて使用することで、点滅ライトや電子サイレン回路に必要なタイミング源を作成することができます。一連に接続された抵抗器の「デイジーチェーン」は、入力より低い電圧で動作する必要があるコンポーネントに有用な電圧分圧器を作り出すことも可能です。   抵抗器の色コードの読み取りに関する基本とコツを学んだ今、友達を驚かせる準備は整いました!

記事タグ

記事
グローバル
抵抗器

関連ニュース記事