読み出し専用メモリ (ROM) とは? ROMの種類について定義
メモリ30 10月 2023
リードオンリーメモリ(ROM)は、製造時にデバイスに組み込まれるタイプの電子記憶装置です。ROMチップはコンピュータや多くの他の種類の電子製品、例えばVCR、ゲームコンソール、カーラジオなどに搭載されており、それらがスムーズに機能を果たすために使用されます。ROMチップはフラッシュドライブやその他の補助記憶装置のような外部ユニットに組み込まれている場合もあれば、取り外し可能なチップとしてデバイスのハードウェアに組み込まれている場合もあります。ROMのような不揮発性メモリは、電源供給がなくても存続可能です。
読み取り専用メモリの役割は何ですか?ROMの機能
ROMは「ファームウェア」を格納します。これは、集積回路でハードウェア的に組み込まれた永久的なソフトウェアです。製造業者は、製造プロセス中に特別に設計されたROMチップをデバイスに取り付けます。 ハードドライブの不揮発性メモリとは異なり、ROMチップのメモリを再書き込みするのは困難で時間がかかります。ほとんどの場合、集積回路を変更するのは不可能であり、これは、読み取り専用メモリの基本的な形式を更新できない可能性があることを意味します。現代のROMの一部を再プログラムできる場合もありますが、それは遅い速度で、特別な装置を使用してのみ可能です。これらの障害は、伝統的なROMが、頻繁に機能アップデートを必要としたり、バグやセキュリティ問題が発生しやすい場合には適していない理由となります。 従来のROMは、意図されたハードウェアに適合するよう事前にプログラムされています。これはしばしば、デバイスのユーティリティに不可欠で、変更や個別化を必要としない可能性が高い機能を制御します。読み取り専用メモリチップに通常保存されるデータの種類の一つが、Basic Input-Output System(BIOS)です。デバイスのBIOSは、ユーザーからの指示に反応するデバイスの基本的なレベルでの動作を制御します。たとえば、システムの電源がオンにされたときに発生するコンピュータの「起動プロセス」などです。
ROMの種類にはどのようなものがありますか?
以下は、基本的なものからより多用途なものまで、さまざまな種類のROMの概要です。
- ROM: 従来型または「マスクプログラム」されたROMチップは、集積回路を含んでいます。ROMチップは、チップ上の行と列に配置されたフューズによって決定される特定の入出力経路を通じて電流を送ります。電流はフューズが有効化された経路を通ることしかできないため、メーカーが選んだ出力を通じてのみ戻ることができます。配線の変更は実質的に不可能であり、この種類のROMチップを改変する方法がありません。オリジナルROMチップのテンプレート製作は手間がかかりますが、既存のテンプレートに基づいて製造されたチップははるかに手頃な価格になる可能性があります。
- PROM: プログラマブルROM(PROM) は、事前にプログラムされていないROMの事実上の空白バージョンで、特殊なツールであるプログラマーを使用して一度プログラムすることができます。空白のPROMチップでは、電流がすべての可能な経路を通ることができます。プログラマーは高電圧を未使用のフューズに送ってそれを「焼き切る」ことで電流の経路を選択します。静電気が偶然に同じ効果を引き起こすことがあり、PROMは従来のROMよりも損傷に対する耐性が低いです。
- EPROM: 消去可能プログラマブルROM(EPROM) チップは、何度も書き込みや再書き込みを可能にします。これらのチップには石英窓があり、専用のEPROMプログラマーが特定の周波数の紫外線を出すことで動作します。この光はEPROM内の微細な電荷をすべて焼き切り回路を再び開きます。この露光によって実質的にチップは再び空白状態になり、その後PROMと同じプロセスで再プログラムすることができます。EPROMチップは最終的に摩耗しますが、多くの場合1000回以上の消去に耐える寿命を持っています。
- EEPROM: 電気的消去可能プログラマブルROM(EEPROM) チップを改変するには、局所的な電場を適用してデータを消去および再書き込みします。EEPROMには他の種類のROMに比べていくつかの利点があります。以前の形式とは異なり、専用の機器を使わず、ハードウェアから取り外さず、指定された範囲で再書き込みできる点が特徴です。完全な消去と再書き込みを行わずに単一の編集を行うことが可能です。
記事タグ
グローバル
EEPROM
メモリ
記事