Arrow Electronic Components Online

サム・スカイによるタクタイルスイッチの包括的なガイド

産業30 8月 2023
5種類のスイッチのデザインおよびアクチュエータタイプのイラストレーション
すべての記事を表示

多くの単調な作業の自動化が進む中でも、一部のツールや機械を適切に操作するには、常に人間のインターフェイスが必要です。 このようなインタラクションを実現するために利用可能なデバイスは多くありますが、ユーザーに触覚フィードバックを提供するものはわずかです。 このSame Skyの記事では、タクタイルスイッチの構造、設計仕様、配線などについて詳しく解説します。

タクタイルスイッチの誕生は1980年代初頭に遡ることができます。当時、スイッチは主にキーボードやキーパッド用として開発された膜型スイッチやスクリーン印刷スイッチとして初めて登場しました。しかしながら、初期のスイッチは触覚フィードバックが欠如しており、性能も満足できるものではなかったため、ユーザーから大きな反発を受けました。この問題が改善の必要性を促し、1980年代後半にはスイッチ設計にメタルドームを採用したデザインが導入されました。   メタルドームを取り入れることで、触覚フィードバックが大幅に向上し、ユーザーにアクチュエーション時の明確な感触を提供しました。さらに、この設計変更によりスイッチの耐久性が向上し、以前存在していた耐久性に関する課題が解決されました。   その進化の証として、現代のタクタイルスイッチは、現在では多くの商業製品や消費者向け製品の入力デバイスとして広く普及しています。その幅広い利用は、電子機器やインターフェースの多様な分野において、それがもたらす重要性と価値を証明するものです。

タクタイルスイッチの基本

ユーザーがタクティルスイッチに圧力を加えると、回路が完成し、電流が流れるようになります。この動作により「タクティル」な感覚が生じ、通常は操作確認のための明確なクリック音や触覚的な突き感が得られます。圧力を解除すると、電流が途切れてスイッチがオフになります。つまり、タクティルスイッチは瞬間的な動作デバイスであり、触覚を通じて目に見えるフィードバックを提供することで、スイッチが機能したことや信号が伝達されたことをユーザーに安心感を与えます。また、特定のタクティルスイッチのモデルには「通常接続」スイッチとして設計されているものがあり、これらは押された際に電流が停止し、圧力を解除すると再び作動します。Same Skyでは、このような「通常接続」のタクティルスイッチを取り揃えています。

Tactile push button switches, two variations

図1: 一般的なタクタイルスイッチの例 (画像出典: Same Sky)

ユーザーは触覚スイッチを説明するために使われる用語、しばしば押しボタンスイッチと呼ばれることがある用語によって混乱することがあります。両者には類似点があるものの、その特性を区別することが重要です。
 
押しボタンスイッチは、アクチュエータが押され一定の距離移動すると、回路内で電流を流れるようにし、再度押されると電流を遮断するように設計されています。このスイッチはパネルに取り付けたり、プリント回路基板(PCB)に直接取り付けることが可能です。押しボタンスイッチについてさらに詳しく知りたい場合は、Same Skyの押しボタンスイッチ 101ブログを参照してください。
 
一方で、触覚スイッチはアクチュエータが押されて固定されている間に電流を流し、離すと電流が止まる、またはその逆の動作をします。アクチュエータの移動距離は非常に短いです。この種類のスイッチは「モーメンタリーアクション」スイッチに分類され、特定の押しボタンの一部もモーメンタリーアクションである一方、触覚スイッチはすべてこの分類に含まれます。さらに、触覚スイッチは押しボタンスイッチよりも通常小型で、設計上の理由から電圧および電流の定格が低いことが多いです。また、触覚スイッチは聴覚的または触覚的なフィードバックを提供し、PCBに直接取り付けるための専用設計です。

基本構造

一般的なタクタイルスイッチは、モールド樹脂ベース(4)、接触ドーム(3)、プランジャー(2)、カバー(1)の4つの主要な部品のみで構成されています。このようなシンプルさ、特に可動部品が非常に少ないことで、タクタイルスイッチは通常、他の機械スイッチよりも長持ちする傾向があります。

Exploded view of electronic component layers

図2: 典型的なタクタイルスイッチの構造(画像提供:Same Sky)

接点ドームはアーチ型の形状を持ち、基台に収まるように設計されています。この基台には、PCB取り付け用の端子や接点が収納されています。力が加わると、ドームはたわんだり形状が反転したりして、特徴的な可聴クリック音と触覚のフィードバックを生み出します。このドームのたわみにより、基台内の2つの固定接点が接続され、回路が完成します。力が除かれると、ドームは元の形状に戻り、それによって回路が切断されます。ドームはさまざまな材料、たとえば金属などから作ることが可能で、必要な触覚や可聴フィードバックのレベルに応じて選択できます。   接点ドームの上にはプランジャーが配置されています。プランジャーはドームを押してたわませ、スイッチを動作させる役割を果たします。プランジャーは金属、ゴム、その他の材料から作ることが可能で、平らなものや突起のあるアクチュエーターを備えている場合があります。プランジャーや接点ドームに使用される材料は、触覚のクリック感や音に大きな影響を与えます。   プランジャーの上にはカバーが配置され、スイッチの内部機構を保護する役割を担っています。カバーに使用される材料は、金属やその他の材料を含む可能性があり、スイッチの利用目的や求められる保護レベルによって決定されます。一部のカバーには、静電気放電のリスクを軽減するためのアース端子が組み込まれている場合もあります。

主な仕様

製品に最適なタクタイルスイッチを選択する際には、データシート上の仕様を調べるだけでは不十分です。タクタイルスイッチは、その独特な「触感」や「音」によって、製品全体の質へのユーザーの印象に大きく影響を与える可能性があります。この印象は数値的に測りにくいものの、ユーザー満足度において重要な役割を果たします。   スイッチを作動させるために必要な力や、ユーザーが感じる触覚的なフィードバックは、それぞれの特定の用途に適合している必要があり、これは消費者向け製品と工業製品の間で大きく異なる場合があります。そのため、プロトタイプで実際のスイッチをテストし、その特性が意図された用途に合致していることを確認するのが賢明です。例えば、自動車用スイッチでは、車両の振動による入力エラーを防ぐために、より高い作動力が必要とされることがあります。一方、プリンターや消費者向けゲーム機の製品に使用されるスイッチは、より軽い感触が求められるかもしれません。それでも用途に関係なく、スイッチは製品の寿命を通じて信頼性のある機能を維持する必要があります。   タクタイルスイッチには、以下のようなさまざまな設計仕様が関係します:

  • 定格電圧: スイッチが開いている状態または閉じている状態で耐えられる最大電圧を示します。タクタイルスイッチは通常、定格電圧が低いです。

  • 定格電流: スイッチが損傷することなく安全に流すことができる最大電流(アンペア)を指定します。

  • 作動力: 作動力は操作力とも呼ばれ、スイッチを作動させるために必要な力や圧力(グラムフォースまたはgfで測定される)を表します。

  • 変位量: 押されたスイッチの全体の移動距離を指し、アクチュエータの移動と呼ばれることが多い。

  • 接触力: スイッチが端子間で接続を確立し、電力を流すために必要な力または圧力(グラム単位)を示します。

  • アクチュエータの高さ: スイッチ本体の上にあるアクチュエータの高さで、ユーザーの触覚体験に影響を与えます。図3を参照してください。

  • ライフサイクル範囲: 通常の動作条件下でスイッチが期待される使用期間。耐久性を評価する上で重要です。

  • 温度範囲: スイッチが最適に動作し、仕様に準拠する温度範囲を指定します。

  • 取り付けスタイル: スイッチが基板上にどのように取り付けられるかを説明します。取り付け方法は、スルーホールまたは表面実装のいずれかです。

  • IP規格: スイッチ(またはその他の製品)が粉塵や液体の侵入に対してどれほど保護されているかを分類する国際規格であり、特定の環境条件に関する有益な情報を提供します。

  • 照明: タクタイルスイッチは、多様なLED発光色の選択肢が用意されており、ユーザーに視覚的な識別とフィードバックを提供します。

Grid of tactile switches labeled by height from 2.5 mm to 17 mm

図3: タクトスイッチの一般的なアクチュエータ高さ(画像提供: Same Sky)

タクタイルスイッチ配線

タクタイルスイッチは通常4ピンで構成されており、内部では2セットに接続されています。この4ピンの設計は、回路基板に取り付けられた際のデバイスの安定性を向上させる目的があります。配線の観点では技術的には2つのリードだけを使用すれば十分ですが、内部でペアが接続されていることを理解したうえで、すべてのピンを利用するのが最善とされています。さらに、2ピンだけのタクタイルスイッチも存在します。また、ジョイスティックのような操作をコンパクトなパッケージで実現するために特別に設計された5ピンのタクタイルスイッチもあります。

Tactile switch with top view and circuit diagram, featuring four pins and central actuator

図4: 一般的な4ピンタクタイルスイッチの構成(画像出典: Same Sky)

概要

タクタイルスイッチは、そのコンパクトなサイズ、低い高さ、そして長寿命により、消費者向けおよび産業用途の幅広い製品に適しているため、高い人気を誇っています。さらに、技術の進歩に伴い、タクタイルスイッチはウェアラブルのような新しい用途にも採用され始めており、その小型軽量で耐久性の高い特徴が活用されています。タクタイルスイッチは、低消費電力で瞬間的な動作制御やデータ入力が必要で、触感や聴覚的フィードバックが求められる場合には、非常に賢明な選択肢となります。同社、Same Skyでは、コンパクトな仕様、さまざまなアクチュエータの高さ、複数の構成オプションを備えた幅広いタクタイルスイッチを提供しており、多様な設計要件に対応する柔軟なソリューションを実現しています。

記事タグ

グローバル
記事