Arrow Electronic Components Online

アンテナソリューション: 業界をワイヤレスで接続

接続性17 4月 2023
すべての記事を見る

ワイヤレス接続の人気と5G通信ネットワークの飛躍的な成長により、アンテナは日常的な設計の一部となっています。この技術によって可能になるIoT(モノのインターネット)は、インターネットを介して互いに通信する機械のグローバルネットワークです。

モノのインターネット(IoT)は、現在、生活の多くの側面で使用されている多種多様なデバイスに影響を与えています。この技術について最も馴染みがあるのは、家庭内での利用に関連するものです。日常の家庭用電化製品は、互いにデータを共有し、スマートフォンを使用して家の所有者が制御できるよう装備されています。

しかし、IoT対応デバイスの最大の可能性は家庭の外に見出されます。5G技術の導入により、IoTは農業から医療に至るまで、ほぼすべての産業での応用が見つかっています。そのため、接続デバイスの最新世代は、これらの多様なアプリケーションに特化したより速く、より効率的なサービスを提供するよう設計されることが重要です。

Image

Aerial view of multiple automated harvesters operating in a golden wheat field.

自動車業界は高速通信を活用するのが早い分野です。現代のファミリーカーには、最も簡単な車載ステレオから、最先端のナビゲーションシステムに至るまで、さまざまな技術が搭載されています。ドライバーやオペレーターは現在、外部との接続を必要とする多くの機能を含む、広範な機能にアクセスできます。通信の必要性が高まるにつれて、車両内での接続を提供する従来の方法では、最新技術が必要とする性能を提供することは難しいことが証明されています。この大幅な機能増加を実現するために、車両設計ではこれらの接続を全く異なる方法で構築する必要があります。つまり、ゾーンアーキテクチャのような新しい設計概念の結果として、アンテナは自動車設計において非常に重要な役割を果たすことになります。

車両内外の多くのタスクにおいて、すでにワイヤレス接続が利用されています。車両内では、最も重要な接続はドライバーの個人デバイスと車自体との間で行われるものです。これは短距離のBluetooth、または最近ではWiFi技術の形で実現されています。

Image

A modern car interior showcasing a high-tech digital dashboard interface.

この新しい車内接続は、デバイスが家庭やオフィスと同じようにユーザー体験を向上させる「第3の生活空間」というコンセプトを生み出しました。乗員キャビンを超えて、いくつかの短距離無線接続も存在し、その一部は今日すでに日常的に使用されています(例:タイヤ圧センサー)。これらのデバイスを無線ネットワークに統合することで、物理的なケーブルやコネクタの必要性がさらに減少します。

外の世界

車両は互いに通信し、大量の情報を無線で共有します。初めて、自動車は他の道路利用者や交通管理インフラとも情報を共有する動的なネットワークの一部を形成し、移動をより安全かつ効率的にします。車車間および車-全て間通信(V2X通信)として知られるこの技術では、可能な限り最大の帯域幅を提供できるアンテナを車両に搭載する必要があります。

車と外界との接続は、将来車の使い方において大きな役割を果たすでしょう。車をモノのインターネット(IoT)に統合するには、最新の高速5Gネットワークを介した接続が必要となり、最新の衛星ナビゲーションシステムを使用することで、グローバルポジショニングおよびグローバルナビゲーション衛星システム(GPSおよびGNSS)を活用することになります。短距離であれ長距離であれ、高速であれ低速であれ、これらの通信システムすべての鍵となるのはアンテナシステムです。

スマートファクトリー

産業界の設計者は、車両メーカーと多くの課題を共有しています。産業オートメーションは、現代の生産ラインにおいて重要な役割を果たしています。単純なモーターから複雑なロボットに至るまで、製造機器は最新技術を活用して人間の入力の必要性を減らすことができます。このオートメーション機器は、新しいスマートファクトリーにおいてさらに重要な存在となっています。

Image

A modern highway in an urban setting is depicted with digital connection overlays symbolizing smart city technology.

従来の工場とは対照的に、スマートファクトリーは接続されたデバイスを活用します。IoTは、産業オートメーションが工場ネットワークと情報を共有する製造環境を実現します。このデバイス間の双方向通信により、製造業者は柔軟性を得て、需要の変化に迅速に対応することが可能になります。

無線通信を利用することで、工場スペースを再構成し、代替のプロセスを作り出すことができます。メーカーは、施設内にプライベート5Gネットワークを設置し、スマートファクトリー内の各要素が統合されたオーダーメイドのネットワークを構築することさえしています。さらに、これを強化するのが、自身のセンサーからのデータと無線ネットワークを介して共有される情報を使用して工場内を安全に移動する自律型ロボットです。これらの機械はアンテナに依存しています。

Molexアンテナソリューション

Molexは世界最大のアンテナ技術のメーカーの一つです。MolexとArrowは、技術的専門知識、業界経験、そしてグローバルな展開を組み合わせて、最も要求の厳しいアプリケーション向けのアンテナソリューションを提供します。

Image

A compact black electronic device featuring six connected cables with gold connectors.

Molexの最新ソリューションには、5GおよびWiFi MIMO(マルチイン、マルチアウト)アンテナを備え、今日の大容量データアプリケーションに対応する最大限の帯域幅を提供するよう設計された7-in-1ハブ*が含まれています。

新しいSunshade 5-in-1ハブも利用可能で、低プロファイルで設置が簡単な筐体内に同じ高速アンテナを組み込んでいます。   どのような要件であっても、Molexはこれらの要求を満たし、それを超えて、未来のワイヤレス接続の実現をサポートする準備が整っています。

Image

A sleek black Molex connector hub featuring multiple attached cables with gold-plated connectors.

*マルチハブ 7-in-1 アンテナ - stockは2023年10月からarrow.comで利用可能です。

記事タグ

EMEA
Molex
コネクタ
ワイヤレス
IP&E
接続性

関連動画

すべて表示